A Prysm Industries procurou a Universal Robots em busca de uma solução que permitisse que sua empresa familiar de moldagem por injeção de plástico aumentasse ainda mais sua produção de alta qualidade, ao mesmo tempo em que aumentasse a produtividade e a satisfação da equipe – com a instalação de um braço robótico industrial colaborativo - um UR5.
Para a Prysm Industries, a precisão é fundamental. Seu negócio de moldagem por injeção de plástico com sede em Dandenong, Victoria, produz recipientes de alta qualidade há mais de 40 anos, estocando vários dos maiores varejistas da Austrália. Com isso em mente, a consistência tem sido essencial para sua empresa, razão pela qual por tantos anos a tarefa de aplicar etiquetas adesivas foi confiada a seus operadores qualificados. No entanto, essa também era uma tarefa que a empresa achava incrivelmente repetitiva – e poderia ser melhor executada roboticamente.
O desafio para a Universal Robots seria instalar uma solução de automação que pudesse fornecer esse alto padrão de precisão e volume de forma eficaz, que também permitisse aos funcionários a liberdade de realizar atividades mais gratificantes em outros lugares. Isso significava ser capaz de pelo menos corresponder ao elemento humano, que já havia aplicado um rótulo de produto a cada 6-7 segundos.
Tendo sido apresentada à tecnologia da Universal Robots através do Sensorplex, um dos nossos distribuidores australianos, a Prysm selecionou o robô colaborativo UR5 como uma solução perfeita que seria capaz de lidar com as suas necessidades específicas e carga útil.
Através do Sensorplex, os funcionários da Prysm receberam treinamento básico e suporte completo para a implementação e execução do robô colaborativo, que agora deu à empresa uma solução flexível e rápido retorno do investimento. Todos os dias em que o robô colaborativo está em operação, a Prysm registrou uma economia de $ 550 apenas em despesas de rotulagem, o que significa que o robô colaborativo foi capaz de se pagar em menos de doze meses.
Matt Murphy, Operations Manager, Prysm IndustriesVimos uma melhor consistência do produto, especificamente na etiqueta, e também liberou nossos operadores para operar mais máquinas e, ao fazer isso, estamos economizando cerca de $ 500 por dia, o que levou o robô a se pagar em 12 meses.
O robô colaborativo agora opera várias tarefas em um espaço confinado, mas com a capacidade de ser reposicionado facilmente. Isto significa que, ao contrário das outras soluções automatizadas no local de trabalho da Prysm, o robô colaborativo pode ser facilmente movido e reprogramado em minutos pelo pessoal, conforme necessário. Uma interface gráfica do usuário com uma função de ensino permite que um operador simplesmente agarre o braço do robô e mostre como um movimento deve ser realizado. A interface amigável permite que a equipe arraste e solte as rotinas para fazer sua programação.
A Prysm Industries agora usa o robô colaborativo para todos os seus projetos de rotulagem, para que os funcionários possam se concentrar na execução de várias outras máquinas e possam se envolver em tarefas mais interessantes em todo o chão de fábrica. Isso significou que, além de aumentar a produtividade, a flexibilidade e reduzir custos, ajudou a contribuir para um local de trabalho muito mais feliz.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...