A Profatec AG recorreu à Universal Robots quando os desafios de expandir seus negócios colidiram com a necessidade potencial de mover a fabricação para o mercado asiático mais barato. No entanto, uma combinação de soluções de braço robótico garantiu que a empresa pudesse manter sua base econômica em casa, na Suíça. Fundada em Malans, na Suíça, em 2003, a Profatec AG fornece soluções especializadas em plásticos moldados para setores que vão do automotivo ao farmacêutico há mais de uma década.
Quando chegou a hora de expandir o tamanho e as capacidades do negócio, a empresa se deparou com uma decisão difícil. Em 2007, incorporaria a moldagem por injeção em sua oferta, aumentando suas ambições e lucratividade.
Normalmente, a necessidade de mais espaço e pessoal para a fabricação faria com que empresas como a Profatec se voltassem para o mercado asiático em busca de uma solução de baixo custo, mas, em vez disso, essa empresa suíça clássica procurou a Universal Robots em busca de uma resposta automatizada que lhe permitisse manter seus negócios domésticos florescendo em seu próprio país.
Chris Battaglia, CEOSem nossos robôs, não teríamos tido uma chance contra os preços mais baixos da China. Estamos, portanto, ainda mais satisfeitos por termos conseguido e termos conseguido ir na outra direção, garantindo empregos em Malans e liberando a equipe de tarefas mais monótonas

A Universal Robots precisaria enfrentar dois grandes desafios para a Profatec. Por um lado, qualquer máquina precisaria ser rapidamente adaptável à injeção de novas peças de plástico. Por outro lado, os processos mais diversos teriam que ser flexíveis o suficiente para lidar com lotes pequenos de forma rápida e econômica.

O robô UR5, conforme recomendado pelo especialista em automação e representantes suíços da Universal Robots, Bachmann Engineering AG, foi implementado para uma fase inicial de testes e provou ser um grande sucesso. Ao contrário dos robôs lineares, o UR5 foi capaz de trabalhar de forma flexível em cinco máquinas de moldagem por injeção diferentes, todas facilmente programáveis pela equipe sem a necessidade de interromper a produção.

Com o UR5 permitindo que os pedidos sejam concluídos muito mais rapidamente, a Profatec investiu em mais dois UR10 da Universal Robots para expandir a produção, reduzir custos e aumentar ainda mais a lucratividade. Os dois robôs maiores têm um raio de trabalho maior (1300 mm em vez de 850 mm) e uma capacidade de carga maior (10 kg em vez de 5 kg) do que o UR5, no entanto, todos os robôs são capazes de trabalhar em todas as máquinas – aumentando ainda mais a flexibilidade do processo Profatec.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...