<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Pular para o conteúdo principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/95deeabd4b/case-story-plc-industries-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/1e08769435/case-story-plc-industries-full.png

A automação Cobot aborda a escassez de mão de obra e aumenta a produção em 40%

PLC Industries

Em suma

A instalação de dois robôs UR10 no local de produção da PLC Industries em Singapura aumentou a produção em 40% sem contratar mais pessoas. Graças à flexibilidade dos braços robóticos e à supervisão mínima necessária, um trabalhador pode agora atender a quatro máquinas CNC.

A escassez de mão-de-obra qualificada, juntamente com o aumento dos custos materiais e imobiliários, tornou-se um grande problema para as empresas em Singapura. A PLC Industries – uma prestadora de serviços em engenharia de precisão – decidiu que automatizar suas linhas de produção ajudaria a enfrentar os desafios e iniciou o processo no início de 2014.

Como a segurança é uma prioridade, uma das principais preocupações era que o layout da linha de produção exigia que os trabalhadores estivessem próximos dos robôs. A administração queria garantir que os robôs selecionados fossem capazes de operar de forma eficiente e segura dentro de espaços confinados.

PLC industries

Indústria Metal and Machining
País Asia
Número de Empregados 50-100
Cobots utilizados UR10
Vídeo — Robô UR10, PLC Industries, Singapura

Como eles fizeram

Ao concluir as avaliações de risco necessárias, a PLC Industries recebeu a confirmação de que os robôs UR10 não precisam de proteção de segurança e investiu em duas UR10s. “Ver meus colegas totalmente à vontade trabalhando ao lado dos robôs é muito encorajador. Ser capaz de trabalhar sem medo é uma vantagem definitiva para todos nós. O foco aprimorado que todos agora possuem vem de menor fadiga e níveis mais altos de concentração. Isso reduz significativamente a chance de ocorrer um acidente”, diz Yeo Hock Lee, gerente de engenharia da PLC Industries.

Outro recurso do UR10 que se mostrou valioso para a PLC Industries é a fácil programação. Devido às restrições de espaço e à falta de mão de obra, era essencial que cada robô pudesse atender a duas máquinas CNC. Graças à flexibilidade do UR10, um único trabalhador pode agora atender a quatro máquinas CNC – o que aumentou a produção em 40% e aumentou a variedade de produção.

Ver meus colegas totalmente à vontade trabalhando ao lado dos robôs é muito encorajador. O foco aprimorado que todos agora possuem vem de menor fadiga e níveis mais altos de concentração.

Yeo Hock Lee, Engineering Manager
Robô colaborativo UR10, PLC Industries, SingapuraRobô colaborativo UR10, PLC Industries, Singapura

Desafios de automação resolvidos:

  • Múltiplas máquinas com um único robô agora são possíveis sem o uso de proteção de segurança.
  • Período de retorno:12 meses.

Principais impulsionadores do valor:

  • Fácil programação
  • Configuração rápida
  • Implantação flexível
  • Colaborativa e segura

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Cuidados da máquina CNC

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra