A OTV Plast estava procurando maneiras de usar um braço de robô colaborativo para melhorar a produtividade em toda a empresa. A solução UR atendeu às suas necessidades de um robô pequeno, acessível e seguro. Desde a sua introdução, a produtividade aumentou 35% e a OTV está a explorar outras formas de integrar a robótica. A OTV Plast produz peças de plástico para muitas indústrias diferentes.
A fresagem e o acabamento de uma peça são trabalhos repetitivos e são suscetíveis a flutuações no tempo de produção devido ao envolvimento dos funcionários – um exemplo clássico de onde um robô pode causar um impacto enorme.
Para atender às necessidades específicas do OTV, um robô teria que ser pequeno o suficiente para trabalhar em espaço limitado, ser acessível (com um curto período de retorno) e ser capaz de trabalhar perto de pessoas sem a necessidade de blindagem ou cercas volumosas.
Depois de considerar todos os critérios, uma solução Universal Robot foi uma das únicas opções que poderia atender a todas as necessidades da OTV. A OTV optou por uma solução UR que, após o tempo de instalação comparativamente curto, foi capaz de se integrar com a linha de produção.
A instalação, a marcação CE e o treinamento levaram um total de três dias. Dois dias para instalar e otimizar a solução do robô e um dia para treinar os funcionários sobre como operar. Quase imediatamente, a OTV viu um aumento na produtividade. E depois de um pequeno ajuste da adição de outro dispositivo de agarramento ao desempenho do braço do robô colaborativo foi aumentado em mais 35%.
A nova tecnologia permite que a OTV concorra a projetos que não seriam possíveis antes. Isso, e a experiência de usar o robô na produção, torna os robôs um forte investimento potencial para a OTV no futuro.

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...