Automação na Ornua
A cooperativa irlandesa de laticínios Ornua implantou o cobot UR20 em aplicações de paletização, manuseando uma variedade de produtos com peso de até 12 kg (26,5 lbs). O aumento da carga útil e o alcance estendido do novo e maior cobot UR20 permitiram que a empresa automatizasse uma tarefa que representava um risco real de lesões por esforço repetitivo para os funcionários. A Ornua escolheu uma solução de paletização movida a UR20 da Robotiq, a PE20, devido à sua facilidade de uso e capacidade de operar perfeitamente ao lado dos trabalhadores durante o manuseio de diversos produtos lácteos.
Uma das operações mais trabalhosas da Ornua foi a paletização de fim de linha. Esta tarefa essencial, mas fisicamente exigente, envolveu o manuseio de uma variedade de produtos lácteos, de pacotes de seis a 12 kg (13,2 a 26,5 lbs) e blocos robustos de 10 kg (22 lbs) de queijo.
Carregar e descarregar manualmente esses produtos representava um risco real de lesões por esforço repetitivo para seus funcionários dedicados. O trabalho exigia flexão, alcance e elevação constantes – um processo cansativo e não ergonômico que poderia resultar em problemas de saúde ao longo do tempo. Tornou-se evidente que a automação poderia não apenas aliviar a pressão sobre sua força de trabalho, mas também permitir a transição de seus funcionários para funções de maior valor agregado.
Analisar mais de perto o processo e os principais detalhes para uma transição bem-sucedida dos processos manuais para a automação com robôs colaborativos

A Ornua se propôs a encontrar uma solução que pudesse lidar eficientemente com o desafio de paletizar seus diversos produtos lácteos. Sua busca inicialmente os levou a vários fornecedores oferecendo sistemas robóticos, mas esses sistemas teriam isolado completamente o elemento humano do processo, o que não era adequado para suas necessidades. Dada a natureza dos produtos lácteos e a necessidade de flexibilidade em suas operações, eles exigiram uma solução que permitisse a interação e supervisão humana.
Foi quando a Ornua entrou em contato com a RARUK e a Robotiq e foi apresentada aos robôs colaborativos da Universal Robots, projetados para funcionar perfeitamente ao lado dos trabalhadores. A Ornua viu a promessa no robô UR20 da Universal Robots, um poderoso cobot com capacidade de carga útil de 20 kg (44,1 lbs) e alcance de 1750 mm (68,9 pol), tornando-o ideal para suas necessidades de paletização. Nas palavras de Jack Cotton, “Quando descobri o UR20, ficamos bastante entusiasmados devido à sua capacidade de levantar até 20 kg”.

A solução que a Robotiq forneceu para a Ornua – PE20 – foi construída inteiramente em torno do cobot UR20. É realizar uma tarefa simples de pegar e colocar, pegar os produtos lácteos ou os produtos lácteos embalados da esteira e colocá-los em um palete no padrão correto.
O software dedicado da Robotiq para aplicações de paletização – Copiloto de Manuseio de Materiais – ajuda a tornar a configuração rápida e direta. Ao contrário dos robôs tradicionais que exigem programação extensiva, o Robotiq oferece uma interface amigável.
Étienne Samson, Diretor de Aplicações de Robótica da Robotiq, explica: "Ter uma solução como a que temos significa ter uma configuração visual, para que você não precise programar linhas de código. Basta abrir a interface de paletização, inserir a dimensão e o peso da caixa e o padrão e, em seguida, basta pressionar START e o robô fará tudo automaticamente”.

A resposta dos funcionários e da administração da Ornua foi muito positiva. O UR20 provou ser uma solução fácil de usar, adaptável e eficiente. Na verdade, ao falar com o feedback dos clientes sobre os cobots da UR, Andrew Mason, Gerente de Vendas de Automação da RARUK, disse que "o feedback dos clientes que usam a Universal Robots é que eles são fáceis de usar. Temos muitos clientes que são clientes recorrentes; Eles compram múltiplos”.
Momentos após a instalação, um pequeno aplauso irrompeu quando o UR20 completou seu primeiro palete. Foi uma celebração adequada para uma cooperativa comprometida com a inovação, a eficiência e o bem-estar de sua força de trabalho. Com o UR20 ao seu lado, a Ornua está bem preparada para continuar liderando o caminho na indústria de laticínios irlandesa, um palete de cada vez.
Com a implantação bem-sucedida do UR20, a Ornua agora olha para um futuro em que a automação desempenha um papel ainda mais significativo em suas operações. Como explica Jack Cotton, “espero que, após a instalação deste cobot, o negócio esteja muito mais aberto a adicionar mais automação”. As possibilidades são empolgantes, com o potencial de automação se estendendo a outras áreas da indústria de laticínios.
Étienne Samson, Robotics Applications Director at RobotiqA necessidade de automação na indústria é clara e só vai crescer. O futuro da automação é brilhante.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...