<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/08abb75952/case-story-orkla-foods-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/01b6750f38/case-story-orkla-foods-full.png

UR10 flexível agiliza a produção na Orkla Foods

Orkla Foods

Em suma

A UR10 ajuda a empresa de alimentos Orkla foods em Kumla a agilizar a produção e criar estabilidade operacional na embalagem de alimentos em caixas de papelão. Provou ser muito fácil de implementar e fácil de ensinar os funcionários a manusear e operar o robô. Funciona bem em várias redes de máquinas de produção, é fácil de mover e não requer instalações de segurança extensivas.

Em 1º de janeiro de 2014, a Orkla Foods Sverige "nasceu", após uma integração bem-sucedida das três empresas de alimentos Abba Seafood, Procordia Food e Frödinge. Com sede em Eslöv, a empresa possui várias instalações de produção em toda a Suécia. Atualmente, eles estão localizados em Eslöv, Tollarp, Fågelmara, Frödinge, Kungshamn, Örebro, Vansbro e Kumla.

A transformação do negócio

Entre outros produtos, a fábrica de Kumla prepara creme de baunilha. Antes de a Orkla Foods Sweden investir na Universal Robots UR10, os sacos de creme de baunilha eram embalados manualmente nas caixas. O objetivo era encontrar uma solução de automação que pudesse trabalhar com outras máquinas de produção em uma rede, fosse fácil de mover e programar e capaz de operar ao lado de funcionários sem instalações de segurança extensivas.

“Um requisito importante era que o robô tivesse que trabalhar sem falhas para que não precisássemos de supervisão ou suporte extra para que ele funcionasse. Também seria uma grande vantagem se não exigisse proteção de segurança e pudesse trabalhar com segurança ao lado de nossos funcionários", diz Johan Linné, gerente da Orkla Food Kumla.

Orkla Foods

Indústria Food and Beverage
País Europe
Número de Empregados 1000+
Cobots utilizados UR10
Vídeo — Robô UR10, Orkla Foods, Suécia

O robô é flexível, fácil de implementar, simples de programar e pode executar várias tarefas em rede com outras máquinas.

Johan Linné, Site manager

Como eles fizeram

O tempo de retorno do investimento na UR10 é de cerca de seis meses.

Depois de uma dica de uma empresa local, a empresa fez uma demonstração do UR10 e ficou impressionada. O processo automatizado envolve a colocação de sacos em caixas de cartão. O robô funciona de forma independente, mas faz parte de uma rede com um montador de caixas, um selador de caixas e é alimentado por uma máquina de enchimento. As coisas são simplificadas com o robô UR10, diz Johan Linné, e acrescenta que ele ajuda a empresa a agilizar e remover trabalhos pesados e tarefas repetitivas tediosas para o operador.

“Tem funcionado muito bem”, resume. "É flexível, fácil de implementar, simples de programar e pode executar várias tarefas em rede com outras máquinas. Uma vantagem importante é que o robô pára se você esbarrar nele, o que significa que é seguro e não requer nenhuma proteção de segurança ao seu redor, o que o torna mais integrado com os funcionários.“

Temos uma operação mais econômica e estável e agora estamos analisando se existem outras aplicações em que possamos usar esse tipo de robô ”.

Desafios de automação resolvidos:

  • Acondicionamento dos alimentos em caixas de cartão.
  • Tempo de retorno: 6 meses

Principais impulsionadores do valor:

  • Programação fácil
  • Pagamento rápido
  • Colaborativo e seguro

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Tending da máquina

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra