--

O Minitüb funciona com a máxima eficiência com cobots UR

Minitüb

Em suma

A Minitüb, fornecedora líder de sistemas para tecnologia de reprodução em animais de fazenda, estava procurando uma solução que pudesse padronizar e automatizar as embalagens. O trabalho manual era repetitivo e monótono, e não podia ser realizado a uma velocidade constante. A solução era um braço robótico leve UR5 de seis eixos que pudesse embalar sacos cheios a uma taxa constante e exigisse pouca manutenção.

Minitüb estava procurando por uma solução completa de embalagem de sacos por um longo período de tempo. Eles precisavam de uma solução que pudesse automatizar a embalagem dos sacos cheios para que os funcionários pudessem trabalhar com tarefas mais desafiadoras. Empacotar os sacos automaticamente também forneceria um fluxo consistente de produto que estava pronto para ser enviado.

Minitüb

Indústria Medicina e Cosméticos
Região Europa
Número de Empregados 100-500
Cobots utilizados UR5

A solução

A Minitüb introduziu um braço robótico UR5 na linha de embalagens no primeiro trimestre de 2011. O braço robótico foi integrado com sucesso na produção em curso e embala uma média de 40 sacos por minuto.

O robô é colocado na frente de uma correia transportadora no final da máquina de vedação de enchimento e pega produtos recém-embalados que caem na correia transportadora. Para permitir o processamento ininterrupto, foi desenvolvida uma ferramenta de preensão equipada com cinco vezes duas ventosas. Estes são ideais para levantar o saco, apesar da sua superfície lisa e macia.

O robô também controla o fluxo de caixas de papelão. Quando uma caixa está cheia, o robô a libera e uma nova caixa de papelão vazia toma seu lugar. Simplificando ainda mais o processo para os funcionários da Minitube.

Robô colaborativo UR5, Minitüb, AlemanhaRobô colaborativo UR5, Minitüb, Alemanha

Desafios de automação resolvidos:

  • Reduziu a quantidade de trabalho repetitivo para os funcionários.
  • Forneceu um fluxo estável e consistente de produto através da linha de produção.

Principais impulsionadores do valor:

  • Colaborativo e seguro
  • Retorno rápido
  • Implantação flexível
  • Programação fácil

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Pegar e colocar a embalagem

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442