--

Os cobots UR3 otimizam o conjunto da tampa da garrafa

MARKA Italy

Em suma

A MARKA é uma empresa química produtora de detergentes que atua no mercado há muitos anos. Depois de dedicar os anos iniciais à produção para terceiros, a empresa decidiu iniciar a produção sob sua própria marca. Recentemente, a oferta na área de bens de consumo aumentou ainda mais. Foi uma escolha que coincidiu com a instalação de um robô colaborativo da Universal Robots que imita a amplitude de movimento de um braço humano.

A Marka escolheu a UR3 da Universal Robots para aparafusar as tampas nos bens de consumo de sua própria marca. Foi uma decisão que foi recompensada com a precisão e confiabilidade da máquina por um investimento que se pagou dentro de um ano.

A transformação do negócio

"A MARKA produz bens de consumo para o varejo há algum tempo", diz Giorgio Belotti, responsável pela Produção e P&D. "É uma escolha que teve um forte impacto na forma como fazemos negócios: significou rever a logística de produção, passando a produzir lotes menores de bens que poderiam ser modificados mais rapidamente, mantendo os mesmos níveis de desempenho e a mesma qualidade geral. Esta é a razão pela qual a empresa optou por implementar a automação de robôs."

MARKA tinha um requisito focado principalmente na produção: colocar uma tampa em uma garrafa que requer precisão na aplicação com o mesmo nível de aperto. "Devido à forma da tampa", diz Sergio Melite, técnico especialista em MARKA, "foi difícil obter uma aderência e um posicionamento preciso. A razão pela qual escolhemos um robô colaborativo, UR3, da Universal Robots, é porque ele foi capaz de fazer exatamente isso. Estamos muito felizes com a nossa escolha. A configuração e a gestão do robô UR3 foram mais fáceis e muito mais simples do que a dos robôs concorrentes.”

MARKA Italy

Indústria Medical and Cosmetics
País Europe
Número de Empregados 25-50
Cobots utilizados UR3
Vídeo — Robô UR3, MARKA, Itália

A solução

O UR3 superou o desafio de posicionamento e aperto precisos, graças ao seu software de gerenciamento de sensor de torque já integrado. A tarefa atribuída pode ser iniciada imediatamente devido à facilidade de instalação e ao design do robô. “O robô chegou pela manhã”, continua Melite, “e 4 horas depois já estava operando na linha de produção, graças a um sistema de programação intuitivo que não requer experiência prévia em programação de robôs. O UR3 também simplificou o ciclo de produção: um operador não qualificado é capaz de parar, reiniciar e reiniciar a produção muito rapidamente e sem a necessidade de ficar sempre perto da máquina. É fácil de usar, tem uma interface amigável e, além disso, por ser colaborativo, pode operar com segurança ao lado de nossos operadores em uma área compacta.

“Graças ao robô da Universal Robots ”, conclui Belotti, chefe de produção, “conseguimos aumentar a qualidade geral do produto acabado e recuperar os custos de compra dentro de um ano.

Graças ao robô da Universal Robots, conseguimos aumentar a qualidade geral do produto acabado e recuperar os custos de compra dentro de um ano.

Giorgio Belotti, Head of Production
Robô colaborativo UR3, Marka, Itália
Robô colaborativo UR3, Marka, Itália

Desafios de automação resolvidos:

  • Fechar as tampas dos frascos.
  • Os robôs colaborativos usam seu controle de força incorporada para garantir que a força correta esteja sendo aplicada da mesma maneira todas as vezes.

Principais impulsionadores do valor:

  • Configuração rápida
  • Programação fácil
  • Colaborativo e seguro
  • Retorno rápido

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Fechamento de tampas em frascos

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442