--

Os cobots UR melhoram a produtividade da empresa de moldagem de plástico

Linaset
Linaset

Linaset

A solução cobot UR5 proporciona alívio de tempo e energia para o fabricante de moldagem de plástico.

A Universal Robots implementou sua solução UR5 braço robótico para a Linaset, ajudando a melhorar a produtividade e a eficiência, ao mesmo tempo em que alivia os membros da equipe de uma tarefa de linha de produção que consome particularmente tempo e energia.

Ver vídeo

Em suma

A Universal Robots implementou sua solução de braço robótico UR5 para Linaset, ajudando a melhorar a produtividade e a eficiência, ao mesmo tempo em que alivia os membros da equipe de uma tarefa de linha de produção que consome particularmente tempo e energia.

Fornecendo molduras de plástico para clientes do setor automotivo e de outras indústrias, a Linaset precisava de uma maneira segura, precisa e eficiente para automatizar a etapa de jateamento de componentes de seu processo.

No passado, as molduras eram jateadas manualmente em uma mesa de trabalho em ambos os lados usando um meio de jateamento especial – uma operação que consumia tempo e recursos quando feita completamente manualmente.

Como também era necessário que o aplicador de explosão fosse mantido na posição vertical em um local de trabalho particularmente empoeirado e barulhento, também era um trabalho que colocava uma demanda física considerável na equipe. Tudo isso precisaria ser considerado se uma solução automatizada adequada fosse encontrada.

Linaset

Indústria Automotive and Subcontractors
País Europe
Número de Empregados 500-1000
Cobots utilizados UR5
Vídeo — Robô UR5, Linaset, República Tcheca

A solução

A Linaset instalou o braço do robô UR5 e o colocou em funcionamento no modo de teste menos de uma semana após o pedido. Situado no local de trabalho existente e equipado com um prendedor simples para fixar o aplicador de meio de explosão, trabalhou em conjunto com operadores humanos colocando as molduras nos gabaritos e girando-as durante o ciclo para que o robô pudesse explodir ambos os lados.

O efeito imediato foi que a quantidade de tempo necessária para processar uma moldagem foi reduzida em até 30%, aumentando a produtividade e garantindo níveis superiores de precisão e qualidade. Quando o meio de jateamento precisava ser recarregado, o robô detectava o baixo suprimento e parava automaticamente.

Durante um período de seis meses, funcionando continuamente 24 horas por dia e sete dias por semana, a Linaset não registrou um único mau funcionamento ou período de inatividade não planejada para a UR5. E, além da manutenção regular e da limpeza da poeira da unidade de controle, não havia necessidade de realizar nenhum trabalho de manutenção ou trocar peças – apesar do ambiente hostil.

Fomos facilmente capazes de produzir nossos próprios acessórios simples para montar o robô na mesa de trabalho e para fixar o bico aplicador de mídia de jateamento e também podemos programar muito facilmente o braço robótico

Petr Šromota, Production Manager
Fácil integração

Fácil integração

De acordo com Petr Šromota, principal gerente de produção da Linaset, a velocidade com que o robô se tornou uma parte flexível do processo de fabricação foi impressionante. "Não houve tempo de espera e, em poucos dias, o robô foi implantado no local de trabalho e começou a operar de forma confiável", explica.

Automação para todos

Automação para todos

O UR5 foi fornecido pela EXACTEC, que realizou a configuração inicial do robô e o treinamento básico, para que os funcionários pudessem programar e manter o robô. A Linaset agora tem um processo mais produtivo e também mais eficiente - com o consumo de meios de detonação reduzido em 35%.

Desafios de automação resolvidos:

  • Realizar tarefas repetitivas e de outra forma fisicamente exigentes precisamente em uma escala de massa.

Principais impulsionadores do valor:

  • Maior segurança
  • Produtividade e precisão
  • Custos reduzidos
  • Rápido retorno sobre o investimento

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Moldagem de injeção

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442