<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/ade4aaf755/lear-corporation-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/a9881e1f23/lear-corporation-desktop.png

A tecnologia do robô acelera a montagem do assento do carro

Lear Corporation

Em suma

O fornecedor automotivo global Lear corporation otimizou a montagem just-in-time, introduzindo a tecnologia de robôs na linha de produção. Todos os dias, o braço robótico completa cerca de 8.500 ações de perfuração em assentos de carro – e monitora o processo digitalmente para evitar que assentos defeituosos continuem na correia transportadora. O resultado é um aumento na velocidade de produção e na confiabilidade do produto.

O desafio

de montagem just-in-time é um modelo de produção estabelecido no setor de fornecedores, possibilitando uma considerável economia de custos por parte do cliente. Para a fornecedora automotiva Lear Corporation, o modelo exige flexibilidade superlativa – e com espaço limitado disponível dentro da sala de produção, estava se tornando cada vez mais difícil atender à demanda.

O que a Lear Corporation precisava era de um robô pequeno e móvel que pudesse ser usado diretamente ao lado do pessoal sem proteção de segurança, pois as etapas individuais de produção ocorrem uma após a outra em uma correia transportadora. A solução ideal também teria que ser fácil de programar para pessoas com experiência limitada com a tecnologia robótica.

Lear corporation

Indústria Automotive and Subcontractors
País Germany
Número de Empregados 1000+
Cobots utilizados UR5
Veja como o cobot UR5 guiado por visão monta assentos de carro

A solução

A introdução da Universal Robots na linha de produção significava, em primeiro lugar, que não era necessária nenhuma expansão da área de produção. O pequeno UR5 funciona facilmente dentro das restrições de espaço atuais – e até ajuda a evitar erros.

O braço robótico é responsável por aparafusar as estruturas do assento e do descanso automotivo com uma chave de fenda de fim de braço, completando cerca de 8.500 ações de perfuração todos os dias. Os assentos estão equipados com um transponder contendo dados de identificação individual. Assim que o assento chega por baixo do robô, o transponder é lido e o robô aperta vários parafusos em ambos os lados do assento. Se faltarem parafusos em um assento, o robô seleciona este produto e emite um sinal de aviso.

Graças à interface de usuário intuitiva do UR5, qualquer trabalhador pode programar o braço robótico arrastando e soltando rotinas padrão em um script na tela ou simplesmente agarrando o braço e mostrando-lhe o movimento desejado.

Desafios de automação resolvidos:

  • O Universal Robot automatizou a perfuração em milhares de parafusos de ajuste manual, garantindo a qualidade através da orientação visual.

Principais impulsionadores do valor:

  • Programação fácil
  • Configuração rápida
  • Colaborativa e segura

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Inspeção de qualidade
  • Perfuração

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra