o centro de ciências iQLANDIA vem popularizando com sucesso a ciência para os jovens de Liberec, República Tcheca, nos últimos dez anos. Os especialistas em ciência recorreram a robôs universais para a sua exposição interativa de robôs. A exposição permite que os alunos experimentem em primeira mão como é fácil programar um robô da UR, ao mesmo tempo em que desafia a noção de que os robôs são inseguros ou complicados.
Os especialistas e palestrantes DO IQLANDIA SCIENCE CENTER queriam colocar um robô contemporâneo em exposição para mostrar aos visitantes os grandes saltos que foram feitos na tecnologia robótica recentemente. A exposição de robôs teria de ser capaz de mostrar como os robôs se tornaram fáceis de usar e seguros, uma vez que o Centro de Ciências é frequentado por escolas primárias e secundárias de toda a República Checa.
a iQLANDIA escolheu a exposição de robôs Robot Run, construída em torno de um robô UR5. Robot Run é um jogo de robô interativo que permite aos usuários controlar o robô em torno de uma estrutura semelhante a um labirinto. O jogo destaca e dramatiza a precisão do braço do robô, a facilidade de programação e a ampla gama de aplicações com as quais o robô pode ser encarregado.
A solução foi baseada em um braço robótico UR5 da Universal Robots. Ele garantiu uma operação segura e flexível sem a necessidade de telas e pode girar 360 graus – perfeito para as necessidades do jogo interativo.
A exposição tornou-se uma atração muito popular no centro de ciências e capta os corações e mentes dos mais de 50.000 jovens visitantes todos os anos.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...