--

Cobots economizam 150 horas de impressão em quatro meses

Inprint A/S

Em suma

Desde 2016, um braço robótico UR10 ajuda a empresa de impressão dinamarquesa, Inprint A/S, a recolher e colocar chapas de impressão, reduzindo o tempo de espera não produtivo, melhorando o ambiente de trabalho e libertando 2 horas de mão-de-obra por dia. Um braço robótico UR10 ajudou a Inprint A/S a escolher e colocar placas de impressão e a liberar 2 horas de mão-de-obra por dia.

A empresa de transformação de negócios

InPrint é uma empresa de impressão de médio porte com 15 funcionários e, como fornecedora turn-key de material impresso, a empresa de impressão no centro de Jutlândia, na Dinamarca, realiza uma ampla gama de tarefas de impressão. A produção geralmente envolve trabalho pesado e tempo de inatividade do operador enquanto as máquinas estão imprimindo. Mas desde outubro de 2016, o braço robótico colaborativo UR10 reduziu isso significativamente.

Søren H. Nielsen é responsável pela produção de grande formato na InPrint. Ele considerou exatamente onde dentro da produção seria mais vantajoso introduzir cobots.

“Ao trabalhar em grandes tarefas para a empresa “Joe & The Juice”, para quem imprimimos motivos de grande formato, percebi que era aí que faria sentido ter um robô colaborativo; leva quatro minutos para imprimir um prato e, durante esses quatro minutos, nossos operadores de impressão têm que esperar até que a máquina emita um “bipe”. Em seguida, o operador substitui a placa por uma nova e aguarda novamente. Percebi que, na maioria das vezes, o operador apenas esperava.

Inprint A/S

Indústria Electronics and Technology
País Europe
Número de Empregados 5-25
Cobots utilizados UR10

Com o robô UR10, agora somos competitivos em áreas que antes estavam além da nossa capacidade. Simplesmente porque agora podemos fazer com que o robô faça o trabalho repetitivo de um funcionário, que agora lida com outras tarefas.

Søren H. Nielsen, Responsible for large-format production

A solução

“Desde dezembro, produzimos 4.500 placas em uma das máquinas, onde o robô lida com as placas a uma velocidade média de dois minutos, liberando uma capacidade total de 150 horas de trabalho, economizando aproximadamente DKK 45.000 devido apenas ao tempo liberado”, diz Nielsen.

Em outubro de 2016, Søren entrou em contato com a BILA, distribuidora dinamarquesa da UR Robots, perguntando sobre o preço do maior braço robótico da UR, pois a tarefa exigia um certo alcance. No dia seguinte, ele o encomendou – e em três dias, o UR10 foi entregue, programado e integrado ao hardware existente. Ele descreve a programação e a interface como sendo lógicas e intuitivas.

Com um alcance de até 130 cm, o UR10 é o maior robô que a Universal Robots oferece. Automatiza processos e tarefas manuais, onde a precisão é crucial. E usando o modo de força integrado, o braço do robô pode agarrar as placas e movê-las para uma instalação na impressora para que fiquem precisamente no lugar.

UR10 collaborative robot, InPrint A/S,Dinamarca
UR10 collaborative robot, InPrint A/S,Dinamarca

An impr

“Ficar ao lado de uma máquina esperando que ela diga “bipe” pode te deixar louco.
A pessoa que costumava esperar pela máquina agora cuida de outras tarefas importantes.”

O ceticismo dos funcionários rapidamente mudou para entusiasmo quando eles experimentaram o braço do robô em ação. O UR10 reduziu o tempo de espera e tornou a produção mais eficiente. De acordo com Søren H. Nielsen, isso também levou a menos horas extras. Em suma, o ambiente de trabalho melhorou significativamente graças ao robô da Universal Robots:

O ambiente de trabalho melhorado e a produção mais eficiente não são a única vantagem que o UR10 tem a oferecer. Søren H. Nielsen também diz que, devido à mão amiga do robô, a empresa de impressão agora pode cuidar de tarefas que anteriormente não podia pagar para assumir – em primeiro lugar, tarefas digitais com tiragens muito grandes.

“Com o robô UR10, agora somos competitivos em áreas que antes estavam além da nossa capacidade. Simplesmente porque agora podemos fazer com que o robô faça o trabalho repetitivo de um funcionário, que agora lida com outras tarefas.”

Desafios de automação resolvidos:

  • Liberado até 2 horas de capacidade de mão de obra por dia.
  • Melhoria do ambiente de trabalho e competitividade da empresa

Principais impulsionadores do valor:

  • Fácil programação
  • Configuração rápida
  • Colaborativo e seguro
  • Curto período de retorno

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Pegar e colocar para cuidar da máquina

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra