Produção revolucionária: RobotIndus potencializa automação inteligente na Hansgrohe

RobotIndus

A RobotIndus integra uma solução de carregamento de máquinas na Hansgrohe

Em suma

A RobotIndus , uma integradora certificada da Universal Robots com sede em Sarrebourg, na região de Grand Est, desenvolveu uma solução de ciclo de testes para a Hansgrohe , um player global no setor de torneiras e louças sanitárias. Integrada na sua unidade de produção em Wasselonne, na região de Grand Est, a célula cobotica trabalha em estreita colaboração com os operadores. A Hansgrohe tem observado ganhos significativos de produtividade, bem como uma melhoria nas condições de trabalho de seus colaboradores.

A tensão manual atende ao gargalo operacional

O objetivo inicial da Hansgrohe era melhorar a ergonomia e a eficiência de uma estação de carregamento de máquinas, onde os operadores tinham que realizar várias operações manuais. O primeiro envolveu a verificação da conformidade de cada chuveiro montado, colocando-o em uma máquina de teste de jato de água; os três tipos de jato foram verificados pressionando um botão na borda do chuveiro. O operador então colocou manualmente a cabeça do chuveiro na frente de uma máquina de sopro para extrair água e impurezas antes de carregá-la em uma máquina de marcação a laser. A etapa final envolveu encaixotar a cabeça do chuveiro.

Essas várias tarefas repetitivas tiveram um impacto negativo na saúde dos operadores, que foram expostos a distúrbios musculoesqueléticos (MSDs). Eles podem sentir dor no ombro e no pescoço ao manusear peças em alturas variadas. Além disso, essas operações, que, realizadas manualmente, não representavam valor agregado para a empresa, exigiam muita atenção, o que provavelmente diminuiria no final do dia.

Depois de uma integração cobotica inicial bem-sucedida em uma estação giratória bastante semelhante, Hansgrohe novamente contatou a RobotIndus, um integrador certificado (CSI) da Universal Robots, para automatizar todo esse ciclo de operações.

RobotIndus

Indústria Industrial robotics and automation
País France
Number of employees 5
Cobot utilizado UR10e

Principais impulsionadores de valor:

  • Simplicidade e intuitividade da solução
  • Melhorar a ergonomia da estação
  • de trabalho Aumento da produtividade

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Máquinas de carga/descarga

Desafios de automação resolvidos:

  • Redução dos tempos de ciclo
  • Redução de MSDs entre as operadoras
  • Trabalhando em tempo oculto

Como eles fizeram

UR10e

Automação inteligente de ponta a ponta com engenharia personalizada

A RobotIndus forneceu uma solução de carga e descarga totalmente integrada para as estações de controle de qualidade, sopro e marcação a laser da Hansgrohe - alimentada pelo cobot Universal Robots UR10e. Equipado com uma garra dupla personalizada com ventosas, o cobot lida com várias tarefas simultaneamente, otimizando o tempo de ciclo e a precisão. O sistema também inclui:

  • Um transportador circular com dez caixas verdes e uma zona de rejeição
  • Um transportador de entrega para embalagem final
  • Uma interface inteligente com câmeras, telas e botões iluminados para controle de qualidade em tempo real

Esta configuração personalizada transforma um fluxo de trabalho anteriormente manual em um processo automatizado e contínuo - projetado para velocidade, precisão e eficiência ergonômica.

Com base em uma implantação anterior bem-sucedida

Experiência perfeita do operador com treinamento mínimo

Apesar da complexidade do sistema, os operadores da Hansgrohe precisaram de apenas meio dia de treinamento para dominar a solução. O design intuitivo permite que os operadores simplesmente coloquem os chuveiros montados em caixas verdes. O cobot então:

  • Realiza testes de jato de água com comutação automática do modo de jato
  • Usa o feedback da câmera e a entrada do operador para identificar defeitos
  • Encaminha unidades defeituosas para a zona de rejeição ou continua o processamento através de secagem, marcação e encaixotamento

A garra dupla permite o carregamento e descarregamento simultâneos, maximizando o rendimento, mantendo o fluido do processo e o operador amigável.

A solução que desenvolvemos permite que os operadores trabalhem em um tempo oculto e se concentrem totalmente em operações de maior valor agregado, como montagem, embalagem e controle de qualidade. Com a garra dupla projetada especificamente pela RobotIndus, o tempo do ciclo de operação é reduzido, para aumentar a produtividade. O cobot pode, de fato, carregar um scanner portátil em uma máquina enquanto descarrega outra.

Raphael Schwartz, Co-manager of RobotIndus

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra