<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/da13f087d9/case-story-glidewell-laboratories-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/887217bf8d/case-story-glidewell-laboratories-full.png

Cobot otimiza a produção em nove horas

Glidewell Laboratories

Em suma

Ao ter um robô UR5 cuidando de quatro máquinas CNC que fresam coroas dentárias, os laboratórios Glidewell na Califórnia foram capazes de otimizar uma parte substancial do ciclo de produção. Agora, mais quatro robôs estão a caminho.

Produzir a coroa perfeita é um processo complicado. Geralmente, leva cinco dias a partir do momento em que um dentista envia uma impressão dos dentes de um paciente para o laboratório, até que a coroa finalizada retorne. A Glidewell Laboratories em Newport Beach, Califórnia, queria otimizar esse processo.

O principal desafio era um ciclo de fresagem de 10 minutos, o que inviabilizava ter um operador estacionado na máquina. Em vez disso, o laboratório inseriu manualmente as coroas em lotes de 15 cada, o que só precisava ser feito a cada duas horas.

David Leeson, gerente de engenharia da Glidewell, acreditava que uma solução de automação inteligente poderia garantir um processo mais fluente e logo sua pesquisa o levou à Universal Robots:

“Eu acompanhei o desenvolvimento colaborativo de robôs por um tempo, e ouvir que os robôs UR foram usados na BMW foi um voto de confiança nesse novo tipo de robô”, diz Leeson.

Glidewell Laboratories

Indústria Medicina e Cosméticos
País Estados Unidos
Número de Empregados 1000+
Cobots utilizados UR5
Vídeo — UR5 cobot, Glidewell, EUA

A solução

A empresa decidiu experimentar um robô UR5. Foi facilmente programado para retirar uma coroa dos dispensadores, colocá-la no torno de moagem, retirá-la e colocá-la em um transportador após o ciclo de moagem de 10 minutos.

Ao se comunicar com uma câmera de visão, o robô foi programado para passar para uma tonalidade diferente se os dispensadores acabassem, garantindo uma produção fluente. No geral, esse fluxo dinâmico de peça única reduziu o tempo do ciclo de produção de 27 para 18 horas, economizando dois operadores de fresagem por turno.

Executamos uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o robô liberou nossos funcionários para se concentrarem em tarefas complexas, o que melhora a qualidade geral do nosso produto. Provavelmente teremos mais 3-4 robôs UR num futuro próximo

David Leeson, Gerente de Engenharia
Robô colaborativo UR5, Glidewell Laboratories, EUA
Robô colaborativo UR5, Glidewell Laboratories, EUA

Desafios de automação resolvidos:

  • Otimizado um longo ciclo de moagem não viável para a manutenção humana de 27 horas a 18 horas.

Principais impulsionadores do valor:

  • Programação fácil
  • Configuração rápida
  • Colaborativa e segura

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Câmara de visão de pegar e colocar

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra