Dois robôs UR5 agora otimizam o manuseio e a triagem de amostras de sangue para análise no hospital universitário de Copenhague, em Gentofte. A solução permite que o laboratório mantenha uma meta de entregar mais de 90% dos resultados dentro de 1 hora, apesar de um aumento de 20% nas amostras que chegam para análise.
O Hospital Universitário de Copenhague, em Gentofte, na Dinamarca, queria explorar como os robôs colaborativos poderiam ser uma solução econômica que automatizasse a triagem manual de amostras de sangue para quatro caminhos diferentes para análise posterior. A aplicação do robô teve que ser colocada em uma área com espaço restrito no laboratório, onde carregadores a granel maiores e automatizados não eram uma opção. O laboratório do hospital queria que os técnicos pudessem interagir com o robô e intervir facilmente se o processo de manuseio precisasse de interferência humana. Diante de um aumento de 20% na quantidade de amostras de sangue que chegam ao laboratório, a gerência também procurou manter a meta do laboratório de ter 90%de todas as amostras de sangue analisadas dentro de uma hora sem ter que adicionar pessoal adicional.
Os braços robóticos colaborativos da Universal Robots podem operar sem barreiras ao lado das pessoas - uma mudança radical em relação aos robôs industriais tradicionais que permanecem aparafusados em compartimentos de segurança.
Seu design interativo facilita a configuração para uma nova tarefa e seu sistema de segurança integrado permite que o braço do robô UR pare automaticamente de operar se encontrar objetos ou pessoas em sua rota. Esses recursos foram críticos para o laboratório de Copenhague:
“Todas as amostras de sangue chegam em um transportador em um canto do laboratório sem espaço para erguer cercas de segurança. Precisávamos de uma solução inerentemente segura e fácil de usar que respondesse à programação guiada por visão, pegasse, classificasse e carregasse rapidamente as amostras no módulo de entrada para análise. A Universal Robots atendeu a esses critérios”, diz Steen Stender, médico-chefe do Hospital Universitário de Copenhague, que agora implementou dois robôs UR5.
O primeiro robô UR pega uma amostra e a coloca em um scanner de código de barras. Uma câmera de visão fotografa a cor da tampa de rosca e o robô é guiado para colocar a amostra em um dos quatro racks diferentes de acordo com a cor. O segundo robô pega as amostras do rack e as coloca no alimentador da máquina para centrifugação e análise. Os robôs lidam com aprox. 3.000 amostras por dia, 7-8 tubos por minuto.
Steen Stender, Chief PhysicianNossa equipe abraçou esses robôs com entusiasmo. Eles sabem que cada amostra de sangue no laboratório não analisada é um paciente esperando. Entregar quase todos os resultados de amostras de sangue dentro de uma hora significa que nossos pacientes ambulatoriais economizam uma ida ao hospital, pois seu médico agora recebe os resultados durante a mesma consulta. Os resultados das amostras coletadas pela manhã em pacientes internados estão prontos antes das rondas matinais do clínico. Todas as amostras são tratadas como amostras de emergência.

Os robôs permitiram que o laboratório mantivesse seu tempo de resposta sem pessoal adicional, apesar de um aumento de 20% no número de amostras de sangue que requerem análise. Mais de 90% dos resultados estão prontos menos de uma hora após a chegada ao laboratório.
“Nossa equipe abraçou esses robôs com entusiasmo. Eles sabem que cada amostra de sangue no laboratório não analisada é um paciente esperando. Entregar quase todos os resultados de amostras de sangue dentro de uma hora significa que nossos pacientes ambulatoriais economizam uma ida ao hospital, pois seu médico agora recebe os resultados durante a mesma consulta. Os resultados das amostras coletadas pela manhã em pacientes internados estão prontos antes das rondas matinais do clínico. Todas as amostras são tratadas como amostras de emergência”, conclui Stender.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...