Automação na Ford Motor Company
A Ford Motor Company, uma das gigantes globais da indústria automotiva, tem uma de suas principais unidades de produção na Europa, localizada em Craiova, na Romênia. Os cobots UR10 agora são implantados na linha de montagem do motor, onde lubrificam os eixos de comando, enchem os motores com óleo e realizam inspeções de qualidade. Os cobots ajudam a Ford a fornecer um rendimento de produção mais rápido, ao mesmo tempo em que aliviam os funcionários de tarefas repetitivas.
A Ford Motor Company estava procurando soluções para aprimorar sua força de trabalho manual, gerando valor agregado ao processo de fabricação. Ao fazer isso, a empresa percebeu a necessidade de novas soluções de automação que pudessem oferecer economia de espaço, colaborar com as pessoas, ser movimentadas quando necessário, além de fornecer um alto grau de segurança e um rápido retorno do investimento (ROI).
Analisar mais de perto o processo e os principais detalhes para uma transição bem-sucedida dos processos manuais para a automação com robôs colaborativos

Os cobots UR na fábrica da Ford foram fáceis de implementar, os operadores conhecendo os cobots UR10 muito rapidamente com a ajuda dos módulos online da Universal Robots Academy que os guiaram. Os robôs colaborativos oferecem muitas oportunidades, e a complexidade dos processos que eles podem facilmente realizar, trabalhando lado a lado com os humanos, sem colocar em risco o ambiente de trabalho, representa o argumento da Ford para uma futura colaboração de longo prazo.

A fábrica da Ford Romênia em Craiova fabrica centenas de milhares de motores e veículos Ford de última geração anualmente, entregues a clientes em toda a Europa e além. Aqui é fabricado o SUV Ford EcoSport e o motor EcoBoost de 1,0 l, um dos motores mais premiados do mundo. Além disso, um novo SUV, o Ford Puma, entrará em produção na fábrica da Ford Craiova no início deste ano.
Josephine Payne, Engine Plant Manager Ford RomaniaNossas aplicações são baseadas nos Universal Robots porque esses robôs atendem às aplicações que procuramos. Nós realmente gostamos deles devido à sua pequena pegada, à facilidade de implementação e ao fato de que eles podem trabalhar ao lado de nosso pessoal.
Estamos no início de nossa jornada com robôs colaborativos, após nossa primeira instalação bem-sucedida, começamos a procurar instalar vários outros. Quanto mais aprendemos sobre esses robôs, mais aplicações começamos a ver para eles.
Como resultado de pesquisas e consultas, a Ford concluiu que os cobots oferecidos pela Universal Robots atendiam a todas as necessidades e critérios da empresa.
A fábrica da Ford Romênia em Craiova já instalou quatro UR10s, o maior dos modelos cobot da UR. Três deles foram integrados diretamente nos processos de trabalho e estão trabalhando ao lado dos funcionários na linha de montagem, assumindo tarefas repetitivas. Um UR10 realiza a lubrificação dos seguidores da árvore de cames, outro enche o motor com óleo e o terceiro verifica o motor com uma luz UV e uma câmera quanto a vazamentos depois de ter sido preenchido com óleo. A câmera usada no processo de verificação do motor é uma Cognex Camera Vision, um produto UR+, que se comunica com o cobot através de Ethernet. O cobot UR10 opera-o com a ajuda de um efetor final (pinça) especialmente criado e personalizado pelos engenheiros da Ford de acordo com a aplicação. A quarta unidade UR10 é usada para testes e treinamento e em breve terá uma função operacional atribuída. Devido à integração do UR10 no sistema que controla a linha de montagem, o processo é simplificado. Os cobots não requerem intervenção humana/do operador, a menos que ocorra uma mudança nos processos usuais.
"Uma equipe do Reino Unido fez uma análise global sobre qual tipo de cobot melhor atendia às nossas necessidades nas fábricas de motores e veículos", diz Adrian Calangiu, gerente de área da fábrica de motores da Ford Romênia. ”Quando implementamos os cobots, não era nossa intenção substituir as pessoas, queríamos ajudar os operadores que realizam trabalhos repetitivos e desafiadores, fazendo com que o cobot atuasse como colega do operador e não como substituto. Os cobots da UR têm a flexibilidade de trabalhar perto do operador, sem comprometer sua zona segura. Os robôs colaborativos também o aliviam de tarefas monótonas e repetitivas, dando-lhe a oportunidade de contribuir de maneira criativa.


Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...