--

Os cobots aumentam o volume de produção em 20%, reduzindo as rejeições dos clientes

Craft and Technik Industries

Em suma

Depois que a fabricante de componentes automotivos Craft and Technik Industries (CATI) implantou robôs colaborativos para inspeção automática e manutenção de máquinas CNC, a eficiência aumentou com o aumento do volume de produção de 15 a 20%, sem defeitos ou rejeições do cliente.

Sendo uma PME, a maioria das tarefas de fabricação na CATI era tratada manualmente, mas a empresa estava enfrentando problemas para encontrar mão de obra manual e também estava procurando uma maneira de reduzir o número de rejeições de clientes por componentes defeituosos.

Craft and Technik Industries

Indústria Automotive and Subcontractors
País Asia
Número de Empregados 50-100
Cobots utilizados UR10
Vídeo — UR10 robots, Craft and Technik Industries (CATI) e Technik Industries (CATI), Pune, Índia

A solução

A principal razão para a implementação de cobots UR foram os seus recursos de segurança colaborativos. Na CATI, muitos operadores trabalham no chão de fábrica e a empresa não queria isolar uma área por causa das operações robóticas.

A carga útil dos cobots também era imperativa – o peso dos componentes fabricados pela CATI variava de cerca de 1 a 5 kg. O maior modelo da Universal Robots, o UR 10, levanta até 10 kg, sendo a ferramenta perfeita para os requisitos da CATI.

A principal utilização da UR10 é carregar e descarregar uma máquina CNC vertical. Além disso, o cobot é usado para inspeção automática. Aqui, o cobot coloca um componente em uma máquina de pesagem, recebe feedback por meio de entrada digital para decidir se a peça atende ao seu requisito de peso ou não e, em seguida, procede à classificação do componente de acordo.

Assim, os clientes têm a garantia de que não receberão componentes defeituosos. Os cobots, até agora, ajudaram a fabricar 40 mil peças, com zero defeitos ou rejeições de clientes.

No momento em que o cobot termina de pesar os componentes de uma máquina, a segunda máquina está pronta com componentes novos para o cobot inspecionar, tornando as operações perfeitamente cronometradas. A CATI já testemunhou um aumento de 15-20% em sua produção após a implantação do UR10, e visa um aumento de 30%.

Estive no Japão e vi robôs trabalhando na linha de montagem ao mesmo tempo que trabalhadores, mas o problema é que toda a linha de montagem é cercada. Os robôs colaborativos não precisam de cercas e podem facilmente trabalhar no chão de fábrica com a minha força de trabalho. Desde a implantação dos cobots, todas as peças fabricadas e inspecionadas estão perfeitas, sem rejeições de clientes

EESHAN PRASHANT UMBRANI, COO, Craft and Technik Institutes (CATI)
Humano e Robô trabalhando juntos

Humano e Robô trabalhando juntos

"Falamos sobre o desemprego em todo o país, mas a verdade com o setor das PME é que, na verdade, não conseguimos encontrar mão de obra qualificada suficiente", disse Prashant Shantaram Umbrani, CEO da CATI. Portanto, a melhor combinação para nós é incorporar robôs em nossa fabricação, ao lado de trabalhadores humanos. Combinar de forma inteligente o número de máquinas e robôs garante que o período de retorno seja mais rápido ”, disse o CEO, recomendando à sua fraternidade de PME que adote a automação. “Chegou a hora das PMEs automatizarem – os robôs não são mais uma prerrogativa apenas das indústrias de grande escala.”

O produto

O produto

Fundada em 1996, a Craft and Technik Industries (CATI) e a Technik Industries (CATI) são fabricantes de componentes de precisão, principalmente para a indústria automobilística. A sua gama de produtos inclui várias polias, impulsores e tampas de engrenagens e bombas. A partir de 2018, eles exportam 70%de seus produtos. A implantação de cobots UR é uma prova da visão da CATI de explorar a automação e manter-se alinhada com a tecnologia mais recente.

Fácil de usar

Fácil de usar

Cobots UR fáceis de usar, mesmo sem experiência em programação na Craft and Technik Industries (CATI), Índia

UR10 cobot

UR10 cobot

Aplicações de inspeção de qualidade e manutenção de máquinas CNC pelo robô colaborativo UR10 na Craft and Technik Industries (CATI) e Technik Industries (CATI), Índia

Desafios de automação resolvidos

  • Resolve a questão da escassez de mão de obra enfrentada pelas PMEs indianas que competem com as multinacionais por mão de obra
  • Trabalha em área restrita no chão de fábrica
  • Aumento da qualidade e quantidade de produção
  • Zero rejeições garantidas
  • Cobot(s) implantado (s): 1 UR10

Principais motivadores de valor

  • Opera em espaço restrito sem qualquer gaiola
  • Colaborativo e seguro perto dos funcionários
  • Operações perfeitamente cronometradas
  • Garante que nenhuma peça defeituosa chegue ao cliente

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Inspeção de Qualidade de Tendência de Máquina CNC

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra