A Cascina Italia processa milhões de ovos por dia. Ao usar um robô UR5 em suas instalações de produção, eles melhoraram a flexibilidade e a eficiência operacional. O robô colaborativo alivia os funcionários do árduo processo de preparação de embalagens volumosas para distribuição em larga escala. O benefício adicional da operação sem cercas do UR5 permite que o robô trabalhe lado a lado com os funcionários nas linhas de produção.
A natureza extremamente competitiva do mercado de alimentos frescos exige que a Cascina Italia possa reagir rapidamente às demandas do mercado. Para fazer isso de forma eficaz, a Cascina Italia precisa otimizar os processos internos para liberar recursos. As soluções tradicionais de robôs podem ser caras e difíceis de implementar em um ambiente de produção ao vivo.
A segurança também é uma grande preocupação. A Cascina Italia tem espaço limitado para equipamentos adicionais, e qualquer solução que eles escolherem terá que ser instalada nas proximidades dos funcionários.
A Cascina Italia trabalhou em estreita colaboração com a Alumotion para projetar e especificar uma solução de robô colaborativo que prepara caixas na linha de produção da instalação de embalagem.
O robô UR5 está instalado em uma das 24 estações de saída da linha de produção e lida com cerca de 1,5 milhão de ovos por dia.
Esta instalação piloto visa aliviar os operadores das instalações de um dos processos mais árduos – preparar os pacotes volumosos para distribuição em larga escala.
O UR5 prepara caixas contendo 144 caixas de 10 ovos. O pequeno tamanho compacto do robô permite que a unidade seja instalada diretamente na linha de produção sem ter que sacrificar espaço valioso. E como os robôs da UR podem operar sem cercas, após uma auditoria de segurança, eles podem trabalhar ao lado de nossos funcionários sem barreiras de proteção caras e desagradáveis.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...