<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/8b023fa1de/betacom-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/2cb7413853/betacom-desktop.png

A Betacom usa robôs colaborativos para se manter à frente da concorrência

Betacom

Em suma

Em preparação para o lançamento de uma nova linha de produtos de iluminação rodoviária LED, a Betacom recorreu à Design Energy para desenvolver uma solução baseada na Universal Robots. A solução de robô colaborativo permite que a Betacom assuma novos trabalhos de maior volume com precisão e exatidão incomparáveis.

O desafio A

Betacom desenvolve soluções de iluminação para estradas, áreas e túneis. A qualidade da construção é primordial, pois as soluções são usadas para fornecer iluminação de alta qualidade a estradas, caminhos e outras áreas onde a visibilidade é extremamente importante. Os produtos complexos que a Betacom constrói devem ser idênticos ao design original. Mesmo algo tão pequeno quanto uma impressão digital humana pode afetar o desempenho do design final.

Betacom

Indústria Electronics and Technology
País New Zealand
Número de Empregados 25-50
Cobot utilizado UR10
Veja como o cobot UR10 simplifica a produção de iluminação LED

O UR10 atendeu às necessidades da Betacom porque simplesmente não comete erros.

Mike Shatford, Design Energy
Uma solução flexível

Uma solução flexível

A Betacom recorreu à Design Energy para desenvolver uma solução baseada na Universal Robots UR10. O UR10 flexível e fácil de programar é usado com uma variedade de ferramentas diferentes para produzir com eficiência os novos produtos de iluminação LED. Usando uma pinça de vácuo de várias cabeças, o UR10 pega uma placa de circuito de um rack e a posiciona em uma prensagem de alumínio. O robô então escolhe seis lentes LED e as coloca na placa de circuito. O passo final é pegar uma chave de fenda pneumática com parafusos de alimentação automática e prender as lentes e a placa de circuito à prensagem de alumínio.

Dado que as lentes precisam ser posicionadas em diferentes orientações para garantir a melhor propagação da luz, a Betacom estava muito focada em garantir que nenhum erro fosse cometido durante o processo de produção para garantir a entrega de um produto de alto funcionamento. Outro benefício é que os LEDs e lentes não são tocados por mãos humanas – garantindo o mínimo de contaminação.

De acordo com Mike Shatford, da Design Energy, o UR10 atendeu às necessidades da Betacom porque simplesmente não comete erros.

Desafios de automação resolvidos:

  • Montagem e montagem de soluções de iluminação LED com elevados padrões de qualidade.

Principais impulsionadores do valor:

  • Programação fácil
  • Colaborativa e segura
  • Retorno rápido

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Montagem

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra