<link rel="stylesheet" href="styles-ZYLTUVNT.css"> Pular para o conteúdo principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/8083be37a6/aurolab-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/4145d2a6ac/aurolab-desktop.png

Como os cobots estão apoiando a eliminação da cegueira

Aurolab

Em suma

Nos últimos cinco anos, os robôs universais têm sido associados ao Aurolab, uma parte integrante dos sistemas de cuidados oftalmológicos Aravind. É uma organização de saúde sem fins lucrativos na Índia, cujos produtos são exportados para mais de 130 países em todo o mundo, com foco em mercados como Índia, África, América Latina, América Central e Sudeste Asiático.

O desafio

Entre as soluções que a Aurolab oferece a ONGs e hospitais em todo o mundo está o seu kit de catarata, composto por produtos usados na cirurgia de catarata, bem como lentes intraoculares que ajudam as pessoas a recuperar a visão após a operação.

Precisão e exatidão foram extremamente fundamentais para todo o processo de fabricação das lentes intraoculares, para tarefas como manuseio de materiais e pick and place dos componentes. Assim, a Aurolab colaborou com um dos distribuidores da Universal Robots na Índia, a GI India Automation and Systems Pvt. Ltd. para otimizar seus processos de fabricação.

Aurolab

Indústria Medical & Cosmetics
País India
Número de Empregados 500-1000
Cobot utilizado UR5
Veja como os cobots UR lidam com as lentes Aurolab
Segurança em primeiro lugar

Segurança em primeiro lugar

Os robôs tinham que ser seguros e confortáveis para a equipe operar. Além de se encaixar perfeitamente com a força de trabalho, os cobots da Universal Robots foram escolhidos por sua acessibilidade, consumo de energia reduzido e segurança, o que garantiu que a medida de parada de proteção desligasse a energia quando uma carga fosse aplicada a ele.

A confiabilidade de nossos produtos foi verificada após a comprovação de conceito do primeiro cobot na Aurolab, após o qual mais sete foram adicionados. Com a adição de robôs colaborativos ao seu processo, a Aurolab descobriu que houve um enorme aumento de 15% na produção de produtos, com mais de 2.000.000 de lentes por ano.

Com a visão da Aurolab de entender os benefícios dos robôs colaborativos, as pessoas agora estão se beneficiando e recuperando sua visão mais rapidamente.

Desafios de automação resolvidos:

  • Atendeu às principais tarefas que exigiam flexibilidade, produtividade e confiabilidade
  • Aumento da produtividade e qualidade
  • ROI inferior a 2 anos

Principais impulsionadores do valor:

  • Precisão de repetibilidade de 0,1 mm
  • Fácil, seguro e colaborativo por natureza
  • Menores custos de operação - sem necessidade de AMC e consumo de energia extremamente baixo
  • Pode operar sem uma gaiola (sujeito a avaliações de risco de aplicação) em áreas com espaço restrito

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Manuseio de materiais
  • Pegar e colocar

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra