--

Solução de câmera UR usada pelos principais estúdios de TV

Arcam Robotics system

Em suma

A XD Motion oferece aos canais de notícias uma solução completa de controle de câmera (robótica - hardware - software) com seu sistema robótico Arcam. A solução, já aclamada por canais de TV europeus e internacionais por sua inovação e grande flexibilidade de uso, é composta por um braço universal de robôs UR10, um controlador específico, software amigável e uma câmera de transmissão.

Todos os dias, os diretores de televisão precisam executar milhares de movimentos de câmera para os programas que dirigem com cada vez menos pessoal disponível. Isso os coloca em uma situação muito difícil: ter que controlar câmeras diferentes simultaneamente com a possibilidade de repetir movimentos. Portanto, é essencial ter um robô multi-eixo facilmente programável capaz de trabalhar ao lado de humanos com total segurança. Isso permite a criação de um sistema que pode controlar todas as câmeras em qualquer unidade e, assim, simplificar o trabalho da sala de controle, centralizar o controle da câmera para os operadores e permitir que os diretores alcancem um estilo distinto em cada programa.

Arcam Robotics system

Indústria Electronics & Technology
País Europe
Número de Empregados 5-25
Cobots utilizados UR10

A solução

“O que torna nossa solução especial é que criamos um software intuitivo e fácil de usar que otimiza o uso das qualidades intrínsecas deste robô, ou seja, sua repetibilidade e precisão”, explica Pascal Gautier, co-criador do ARCAM Robotic System.

A XD Motion desenvolve ferramentas fáceis de usar para controle de movimento de câmeras montadas em robôs industriais. Após vários testes, eles escolheram o UR10 da Universal Robots de 6 eixos [braço do robô](/%7BlocalLink: 32062%7D), que eles consideram o melhor do mercado. Leve, fácil de programar e capaz de se adaptar às necessidades da indústria de TV, a solução XD Motion vem com um aplicativo de joystick especialmente projetado para que os usuários possam definir diferentes pontos de passagem para criar loops.

De acordo com Benoit Dentan, CEO da XD Motion, "esta tecnologia simplifica a estação de trabalho do operador da sala de controle, facilita a execução de movimentos anteriormente complexos e permite programar caminhos originais e infinitamente repetíveis e armazená-los de forma totalmente autônoma para cada programa".

Sistema robótico Arcam

Sistema robótico Arcam

Após 3 anos de desenvolvimento, o SISTEMA ROBÓTICO ARCAM está atualmente implantado nos estúdios de TV dos principais grupos a nível internacional: EUA (Riot Games), China (CTV), na Europa (Bélgica, Hungria, Eslováquia, Suíça, etc.), na França (LCI, Equidia, Les Echos-Le Parisien, etc.) e foi implantado desde o início na Cnews, InfosSport + e Canal+. Os estúdios de TV escolheram a solução XD Motion em grande parte devido à sua simplicidade de uso, em particular graças aos braços robóticos UR integrados no sistema, eles próprios muito fáceis de programar.

Laurent d 'Auria, Gerente de Operações do Grupo Canal+, explica: “Graças a essa ferramenta, agora podemos nos beneficiar do valor artístico agregado. Em outras palavras; uma câmera capaz de movimentos perpétuos e variados com repetibilidade infinita. Podemos regravar ou alterar durante nossas transmissões ao vivo sem qualquer custo adicional de mão de obra manual." A XD Motion trabalhou na facilidade de uso de seu software de controle com os operadores do Canal+, garantindo que a solução possa programar movimentos regulares e operar sem exigir a entrada de operadores já ocupados com visualizações de câmera, iluminação, etc.

Liberando o poder da realidade aumentada

Liberando o poder da realidade aumentada

O robô é compatível com as mais recentes tecnologias de realidade aumentada graças a uma caixa de interface de SINCRONIZAÇÃO AR e também pode ser controlado remotamente via VPN ou 4G HF para transmissões de produção remota. “Usamos modelos de operador único nesses canais, para que o operador nem sempre possa controlar diretamente o robô. Ser capaz de lançar movimentos que podem ser repetidos indefinidamente é, sem dúvida, uma vantagem”, acrescenta Laurent d 'Auria.

Usamos modelos de operador único nesses canais, de modo que o operador nem sempre pode estar controlando diretamente o robô. Ser capaz de lançar movimentos que podem ser repetidos indefinidamente é, sem dúvida, uma vantagem

Laurent d'Auria, Canal+ Group’s Operations Manager
UR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, FRAUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, FRAUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, FRAUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, FRA

Desafios de automação resolvidos:

  • O sistema robótico Arcam inclui um braço de controle de movimento UR10 de 6 eixos, uma câmera de transmissão e interface de usuário compatível com os sistemas de produção IOBOT.
  • É capaz de gerenciar diferentes câmeras simultaneamente e pode integrar novos modelos de substituição ao longo do tempo de acordo com as necessidades do operador.
  • Repetição de movimentos idênticos, programação de novos movimentos de forma mais rápida e fácil, estabilidade e qualidade dos movimentos aumentados, melhor ergonomia do software de controle, integração de realidade aumentada, controlável em produção remota.
  • ROI: 7 meses
  • Robô colaborativo usado: UR10

Principais impulsionadores do valor:

  • Otimização técnica
  • Utilização otimizada das competências humanas e valorização das mesmas (operador e diretor)
  • Retorno a curto prazo

Tarefas resolvidas por automação colaborativa:

  • Movimento da câmera

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442