--

UR5 Cobot automatiza moagem e paletização de elementos de aquecimento

AQUAEL Poland

Em suma

Em sua maior unidade de produção, em Suwałki, na Polônia, a empresa implementou o robô colaborativo UR5, que automatiza diariamente o processo de usinagem de elementos de aquecimento projetados para aquários. O uso de um cobot reduziu o tempo de produção e transferiu os funcionários para diferentes áreas de fabricação. O retorno sobre o investimento da UR5 é estimado em 16-18 meses, com a empresa planejando novas implementações dos robôs colaborativos da UR.

A AQUAEL opera em duas fábricas de produção nas cidades polacas de Varsóvia e Suwałki. A fábrica em Suwałki emprega cerca de 450 pessoas e é a maior unidade de produção neste segmento na Polónia e uma das maiores da Europa.

Um desafio para o desenvolvimento da empresa é a situação atual do mercado de trabalho, enfrentando custos trabalhistas crescentes e dificuldades em encontrar funcionários. “Precisávamos de uma produção mais eficaz, o que significa que precisamos produzir mais com os mesmos custos”, diz Arkadiusz Soroka, diretor da fábrica da AQUAEL. “Também queríamos automatizar processos extenuantes e monótonos para poder mover os funcionários para diferentes áreas e se tornar um empregador mais atraente.”

AQUAEL Poland

Indústria Food and Beverage
País Europe
Número de Empregados 100-500
Cobots utilizados UR5
Vídeo — Robôs UR, AQUAEL, Polônia

A solução

No início de 2019, a AQUAEL implementou o cobot UR5 da Universal Robots, agora encarregado do manuseio do processo diário de usinagem de moldadores de cerâmica, o núcleo do elemento de aquecimento do aquecedor do aquário.

Equipado com garras a vácuo, o UR5 pega uma peça de uma pilha de pequenos paletes preparados anteriormente por um funcionário. Como próximo passo, o robô carrega o aquecedor na fresadora, remove a peça e a coloca de lado em outro palete. O ciclo de usinagem de um palete leva menos de 18 minutos. O robô funciona de forma totalmente autônoma, o operador apenas entrega e coleta os paletes e controla o trabalho do cobot. Em seguida, os elementos são queimados em um fogão a uma temperatura de 1200 graus. O processo descrito desde o início foi projetado para um cobot UR. “A robotização de tarefas monótonas e cansativas para os seres humanos permitiu que a empresa aumentasse a eficiência da produção, respondendo também aos desafios atuais do mercado de trabalho”, diz Arkadiusz Soroka.

Colaboração eficiente

Colaboração eficiente

"Os robôs colaborativos da UR podem trabalhar lado a lado com um humano e não exigem controle contínuo. A equipa de engenheiros dedica-se à programação, enquanto uma pessoa que colabora diretamente com o robô é o operador que entrega e recolhe paletes com elementos processados”, diz Rafał Sienkiewicz, Engenheiro de Processos na fábrica da AQUAEL em Suwałki.

A AQUAEL conseguiu instalar o UR5 em uma pequena área que não exigia nenhum transportador adicional. “Simplesmente colocamos o cobot na mesa de produção ao lado do funcionário que trabalha. A UR é totalmente segura e a programação da primeira tarefa nos levou apenas alguns minutos”, diz Arkadiusz Soroka.

Explorando a automação ideal

Explorando a automação ideal

Em busca de um método ideal de automação, os engenheiros da AQUAEL foram até as feiras de robótica na China, onde viram os cobots da UR pela primeira vez e decidiram descobrir até que ponto eles poderiam ser eficazes na robotização de sua fábrica.

Os engenheiros da AQUAEL receberam 10 ofertas diferentes de empresas de robótica. O cobot da UR foi escolhido devido à sua capacidade de trabalhar com segurança sem proteção adicional, sua fácil programação, tamanho pequeno e flexibilidade.

A implantação do cobot na produção criou inicialmente algumas preocupações entre nós, porque não tínhamos experiência na preparação da célula de trabalho para robôs e sua programação ”, diz Michał Kalejta, Engenheiro de Processos na fábrica de AQUAEL em Suwałki. “Começamos a programar cobots sem ter concluído o treinamento básico. No entanto, com uma pequena ajuda do integrador, conseguimos colocar o robô para trabalhar sozinhos. A programação dos próximos cobots será ainda mais eficiente.”

Acabamos de iniciar o processo de robotização da nossa fábrica. Vamos automatizar as próximas células de trabalho usando mais robôs UR.

Arkadiusz Soroka, Director of AQUAEL plant
Ampla experiência

Ampla experiência

Há mais de 35 anos, a AQUAEL fabrica tudo o que é necessário para configurar e manter aquários de água doce ou lagoas de jardim.

Eficiência diária

Eficiência diária

A AQUAEL implementou o cobot UR5 para o manuseio do processo diário de usinagem de moldadores de cerâmica. O UR5 carrega o aquecedor na fresadora, remove a peça e a coloca de lado em outro palete.

Desafios de automação resolvidos

  • Criação de um novo processo de fabricação ideal
  • Aumento da produção com os mesmos custos
  • Mover funcionários para áreas diferentes e menos extenuantes

Principais motivadores de valor

  • Fácil programação
  • Operação intuitiva
  • Capacidade de segurança
  • para operar em uma pequena área

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos

  • Seleção de elementos de uma palete
  • Colocação do moldador de cerâmica de dois lados na fresadora
  • Descarregamento da peça processada no palete

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442