<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Uso de cobots para parafusamento

Parafusamento é uma função repetitiva e com graves prejuízos à ergonomia do trabalho. Que tal um braço robótico para cuidar dessas e outras tarefas extenuantes? Conheça os cobots!

Uso de cobots para parafusamento
Uso de cobots para parafusamento

O parafusamento é o tipo de processo industrial que trabalha sobre dois pilares: precisão e consistência. É sobre-humano que trabalhadores que desempenham essa função consigam imprimir a mesma pressão e tensão em cada um dos parafusos instalados. Por isso, a automação de processos neste segmento chega para revolucionar a produção, proporcionando agilidade, maior qualidade das entregas e favorecendo a ergonomia da sua equipe de profissionais.

Cobots para parafusamento 

Os robôs da Universal Robots podem ser utilizados para operar automaticamente a maioria das aplicações em aparafusamento. O cobot também pode ser reprogramado rapidamente e usado com diferentes máquinas, o que o torna a escolha perfeita para produções de pequeno volume ou fluxos de trabalho e ajustes operacionais em constante transformação.

Para satisfazer todas as necessidades de precisão de aperto, é possível utilizar motores de apertadeira eletrônica equipados com um transdutor de torque e resolver para uma alta resolução na medição dos parâmetros de torque/ângulo.

Nesse caso, o sistema deve ser combinado com a Unidade de Potência e Controle, que realiza as funções de programação e controle de cada fase do ciclo de aperto e é projetado para se comunicar com a rosca alimentadora e com o exterior (por exemplo, PLC Master do cliente) através dos numerosos I/O digitais com os quais está equipado. Os LEDs luminosos também permitem a verificação diagnóstica imediata das saídas programadas.

UR 3: a automação perfeita para parafusamento

Além disso, os e-Series da Universal Robot têm a capacidade de seguir, de forma consistente e repetida, processos exatos e fluxos de trabalho predefinidos com o mínimo de desvio. O manuseio de rápida precisão dos braços robóticos tem repetitividade de +/-0,1 mm.

Para aplicações de aparafusar, a junta final no UR3 oferece rotação infinita. A detecção de força / torque incorporada nos robôs da série e permite que ele seja colocado diretamente em um aplicativo de aparafusamento sem a necessidade de uma dispendiosa ferramenta de aparafusamento controlada por torque. E a repetibilidade dos braços do robô UR de até é perfeita para automatizar o manuseio com precisão rápida.

Case de sucesso 

A PT JVC Electronics da Indonésia fabrica mais de 400.000 produtos por mês para atender clientes globais. Logo, seu tempo de resposta precisa ser rápido, com defeitos mínimos, para atingir consistentemente essa meta de produção.

A instalação e uso de cobots em tarefas extenuantes, antes feitas por humanos, entre elas o parafusamento, solda e pick and place melhorou a produtividade e a qualidade do desempenho, reduzindo os custos operacionais anuais em US $ 80 mil com o Universal Robots UR 3.

Já falamos em outra ocasião sobre a segurança com cobots, clique aqui e saiba mais.

Automação fácil para sua indústria 

A programação fácil e um curto tempo médio de ajuste tornam os braços robóticos da Universal Robots ideais até mesmo para produções de pequena escala, em que a reorganização de instalações de grande porte não seria rentável.

Os cobots são uma tecnologia de automação que torna trabalhos mecânicos e repetitivos mais rápidos, incrementam a produtividade e rentabilidade, além disso, diminuem as chances de haver produtos defeituosos.

Se você tem dúvidas sobre a viabilidade financeira de um cobot na sua indústria não deixe de ler sobre os critérios de investimentos em robótica colaborativa e manobras de financiamento disponíveis.

Por fim, a robótica colaborativa é um grande diferencial para a ergonomia do trabalho, já que a mão de obra humana deixa tarefas extenuantes para os cobots, e se desloca para as áreas que exigem maior habilidade e conhecimento. Confira aqui a opinião dos profissionais que trabalham lado a lado com essa tecnologia.

Entre em contato para mais informações