Soldagem robotizada: como aplicar a robótica aos processos de solda

Entenda como a soldagem robotizada leva automação a processos que antes eram realizados por soldadores em tarefas arriscadas para os humanos e com perdas em produtividade e qualidade.

Soldagem robotizada: como aplicar a robótica aos processos de solda
Soldagem robotizada: como aplicar a robótica aos processos de solda

A soldagem robótica pode aumentar a precisão e reduzir o desperdício para a maior parte das operações de soldagem. Desenvolvida para ser versátil, de baixa manutenção e simples de operar quando comparada a robôs industriais tradicionais, robôs colaborativos (cobots) podem automatizar Arco, TIG, laser, MIG, ultrassônica, plasma e ponto, bem como soldering e brasagem.

Em um ecossistema comercial onde empresas precisam gerar maior eficiência e produtividade sem aumentar enormemente seus custos, os cobots estão se mostrando grandes investimentos para negócios ao redor do mundo.

Este artigo tem tudo que precisa saber sobre soldagem robotizada colaborativa.

Principais pontos do artigo

Os cobots são uma boa solução para soldagem robótica?

A relativa facilidade de uso e mínimo treinamento exigido na instalação dos cobots nas aplicações de soldagem quando comparados aos robôs tradicionais maiores faz com que a introdução de sistemas automatizados seja mais fácil em locais que antes não poderiam considerar esse investimento.

Além disso, a interface da plataforma é muito amigável e flexível. O Cobot é ótimo quando em uso para fabricação de alto-mix e baixo volume. As pessoas aprendem a gravar movimentos dos robôs e reprogramá-lo quando necessário.

Quais tipos de tarefas de soldagem um cobot pode realizar?

Robôs colaborativos da Universal Robots podem lidar com as aplicações de soldagem mais comuns, incluindo arco, TIG, MIG, laser, ultrassônica, plasma e ponto.

Uma introdução à soldagem automatizada

Soldagem é sobre repetibilidade e precisão. Para linhas de montagem com alta produção, fazer com que cada produto saia com a maior qualidade possível é crucial para a satisfação de clientes e segurança, bem como para a sobrevivência do negócio a longo prazo.

Quando feita por humanos, a soldagem é uma tarefa que exige alta habilidade e capacitação, mas também é repetitiva, potencialmente perigosa e fisicamente exigente. Erros podem não só botar a saúde de um operador em risco, mas também geram produtos de menor qualidade e desperdícios mais caros.

A soldagem robotizada oferece uma maneira de automatizar essa tarefa e garantir níveis consistentes de qualidade não importa o volume de trabalho. Não é simplesmente sobre substituir os trabalhadores humanos da linha por máquinas.

O que os cobots oferecem é um braço robótico com ferramenta de soldagem para realizar as tarefas manuais enquanto os humanos ficam responsáveis por tarefas de maior valor agregado.

A facilidade de uso e mínimo treinamento exigido para operar os cobots faz deles uma excelente maneira de aperfeiçoar sua equipe e aumentar sua expertise em automação.

O argumento de negócios para soldagem robotizada

Muitas empresas no setor de manufatura estão sentindo a pressão do mercado. Com os preços aumentando, cadeias de suprimentos complexas e mudanças na preferência dos consumidores pressionando ao mesmo tempo as fábricas, é preciso explorar maneiras de usar a tecnologia para continuar crescendo.

Aplicações com cobots como a soldagem robótica oferecem o potencial para permitir que as operações sejam escaladas enquanto a gestão reduz custos.

Os principais benefícios dessa automação incluem:

Redução da escassez de mão de obra

No Brasil ainda não chegamos nesse ponto crítico, ainda que algumas regiões comecem a apresentar sinais de piora. Mas países europeus e os EUA já enfrentam grandes problemas com escassez de mão de obra em algumas de suas regiões. E essa parece ser uma pressão que não diminuirá tão cedo.

As empresas que adotarem os processos automatizados não apenas manterão o crescimento de suas operações sem a necessidade de contratar novos trabalhadores (que não encontram), mas também conseguirão atrair e manter pessoas mais treinadas e qualificadas em operações com tecnologia de ponta ao invés de tarefas rotineiras.

Menos desperdício

Trabalhadores humanos qualificados são incrivelmente precisos e experientes, mas ainda podem cometer erros. Como o operador de solda de um de nossos clientes disse em entrevista:

“Ainda que eu seja um bom soldador, em certo ponto até mesmo eu fico cansado. Meus olhos ficam nublados e minhas costas começam a doer. Isso não acontece com um cobot.”

Com a força de trabalho manual, ter que descartar ocasionalmente alguma parte ou ver uma porção de produtos falhar no teste de qualidade é parte diária das operações produtivas. A soldagem robótica oferece menos erros e desperdícios nas linhas.

Precisão constante

Soldagem é uma tarefa repetitiva e desgastante. Com uma aplicação cobótica, será feita da mesma maneira, não importa quantos ciclos passem.

Mesmo os trabalhadores mais experientes têm seus dias de folga, ficam doentes ou precisam lidar com distrações no trabalho.

Para nosso cliente MT Solar, essa repetibilidade ajudou a manter a consistência da qualidade dos produtos. O dono, Jordan, também disse que os clientes da MT Solar ficaram impressionados.

“Nossos consumidores estão sempre animados quando falamos com eles ‘Ei, você sabia, essa parte foi feita por um robô’. Eles vão lá avaliar e todas as peças parecem iguais, com alta qualidade.”

Maior eficiência

Sua aplicação de robótica colaborativa não precisa de pausas e pode trabalhar sem interrupções. Isso faz da soldagem robótica uma excelente forma de escalar os processos de produção para receber novos clientes ou bater as metas em picos sazonais de demanda.

Para a Flywheel Supply, as aplicações de cobot podiam funcionar 24/7 sem parar. Isso não apenas aumentou a produtividade da empresa, mas também permitiu à empresa manter uma força de trabalho mais qualificada, mais bem paga e mais diversa.

Menor curso de entrega

Normalmente, os clientes da Universal Robots no Brasil alcançam Payback em 3.5 anos em operações de 2 turnos e Payback em 2 anos para operações de 3 turnos a depender da complexidade de implementação.

Isso ocorre porque eles são relativamente simples de usar e normalmente dependem de menos treinamento (não precisam da contratação de engenheiros robóticos para a operação) e menor infraestrutura de segurança (após avaliação de risco podem operar sem células de segurança) que robôs tradicionais.

E por poderem aumentar a produtividade sem a contratação de novos trabalhadores, os cobots geram valor ao invés de custo.

A MT Solar, por exemplo, foi capaz de lidar com um aumento de 300% na demanda sazonal sem ter que contratar um trabalhador a mais.

Aumento na segurança do trabalho

Aplicações com cobots podem contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro. Não apenas os braços robóticos liberam operadores de demandas monótonas, sujas e potencialmente perigosas (dull, dirty and dangerous - DDD), mas o robô em si também vem com 17 aplicações nativas de segurança.

O uso de cortinas ópticas, por exemplo, permite que o robô identifique quando alguém entra em sua área de trabalho, reduzindo a velocidade de trabalho do braço robótico ou parando completamente.

Quais tarefas de soldagem automatiza um cobot pode fazer?

A boa notícia sobre soldagem automatizada é que os cobots podem fazer muito. Nosso clientes ao redor do mundo já usaram os braços robóticos junto com kits de solda para as seguintes tarefas:

  • Arco
  • TIG
  • Laser
  • MIG
  • Ultrassônico
  • Plasma
  • Solda em ponto

Um dos grandes benefícios da aplicação de soldagem automatizada por cobots é a flexibilidade e relativa facilidade de uso quando comparada a outras aplicações de robótica industrial tradicional.

Com as soluções certas em software e ferramentas/hardware do ecossistema UR+ onde parceiros certificados oferecem diferentes produtos complementares aos robôs, além de um mínimo treinamento de capacitação, os operadores mais experientes da sua fábrica podem programar em até trinta minutos os cobots para executar uma grande variedade de soldas distintas.

Além disso, os cobots são leves e ocupam pouco espaço no chão de fábrica quando comparados a outros robôs tradicionais. Por isso, são mais fáceis de integrar em fluxos de produção pré-existentes sem ocupar muito espaço valioso.

Como começar com soldagem automatizada

Para saber mais sobre como implementar uma solução de soldagem automatizada dentro da sua fábrica e garantir resultados excepcionais no aumento de produtividade, maior segurança e os outros benefícios oferecidos pelos cobots, recomendamos que agende uma conversa com um especialista de automação da Universal Robots.

Na demonstração, poderemos tirar suas dúvidas e mostrar com exemplos reais como os cobots podem ser integrados a diferentes linhas.

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

A Universal Robots entrega automação colaborativa de nível industrial, projetada para performar, escalar e durar. Ao combinar hardware leve e de alto desempenho com o software intuitivo PolyScope, além de segurança certificada, cibersegurança e interfaces abertas, a Universal Robots permite que fabricantes e integradores implementem automação mais rapidamente, reduzam riscos e evoluam para uma produção com suporte de IA — em diferentes aplicações, unidades e setores industriais.

Automatize com Confiança.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442