<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Soldagem automatizada com cobots: como reduzir custos, aumentar a produtividade e resolver a falta de mão de obra

A soldagem é parte essencial da economia global. Todos os dias, em todo o mundo, empresas dependem dela para criar produtos seguros, duráveis e de alta qualidade.

Soldagem automatizada com cobots
Soldagem automatizada com cobots

O sucesso de uma empresa de manufatura depende diretamente de sua capacidade de fabricar peças e produtos no prazo e dentro do orçamento. Na teoria, é relativamente simples; na prática, mudanças no mercado e diversas tendências em curso tornam esse objetivo cada vez mais difícil. Por isso, as empresas buscam formas de reduzir os tempos de ciclo de produção e aumentar a produção sem precisar de mais trabalhadores. Para muitas, a soldagem automatizada é um investimento que ajuda a alcançar esses objetivos.

De carros a eletrônicos, todos nós interagimos com o resultado desse trabalho, na vida pessoal e profissional. Isso faz da soldagem automatizada uma solução com enorme potencial de impacto sobre a competitividade dessas empresas em seus mercados locais e globais, além de ajudá-las a superar desafios arraigados, como a persistente escassez de mão de obra qualificada.

Os robôs colaborativos industriais (cobots) são uma opção importante a se considerar para empresas de manufatura de todos os portes. Sua menor ocupação de espaço e maior versatilidade os tornam uma excelente escolha para operações de alto mix e baixo volume.

Principais conclusões do artigo

  • A automação da soldagem deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade para fabricantes pressionados por custos, cadeias de suprimentos complexas e escassez de mão de obra qualificada.
  • Os cobots ocupam menos espaço e são mais versáteis que os robôs industriais tradicionais, o que os torna ideais para operações de alto mix e baixo volume.
  • Após avaliação de riscos, a soldagem com cobots geralmente dispensa cercas de segurança e afasta os trabalhadores de tarefas perigosas.
  • A precisão e a repetibilidade reduzem o retrabalho e o desperdício.
  • Em vez de substituir pessoas, a automação libera a equipe para trabalhos de maior valor, reskilling ou realocação.
  • A implementação é rápida e exige pouco treinamento, permitindo começar a operar com agilidade mesmo sem experiência prévia em automação.

Os 4 desafios que estão pressionando os fabricantes hoje

Para muitas empresas do setor de manufatura, a automação da soldagem deixou de ser um diferencial desejável e passou a ser uma necessidade. A indústria está sob pressão em várias frentes, e as empresas respondem impulsionando a transformação digital e de processos em toda a operação.

Assim como soluções digitais e automações otimizam os fluxos de trabalho em áreas como RH e finanças, aplicações como a soldagem com robôs colaborativos fazem o mesmo no chão de fábrica.

Cadeias de suprimentos globais cada vez mais complexas hoje representam um risco para muitas empresas. Com a alta de preços e as constantes rupturas causadas por fatores geopolíticos, muitas organizações buscam simplificar suas cadeias de suprimentos ou, ao menos, ganhar mais visibilidade sobre elas.

Margens mais apertadas e a necessidade de resultados mais sustentáveis também levam as empresas a reduzir desperdícios e cortar custos. Somando ainda mais pressão à capacidade de competir e crescer está a escassez global de competências em manufatura e tecnologia. Em um mercado de trabalho tão competitivo, encontrar as pessoas certas é apenas metade da batalha, já que também é preciso reter quem já faz parte da equipe.

Como a soldagem com cobots resolve esses desafios

A soldagem automatizada pode ser vista como um divisor de águas para os fabricantes. As aplicações de soldagem com cobots não são extremamente versáteis, além de que, em geral, dispensam o espaço em piso e os cuidados de segurança exigidos por outros tipos de robô.

Veja a seguir como um cobot pode ajudar sua empresa a crescer, reduzir custos e aumentar a eficiência.

Segurança: menos risco de lesões, sem cercas de proteção

A soldagem pode envolver temperaturas extremamente altas e metal fundido. Após uma avaliação de riscos criteriosa, uma aplicação de soldagem com cobot geralmente dispensa as cercas de segurança exigidas pelos robôs industriais tradicionais.

O cobot torna seus processos de soldagem mais seguros ao afastar os trabalhadores de tarefas potencialmente perigosas.

Equipes mais engajadas em tarefas de maior valor

Um dos aspectos mais interessantes dessa onda de transformação digital e automação que atinge a manufatura é a mudança fundamental que ela representa. Tradicionalmente, o setor possui longas jornadas executando onde os funcionários precisam lidar com as mesmas tarefas fisicamente extenuantes repetidas vezes.

Em resumo, a soldagem com robôs colaborativos elimina essa necessidade e permite que a equipe atual se concentre em trabalhos de maior valor, na requalificação ou na realocação para outras áreas do negócio.

E, se alguém da sua equipe tiver interesse em aprender sobre automação e robótica, o novo cobot é uma excelente ferramenta para desenvolver essas habilidades. Com o software certo dos nossos parceiros OEM no ecossistema UR+ e um pouco de treinamento, sua equipe logo estará apta a operar o cobot com eficiência.

Leia também:* Soldagem a arco: como funciona e uso de cobots na aplicação*

Eficiência: precisão, repetibilidade e ROI em meses

A soldagem é uma função altamente especializada, mas até o soldador humano mais experiente comete erros. Com uma pessoa segurando a tocha, certo grau de variação na qualidade da solda e de desperdício é uma realidade inevitável.

Quando bem configurada, uma aplicação de soldagem automatizada baseada em cobot executa a mesma tarefa com altíssimo nível de precisão e repetibilidade por horas a fio. Esse é um dos motivos pelos quais o cobot costuma alcançar o ROI em meses, e não em anos.

Além disso, sem a necessidade de pagar um trabalhador para executar tarefas de soldagem manuais, repetitivas e monótonas, os custos de produção também tendem a cair com o tempo.

Produtividade: mais peças, menos desperdício, escala sob demanda

Com um cobot trabalhando pelo tempo que você precisar, sem pausas, as empresas têm a certeza de que as tarefas de soldagem são concluídas em ritmo mais rápido e com menos desperdício do que antes. Para isso, é preciso que seja realizada a configuração de processos corretos, garantindo que não haja desvios que possam gerar inconsistências durante a soldagem.

Além disso, diversas soluções de software, como para ajustes de toque, rastreamento de junta ou rastreamento óptico estão disponíveis pelo UR+ para evitar que isso aconteça.

Portanto, a soldagem automatizada reduz o número de pessoas necessárias para operar uma célula de manufatura, além de permitir escalar a produção para cima ou para baixo conforme a demanda. O fato de uma aplicação de soldagem com cobot oferecer essa flexibilidade é um enorme benefício para as empresas.

Por onde começar com a soldagem automatizada

A soldagem automatizada pode ter um impacto positivo em um grande número de empresas ao redor do mundo. Optar por um cobot de soldagem em vez de um robô industrial tradicional também permite que você comece a operar rapidamente.

Em geral, o cobot dispensa infraestrutura de segurança adicional e, com um treinamento relativamente breve, mesmo quem quase não tem experiência com automação consegue colocar seu braço robótico de soldagem em funcionamento rapidamente.

Perguntas frequentes

É preciso ser um soldador qualificado para operar um cobot de soldagem?

Não. A operação exige conhecimento do processo, mas a programação é simplificada e pode ser aprendida por operadores sem experiência prévia em robótica. Um soldador experiente, porém, agrega muito na configuração dos parâmetros.

O cobot vai substituir os soldadores da minha equipe?

O objetivo não é substituir pessoas, e sim assumir as tarefas repetitivas e perigosas, liberando a equipe para funções de maior valor, supervisão do processo ou novas atribuições.

Preciso trocar meu equipamento de solda atual?

Nem sempre. Muitas fontes de solda existentes podem ser integradas ao cobot, o que reduz o investimento inicial. A compatibilidade deve ser verificada caso a caso.

Quanto tempo leva para implementar uma célula de soldagem com cobot?

A implementação costuma ser rápida em comparação a um robô industrial tradicional, mas o prazo exato depende da complexidade da peça, do layout e da avaliação de riscos.

A soldagem com cobot funciona para pequenos lotes e produção sob demanda?

Sim. A facilidade de reprogramação torna o cobot especialmente vantajoso em operações de alto mix e baixo volume, com trocas frequentes de peça.

A Universal Robots é líder global em robótica colaborativa, com cobots instalados em mais de 60 países e aplicações em praticamente todos os setores da produção industrial. Para saber mais sobre como implementar cobots na sua fábrica, entre em contato com nossos consultores por esse link.

Entre em contato para mais informações