Listamos a seguir as principais vantagens de implementar um Sistema MES de produção:
MONITORAMENTO EM TEMPO REAL
Com o Sistema MES é possível coletar dados diretamente das máquinas, e com isso identificar falhas rapidamente, como paradas não programadas, erros no fluxo de matéria-prima, entre outros.
Com essa informação, os gestores podem analisar detalhadamente o processo produtivo e tomar decisões mais assertivas para otimizar o fluxo de trabalho.
MELHORIA DA QUALIDADE
A partir do Sistema MES, as indústrias passam a ter um controle rigoroso de cada etapa produtiva, o que ajuda a reduzir a variabilidade e aumenta a conformidade dos produtos.
Cada item fabricado pode ser monitorado do início ao fim da linha de produção, isso ajuda a identificar todos os gargalos do chão de fábrica que prejudicam a qualidade do processo.
REDUÇÃO DE CUSTOS
A otimização de processos e a minimização de desperdícios resultam em um uso mais eficiente dos recursos. Com isso, é possível ter um controle maior dos custos de produção.
Em geral, as manufaturas passam por dois tipos de perda. As perdas normais, que já são previstas, como o setup de máquinas, por exemplo; e as perdas extras, ou seja, imprevisíveis. É o caso, por exemplo, de erros humanos ou quebras de máquinas. Com o MES, seu negócio consegue se antecipar a grande maioria dessas perdas.
- Leia também: Segurança industrial: entenda a importância para o trabalho na indústria