7 dicas para escolher o sistema de visão ideal para o seu robô

Um guia prático sobre visão 2D e 3D, iluminação, tempo de ciclo e integração em plataforma aberta para fabricantes que ainda enfrentam dificuldades na hora de integrar sistemas de visão aos robôs.

Cobot com sistema de visão
Cobot com sistema de visão

A visão computacional vem transformando a automação industrial, mas escolher a solução certa nem sempre é simples. Com tantas opções no mercado, diferenças técnicas entre os sistemas e desafios de integração, uma decisão equivocada pode gerar paradas desnecessárias, perda de eficiência e até aumento de custos. E o impacto vai além da operação: a escolha do sistema de visão influencia diretamente a precisão, o tempo de ciclo e o retorno sobre o investimento.

Ao mesmo tempo, a visão de máquina é apenas uma parte de uma estratégia maior. Para alcançar ganhos ainda mais relevantes em produtividade, muitas empresas também vêm adotando ferramentas com inteligência artificial, como o AI Accelerator, que ajudam a otimizar o desempenho dos cobots e tornam a tomada de decisão mais ágil e inteligente.

7 dicas de especialistas para escolher o sistema de visão certo

1. Confirme se a visão é realmente necessária

Nem toda aplicação precisa, de fato, de um sistema de visão. Em operações mais simples, como paletização básica ou picking em posições fixas, sensores ou recursos já embarcados no sistema podem dar conta do recado sem aumentar a complexidade do projeto.

Por isso, antes de investir em visão computacional, vale analisar se a tarefa exige variabilidade, maior precisão ou um nível extra de segurança.

A visão faz mais sentido quando o processo depende de identificar peças diferentes, compensar desvios de posicionamento ou lidar com cenários menos previsíveis.

2. Defina com clareza qual é a sua aplicação

Antes de escolher a tecnologia, é essencial entender exatamente o que o sistema de visão precisará fazer. De forma geral, essas aplicações se dividem em três grandes categorias:

Localização e planejamento de trajetória: reconhecimento preciso de objetos e estimativa de posição para orientar os movimentos do robô.

Inspeção: identificação de defeitos, conferência de montagem ou verificação de padrão de qualidade.

Segurança: monitoramento da presença humana na área de trabalho do robô.

Quando essa definição está clara desde o início, fica muito mais fácil selecionar uma solução compatível com a necessidade real da operação e evitar tanto subdimensionamento quanto excesso de investimento.

3. Escolha entre câmeras 2D e 3D com base na necessidade da operação

A escolha entre visão 2D e 3D depende diretamente do nível de complexidade da aplicação.

Visão 2D: é indicada para tarefas como leitura de código de barras, orientação de etiquetas, identificação de presença ou ausência e triagem simples. Em muitos casos, ela entrega um ótimo resultado com menor custo e integração mais direta.

Visão 3D: é a melhor opção quando a operação depende de profundidade, volume ou análise de superfície. Esse tipo de visão é especialmente importante em aplicações como montagem de precisão, inspeções mais detalhadas e processos industriais com peças complexas, como na fabricação de componentes eletrônicos.

Na prática, a melhor escolha não é a mais avançada, mas a que resolve o problema com a precisão necessária e com a melhor relação entre custo e desempenho.

Leia também:* Robôs com sistema de visão: o que fazem, principais usos e vantagens*

4. Ajuste o nível de precisão à tolerância exigida

Nem toda aplicação exige o máximo de resolução disponível. Em operações com tolerâncias muito apertadas, câmeras de alta resolução e sistemas mais robustos são indispensáveis para garantir consistência e qualidade. Já em tarefas menos críticas, uma solução mais acessível pode atender perfeitamente bem.

O mais importante aqui é equilibrar necessidade técnica e investimento. Superdimensionar o sistema pode elevar custos sem trazer ganho real para a operação. Por outro lado, subestimar a exigência de precisão pode comprometer a qualidade final do processo.

5. Considere as condições de iluminação desde o início

A iluminação é um dos fatores que mais afetam o desempenho de um sistema de visão. Um projeto tecnicamente bom pode falhar na prática se a variação de luz ambiente não for considerada. Por isso, é fundamental avaliar se o sistema consegue operar de forma estável mesmo com mudanças no ambiente e se ele conta com iluminação própria quando necessário.

Reflexos, sombras e pequenas alterações de luminosidade podem interferir bastante na leitura das imagens e comprometer os resultados. Em outras palavras, a qualidade da imagem não depende apenas da câmera, mas também da forma como o ambiente está preparado para ela.

6. Alinhe a velocidade de processamento ao tempo de ciclo

Em linhas de produção mais rápidas, não basta enxergar bem. O sistema precisa capturar, interpretar e responder rapidamente para não virar um gargalo. Por isso, a velocidade de aquisição e processamento das imagens deve ser considerada já no cálculo do tempo de ciclo.

Esse ponto é ainda mais importante em aplicações de alto volume, nas quais pequenos atrasos se acumulam ao longo do dia e impactam diretamente a produtividade. Nesses cenários, combinar sistemas de visão com ferramentas de otimização baseadas em IA, como o AI Accelerator da UR, pode ajudar a reduzir gargalos e melhorar o fluxo da operação.

7. Priorize compatibilidade com plataforma aberta

Na hora de escolher o robô e o sistema de visão, vale pensar não apenas na necessidade atual, mas também na flexibilidade futura do projeto. Plataformas abertas facilitam a integração com diferentes soluções, reduzem dependência de fornecedores específicos e tornam a automação mais adaptável ao longo do tempo.

Nesse contexto, robôs que oferecem compatibilidade com múltiplas tecnologias de visão ajudam a simplificar a implementação e protegem melhor o investimento. A plataforma aberta da UR e o ecossistema UR+ seguem justamente essa lógica, tornando a integração mais simples e menos limitada.

Como a Universal Robots facilita a integração de um sistema de visão?

Os cobots da Universal Robots foram desenvolvidos para funcionar de forma fluida com sistemas de visão amplamente reconhecidos no mercado, como Photoneo e Datalogic.

Um bom exemplo é o caso da DCL Logistics, que combinou cobots da UR com câmeras de visão da Datalogic para tornar a verificação de SKU mais rápida e confiável. Quando um produto é coletado, a câmera verifica o SKU e envia um sinal de aprovação ou reprovação. Se houver qualquer divergência, o cobot redireciona automaticamente o item para uma caixa de rejeição. O resultado foi mais precisão no processo e mais eficiência operacional, sem comprometer o ritmo da linha.

Leia o case completo aqui. 

Desempenho comprovado na prática

A MotionCam3D, da Photoneo, parceira UR+, permite criar modelos 3D de objetos com rapidez para aplicações de validação na manufatura, controle de qualidade e etapas posteriores de processamento.

Confira os componentes disponíveis na UR+ nesse link.

Perguntas frequentes sobre visão de máquina

Além das dúvidas mais comuns, muitos fabricantes que começam a trabalhar com visão computacional em robôs também têm outras perguntas importantes. Veja algumas delas:

Qual é o principal benefício de usar visão de máquina em robôs?

O principal ganho é a capacidade de adaptação. Com visão, o robô consegue identificar peças, corrigir pequenas variações de posição e tomar decisões com base nas imagens capturadas. Isso torna o processo mais flexível e reduz a necessidade de dispositivos mecânicos complexos para posicionamento.

A integração de um sistema de visão é complexa?

Depende da solução escolhida. Sistemas com plataformas abertas e integração nativa com robôs colaborativos costumam simplificar bastante o processo. Em muitos casos, a configuração pode ser feita com interfaces visuais e bibliotecas prontas, reduzindo o tempo de implementação.

A visão de máquina pode melhorar a qualidade do produto final?

Sim. Um dos usos mais comuns da visão é justamente a inspeção de qualidade. O sistema pode identificar defeitos, falhas de montagem, variações dimensionais ou problemas de acabamento que seriam difíceis de detectar manualmente em alta velocidade.

É possível usar visão para robôs que trabalham com peças desorganizadas?

Sim. Em aplicações de bin picking, por exemplo, sistemas de visão 3D permitem que o robô identifique a posição e orientação de peças que estão misturadas em um recipiente, tornando possível automatizar processos que antes exigiam intervenção humana.

Como a visão de máquina impacta a produtividade da linha?

Quando bem implementada, a visão pode reduzir retrabalho, diminuir erros de picking e melhorar a consistência do processo. Isso aumenta a eficiência da linha e ajuda a manter um ritmo de produção mais estável.

Sistemas de visão exigem muita manutenção?

De modo geral, não. A manutenção costuma estar mais relacionada à limpeza das lentes, verificação da iluminação e atualização de software. Em ambientes industriais mais agressivos, proteger adequadamente as câmeras também é importante para garantir desempenho constante.

Todas as aplicações robóticas precisam de visão de máquina?

Não. Tarefas mais simples, como paletização em grade, muitas vezes funcionam bem sem um sistema de visão.

Quando vale escolher visão 3D em vez de 2D?

Quando profundidade, volume ou análise de superfície são fatores críticos para o resultado da aplicação.

Como a UR apoia a integração de sistemas de visão?

A plataforma aberta da UR e o ecossistema UR+ garantem compatibilidade com soluções líderes de mercado.

Agende uma demonstração

Quer entender na prática como a visão de máquina pode transformar sua linha de produção? Agende uma demonstração.

Explore como IA e visão trabalham juntas para aumentar a produtividade: https://www.universal-robots.com/products/ai-accelerator/

Principais aprendizados

  • A visão de máquina transforma robôs em parceiros mais inteligentes para tarefas que exigem precisão.
  • Nem toda aplicação precisa de visão, por isso o primeiro passo é entender bem o caso de uso.
  • A visão 2D atende bem tarefas mais simples, enquanto a 3D é essencial quando profundidade e inspeção detalhada entram em cena.
  • Iluminação e velocidade de processamento têm impacto direto no desempenho do sistema.
  • Robôs com plataforma aberta, como os da Universal Robots, facilitam a integração e tornam o investimento mais seguro no longo prazo.
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442