Sistema de manufatura: o que é, vantagens e por que usar

O sistema de manufatura é utilizado em indústrias com o intuito de incorporar inovações tecnológicas, focando na otimização dos processos. Com a metodologia é possível identificar falhas na linha de produção, além de contribuir para a integração dos setores, entre outros benefícios.

Sistema de manufatura: o que é, vantagens e por que usar
Sistema de manufatura: o que é, vantagens e por que usar

Indústrias de manufatura: evolução do conceito

Antes de falarmos sobre o sistema de manufatura, vamos entender o mercado ao qual a metodologia é aplicada.

A palavra manufatura é derivada do latim e pode ser traduzida como "feito à mão". Apesar de seu significado remeter a um trabalho manual, o conceito de produções manufaturadas sofreu modificações ao longo do tempo.

Hoje em dia, o termo de manufatura é designado para qualquer empresa que transforma matéria prima em um produto para comercialização. Portanto, a manufatura está relacionada à produção industrial em diversos segmentos, como de construção civil, alimentício, automobilístico, eletrônico, entre outros.

O que é sistema de manufatura?

Sistema de manufatura é uma ferramenta de gestão que envolve processos e tecnologias, objetivando o aumento da eficiência e qualidade na produção. Por isso, abrange todas as etapas do processo, desde o manuseio da matéria prima até a entrega do produto ao cliente, incluindo ainda controle de qualidade, de estoque, logística, entre outros.

Portanto, o sistema de manufatura contribui para deixar os processos organizados, para identificação de gaps nas operações e indicando formas de aumentar a eficiência na produção.

Listamos a seguir algumas das principais funcionalidades do sistema de manufatura:

  • Sincronização Operacional: Facilita a conexão otimizada entre diversas fases do processo produtivo. A sincronização contribui para acelerar o ciclo de produção, diminuir o desperdício de recursos e aprimorar a qualidade do produto final.
  • Gerenciamento de Inventário: Oferece uma visão abrangente e controle eficaz sobre todo o estoque da empresa. Isso previne a escassez de insumos, limita o acúmulo excessivo de produtos em armazém e aperfeiçoa o controle financeiro do negócio.
  • Planejamento de Fabricação: Permite estabelecer objetivos de produção e distribuir responsabilidades, além de programar a confecção de produtos de acordo com a demanda e capacidade de produção da planta.
  • Avaliação de Performance: A adoção de um sistema de manufatura especializado habilita o monitoramento efetivo do rendimento produtivo por meio da coleta de dados, criação de relatórios e geração de Indicadores Chave de Desempenho (KPIs).
  • Automação de processos: O sistema de manufatura implica no uso de tecnologias que beneficiam o ganho de eficiência nos processos, logo, o uso de soluções como softwares ERP (Enterprise Resource Planning), tecnologias de automação, entre outras, são fundamentais para otimizar o ciclo de produção na indústria
  • Estratégia de Comercialização: A integração completa entre diferentes departamentos da manufatura facilita significativamente a elaboração de estratégias de vendas. Com insights precisos sobre o estado da produção e a capacidade de fornecimento, a equipe estará mais bem equipada para fazer compromissos confiáveis com os clientes.

A metodologia pode ser aplicada em qualquer tipo de manufatura, independente do seu segmento ou porte.

Leia também: Como os cobots estão contribuindo para a alta qualidade na manufatura

Tipos de sistemas de manufatura

  • Manufatura por lote: Produção de bens em quantidades limitadas, geralmente adequado para produtos customizados;
  • Manufatura contínua: Produção em grande escala de um único produto. Altamente automatizada;
  • Manufatura enxuta (Lean Manufacturing): Foca na eficiência, minimizando desperdícios e otimizando recursos;
  • Manufatura flexível: Combinação de várias técnicas e equipamentos para produzir diferentes tipos de produtos com eficiência;
  • Manufatura aditiva: Envolve métodos como impressão 3D, onde o produto é construído camada por camada.

Por que investir em um sistema de manufatura? 

Além de contribuir para a melhoria da qualidade nos processos de manufatura, a metodologia ajuda a minimizar os prejuízos do negócio. Abaixo listamos as principais vantagens do sistema:

Ganho de produtividade

O uso do sistema permite o monitoramento das etapas de produção, logo, é possível identificar quais processos não estão performando com o máximo de eficiência. Com isso, os gestores conseguem formular ações para mitigar essas falhas e consequentemente aumentar a produtividade na linha de produção.

Além disso, o sistema otimiza uma série de funções que impactam diretamente no ganho de produtividade, como na automatização de processos, a integração de diferentes setores, a previsão de demandas, o controle de estoque, entre outros.

Redução de falhas e riscos

O sistema permite que cada colaborador use um login e uma senha para acessar o software, tornando possível rastrear quem fez alterações e o tipo de atividades realizadas. Esse nível de controle é crucial não apenas para a segurança da informação, mas também para a eficiência operacional.

Além disso, a capacidade de monitorar o desempenho das máquinas em tempo real oferece a vantagem adicional de poder realizar manutenções preventivas. Isso é fundamental para evitar acidentes e paradas inesperadas na linha de produção, garantindo assim a segurança dos trabalhadores e a continuidade da produção.

Otimização de custos

A realização de manutenções preventivas, facilitada pelo monitoramento constante do equipamento, ajuda na prevenção do desperdício de matérias-primas.

Além disso, a integração com sistemas ERP favorece a gestão eficiente do estoque e o controle de perdas, contribuindo para uma economia mais ampla.

Uso inteligente de dados

O sistema de manufatura centraliza todas as informações da empresa, simplificando assim a coleta de dados e a elaboração de relatórios. Isso facilita o processo de tomada de decisão para os gestores, permitindo análises mais profundas e ações estratégicas mais eficazes.

O uso de cobots na manufatura

Os robôs colaborativos ou cobots podem ser aplicados em diversas operações dentro das indústrias de manufatura. Para começar, cobots ajudam a qualificar trabalhadores em linha, atraindo novos colaboradores para vagas e também retendo bons funcionários.

Além disso, aumentam a produtividade através de maior eficiência - cobots não precisam descansar, de pausas no serviço nem de férias; podem, inclusive, trabalhar em rotinas de 3 turnos em configurações lights-out.

Com melhor cadência, precisão e repetibilidade na execução nas tarefas, cobots também aumentam a qualidade das entregas e reduzem o desperdício de materiais, auxiliando na manutenção de linhas de produção mais sustentáveis e mais eficientes.

E os robôs colaborativos podem ser integrados aos sistemas digitais da IIoT dentro das fábricas, facilitando o modelo de smart factories em manufaturas ao redor do mundo. Cobots podem se integrar a IAs para manutenção preditiva e para diagnósticos em tempo real das linhas de produção.

Fale com nossa equipe de especialistas e entenda como essa tecnologia pode impactar positivamente a sua empresa na indústria de bens de produção.

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442