A programação de cobots fica ainda mais simples e intuitiva com o código G. Veja como esse recurso facilita a utilização de programação robótica na sua realidade produtiva.

Nossos clientes sempre expressaram um forte interesse em automatizar processos como distribuição, polimento, costura, entre tantos outros com os robôs colaborativos. Você falou, e nós ouvimos!
Primeiramente adicionamos o recurso TCP remoto (ponto central da ferramenta) no Polyscope 5.4. Dessa forma, nossos cobots passaram a mover-se em uma velocidade constante em relação a um TCP fixo (remoto). Agora, estamos lançando um recurso ainda mais interessante: o suporte ao caminho da ferramenta de código G, no Polyscope 5.6.
Para aqueles que já usam os robôs colaborativos é sabido que é possível programar os movimentos do robô utilizando waypoints e movimentos circulares. Para isso, um operador faz o movimento necessário para a execução da função segurando o braço robótico, e o mesmo aprende e armazena essa informação para executá-la repetidas vezes.
Essa abordagem é perfeitamente adequada para aplicações comuns de cobot, como para alimentação de máquinas, paletização ou pick-and-place. No entanto, para processos mais elaborados, que exigem que trajetórias mais complexas dos cobots esse mecanismo não funciona tão bem.
Imagine que você precisa programar um robô para distribuir a junta de líquido em cima de um bloco de motor de carro. Quanto tempo você levou para terminar de ensinar todos os waypoints necessários para o robô rastrear o contorno do motor? Talvez algumas horas, ou até um dia, ou dois?
Uma alternativa para enfrentar essa questão era a programação offline robótica (OLP). A partir dela, você cria uma célula de trabalho virtual no software OLP. Em seguida, programa e simula o movimento do robô. Por fim, o software gera um arquivo de programa que você pode instalar diretamente no seu cobot. Para alguns clientes, essa pode ser uma abordagem aceitável. Mas, e se você não tiver o orçamento para o software OLP ou não tiver as pessoas certas para aprender e usá-lo? Existem alternativas?
Então, nós analisamos muitas soluções no mercado e concluímos que havia uma lacuna entre a programação básica de waypoints e o OLP. Portanto, decidimos lançar este novo recurso: a ferramenta de código G, portanto, preenche a lacuna e torna mais acessível a programação de tarefas complexas com os cobots.
O código G é uma linguagem padrão do setor usada para usinagem CNC. Com esse tipo de programação é possível dizer aos motores das máquinas CNC para onde se mover, com que rapidez se mover e qual caminho seguir.
Os robôs são fundamentalmente semelhantes às máquinas CNC, pois cada junta também é acionada por um motor. Só precisamos encontrar uma maneira de interpretar o código G e gerar comandos de robô de acordo, o que foi bastante viável para nossa equipe de desenvolvimento inteligente.
Escolhemos o código G em específico porque é amplamente suportado pelo software CAD / CAM. Não é necessário comprar ou aprender um software adicional se você já estiver usando um pacote CAD / CAM. Outros formatos, como o DXF, são capazes de definir a geometria de um caminho, mas geralmente não contêm todas as informações necessárias, como orientação da ferramenta, velocidade e aceleração para a programação do robô.
Então, como é o fluxo de trabalho?
Após essas etapas, o robô está pronto para executar seu percurso em um programa. Depois que o caminho da ferramenta é gerado, normalmente leva menos de meia hora para um usuário criar um programa no Polyscope. O tempo de programação do robô é reduzido significativamente. A árvore do programa no Polyscope também é muito concisa. Assim, não é mais necessário programar uma longa lista de waypoints e movimentos circulares.
Esse recurso de toolpath de código G, juntamente com o TCP remoto, está disponível no TCP e toolpath remoto URCap no Polyscope 5.6.
A utilização de código G para programação dos nossos cobots é mais um passo no sentido de tornar a automação nas indústrias acessível e de fácil utilização e instalação, como é a missão da Universal Robots.
Nossos braços robóticos colaborativos de seis eixos são amigáveis para dividir o espaço laboral com humanos, ocupam um espaço reduzido e tornam fácil automatizar quase qualquer tarefa. Agora com o código G essa realidade se abre para ainda mais possibilidades para atender as necessidades de indústrias de todo o mundo. Conheça nossa linha de cobots e aprenda a programá-los e operá-los com a UR Academy.