Empresas em todo o mundo foram forçadas a lidar com a realidade do distanciamento social enquanto lidamos com o COVID-19.Felizmente, agora existem maneiras mais fáceis de conectar seu cobot UR à nuvem! Saiba mais

Empresas em todo o mundo foram forçadas a lidar com a realidade do distanciamento social enquanto lidamos com o COVID-19. Fabricantes que antes dependiam de reuniões pessoais, conversas cara a cara e soluções práticas para os problemas foram forçados a repensar suas antigas rotinas. Felizmente, agora existem maneiras mais fáceis de conectar seu cobot UR à nuvem!
O mundo está cada vez mais conectado. Quase 60% de toda a população mundial e mais de 90% do mundo desenvolvido está online. É difícil imaginar a vida sem a internet - sem smartphone, sem internet banking, sem streaming de música ou podcasts, sem Netflix, sem redes sociais, sem e-mail.
Conectar humanos através da internet expandiu drasticamente nosso alcance individual, nossa capacidade de vender globalmente e nossa habilidade de ajudar outras pessoas onde quer que estejam.
Os fabricantes de produtos de consumo agora estão conectando dispositivos em sua casa e na vida cotidiana. De TVs a relógios, balanças e até carros, um número cada vez maior de produtos estão online e por boas razões. Muitos desses dispositivos podem fornecer conteúdos mais ricos e personalizados, como o rastreamento de dados pessoais (Ex: pressão arterial, frequência cardíaca, peso).
Fabricantes estão começando a perceber os mesmos benefícios ao conectar seus equipamentos e processos na nuvem no chão de fábrica. Alguns desses benefícios incluem análises em tempo real, manutenção preditiva, suporte e diagnóstico online, backups em nuvem e muito mais.
Os robôs estão recebendo muita atenção atualmente e a conexão com a nuvem é um tópico quente que merece mais discussão.
Existem inúmeros benefícios em conectar seus cobots à nuvem, e eles podem ser elencados em três categorias principais.
Existem duas perguntas para as quais as análises são usadas para responder: “o que aconteceu?” e "o que vai acontecer?"
"O que aconteceu?" É respondida coletando dados de máquina de seus cobots para que você possa entender dados históricos de produção, variações de tempo de ciclo, fontes/causas de tempo de inatividade e muito mais.
Existem várias soluções para coletar e visualizar dados de máquinas. Algumas delas coletam informações genéricas e básicas, semelhantes a uma stack light (luzes de empilhamento) - luzes vermelha, amarela, verde, indicam o status da máquina - para agregar dados sobre sua fábrica.
Outras soluções se concentram em uma integração mais profunda com um determinado equipamento, como um robô. Os Cobots, em particular, são máquinas sofisticadas e têm muito mais informações disponíveis para análises avançadas. Essas soluções de software podem ser particularmente úteis no ajuste de um aplicativo robótico para obter mais rendimento ou para localizar problemas de programação difíceis de encontrar.
"O que vai acontecer?" É respondido por um software sofisticado que aproveita o aprendizado de máquina para obter uma compreensão mais profunda de um aplicativo específico e alertar os especialistas quando houver tendências que se desviem da operação normal ou quando forem detectadas anomalias.
Essa função é conhecida como Manutenção Preditiva - Existem algoritmos de inteligência artificial e machine learning que interpretam uma série histórica de dados e possuem uma modelagem matemática bastante complexa que tem a capacidade de prever o que vai acontecer se determinadas variáveis tiverem certo comportamento
A maioria dessas soluções aproveita a computação em nuvem para construir modelos preditivos, que também podem ser executados na nuvem ou às vezes em um dispositivo de borda.
A programação correta de um cobot em um ambiente de produção pode levar algum tempo. E, com o passar do tempo, mudanças geralmente são feitas no programa do cobot para acomodar novos números de peças ou alterações no ambiente de trabalho.
Embora normalmente você possa fazer backups manuais de seu trabalho para proteger seu investimento, muitas empresas querem cada vez mais garantir que este backup seja feito na nuvem.
O backup de um cobot para a nuvem oferece uma enorme tranquilidade e novos recursos. Os backups na nuvem costumam ser em tempo real e não exigem lembrar de conectar o pendrive USB ou tentar lembrar qual versão está salva e onde. Além disso, se seus backups em nuvem também rastreiam versões, você não precisa mais se lembrar de definir um novo nome para o arquivo para rastrear suas alterações.
Frequentemente, também é feito backup de outros arquivos críticos, como arquivos de log e outros de diagnóstico e calibração no cobot. Esses arquivos, embora não sejam necessários no dia-a-dia, são vitais para solucionar problemas ou no infeliz evento de ter que substituir ou reconstruir um controlador de robô com falha.
Portanto, ter esses arquivos com segurança na nuvem permite acesso quando você mais precisa. E algumas soluções de backup oferecem a capacidade de compartilhar facilmente esses arquivos diretamente com seu distribuidor de cobot ou Universal Robots diretamente.
Inevitavelmente, quando você possui um equipamento sofisticado, você precisará acessar o suporte ou fornecerá suporte a outras pessoas em sua empresa.
Um cobot conectado à nuvem é mais fácil de receber suporte. Se você está tendo dificuldades com alguma aplicação ou enfrentando problemas, você pode compartilhar suas análises, registros e muito mais com especialistas em sua empresa ou com seu distribuidor, integrador ou fabricante diretamente.
Sem um cobot conectado, essas atividades geralmente exigem uma visita ao local, o que atrasa a resolução e é caro para todas as partes.
Alguns fabricantes possuem ferramentas de análise sofisticadas que podem ser usadas para diagnosticar problemas difíceis de encontrar. Por exemplo, a Universal Robots tem uma ferramenta de software para analisar dados detalhados de robôs de baixo nível que podem prever problemas antes que eles aconteçam. Mas essas ferramentas precisam receber dados e arquivos do cobot.
Portanto, um robô colaborativo conectado, pode ter os dados e arquivos na nuvem para análises e resoluções mais rápidas.
Sim! Todos os robôs da Universal Robots têm uma porta de REDE Ethernet (contamos com diversos protocolos nativos: Ethernet/IP, Profinet e Modbus/TCP) em seu controlador.
Muitos robôs industriais tradicionais exigem que seus clientes comprem complementos ou módulos para aproveitar os dados do seu robô. Outros oferecem apenas protocolos e/ou serviços próprios que levam ao aprisionamento do fornecedor e a um ecossistema limitado de soluções para o mercado.
Indo na direção oposta da concorrência, a Universal Robots tem um conjunto aberto e bem documentado de interfaces que encoraja um ecossistema ativo de desenvolvedores criando soluções para o mercado. Isso inclui o oferecimento de coleta de análises, acesso remoto a seus robôs e suporte sempre que necessário.
Um exemplo é o Cloud Tools by Hirebotics, que é gratuito para todos os cobots da Universal Robots. A Hirebotics conectou seus cobots à nuvem por muitos anos e recentemente lançou alguns de seus recursos gratuitamente para o ecossistema da Universal Robots.
Os benefícios dos robôs de conexão à nuvem são claros, e as empresas que exploram esses recursos terão uma vantagem competitiva sobre as empresas que não o fazem, principalmente neste ambiente atual de "ficar em casa".
Fornecedores de cobots com plataformas abertas, como a Universal Robots, cultivam um ecossistema de desenvolvimento robusto. Esses tipos de plataformas abertas se estendem por meio da nuvem muito além do que pode ser feito com um sistema off-line isolado. É hora de reimaginar a robótica em um mundo conectado.