<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Robôs colaborativos para PMEs: como escolher o cobot certo para a sua operação

Automatizar deixou de ser coisa de grande indústria. Veja o que avaliar antes de escolher um robô colaborativo e como tirar o máximo do mesmo equipamento em várias aplicações.

Robôs colaborativos para PMEs
Robôs colaborativos para PMEs

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ARTIGO

  • Os cobots eliminam as barreiras que afastavam PMEs da automação. São leves, ocupam pouco espaço, têm programação simplificada e dispensam a reforma da linha de produção exigida por robôs industriais tradicionais.
  • Não é preciso ter equipe especializada em robótica. Com treinamento básico e apoio de um parceiro integrador, os próprios operadores programam, operam e mantêm o equipamento.
  • O mesmo cobot atende a várias aplicações. Trocando garra, sistema de visão ou sensores, ele muda de tarefa conforme a demanda e pode ser realocado na linha sem parar a produção.
  • Quatro critérios definem a escolha certa: a tarefa a ser automatizada, o alcance necessário, a capacidade de carga e o espaço disponível na estação de trabalho.
  • O retorno aparece em três frentes simultâneas: mais capacidade produtiva sem depender de contratações difíceis, queda na taxa de erro e retrabalho, e redução de riscos ergonômicos e de segurança.
  • O ganho não para no ROI. Depois de atingido o retorno, a equipe segue otimizando processos e automatizando novas etapas da operação.

As aplicações industriais dos robôs colaborativos são inúmeras, e praticamente qualquer fábrica ou linha de produção tem algo a ganhar com essas máquinas. Um braço robótico colaborativo assume as tarefas monótonas, sujas ou perigosas que hoje ficam com os colegas humanos e ajuda a ampliar a capacidade de produção, inclusive em turnos ininterruptos. E como as tarefas de um cobot podem ser reconfiguradas conforme a necessidade, a mesma célula muda de função mais de uma vez por dia.

Para pequenas e médias empresas, isso muda o jogo. Quando as margens são apertadas e falta gente na linha, todo processo ineficiente vira risco direto de rentabilidade e escolher o cobot certo é o primeiro passo para virar esse quadro. Veja o que avaliar.

Por que a automação deixou de ser opcional para as PMEs

Automatizar não serve só para melhorar o que já existe: dá à empresa a chance de repensar o processo do zero. Os cobots são um caminho comprovado e acessível para começar por tarefas de baixa complexidade e, no mesmo movimento, ganhar eficiência, segurança e qualidade de trabalho no chão de fábrica.

Automação industrial, aliás, deixou de ser algo que uma PME pode adiar. Além de resolver problemas que se arrastam há anos em muitas fábricas, ela é bem mais simples de implementar do que se imagina, desde que haja treinamento e apoio de um parceiro integrador. No mundo inteiro, milhões de trabalhadores passam o dia em tarefas que não aproveitam nem de longe o que eles sabem fazer. Essas empresas querem crescer, mas a escassez global de mão de obra dificulta preencher as vagas, um gargalo que já pesa em setores como a indústria metalúrgica.

Os robôs colaborativos ajudam a fechar essa lacuna e, ao mesmo tempo, liberam quem já está na equipe para atividades de maior valor. São ferramentas versáteis, que se encaixam na maioria dos ambientes industriais sem exigir reforma da linha, inclusive onde as exigências de controle são rígidas, como na indústria farmacêutica.

Quais são os benefícios dos robôs colaborativos para PMEs?

Os ganhos de automatizar processos industriais se dividem em duas frentes: resultado comercial e ambiente de trabalho.

No lado comercial: assim como a automação de marketing ou de gestão de dados elimina tarefas manuais no back office, os cobots usam software e hardware de ponta para tirar das mãos humanas atividades como montagem e embalagem. O que eles entregam:

  • Alta precisão, com repetibilidade constante ao longo de todo o turno;
  • Escalabilidade, permitindo ampliar a operação sem redesenhar a linha;
  • Integração a múltiplas aplicações, aproveitando o mesmo equipamento em tarefas diferentes.

Na prática, isso melhora a qualidade do produto, reduz custos e aumenta a rentabilidade.

No chão de fábrica: com os próprios funcionários programando, operando e mantendo os cobots enquanto eles cuidam do trabalho repetitivo, a tendência é ver mais satisfação, mais bem-estar e menos incidentes de saúde e segurança. Nossos cobots são os mais fáceis de usar do mercado: com pouco treinamento e nosso suporte de integração, qualquer funcionário consegue operar um. E, com os processos manuais resolvidos, a empresa passa a oferecer as funções técnicas e criativas que atraem quem busca carreira de longo prazo.

O que você precisa que o seu cobot faça?

Os robôs colaborativos são muito flexíveis, tanto que boa parte das empresas desconhece metade do que poderia fazer com eles. Na indústria de móveis, por exemplo, já assumem lixamento, aplicação de cola e inspeção visual. Mas, na prática, o segredo de uma implementação eficaz é começar por um conjunto pequeno de atividades.

Cada tarefa pede uma configuração diferente. Rotulagem e embalagem exigem um tipo de programação; manipular materiais perigosos exige outro. Três fatores definem diretamente o que o cobot vai conseguir fazer:

  • Alcance: a distância que o braço precisa cobrir na estação de trabalho;
  • Espaço ocupado: quanto da área útil da linha a célula vai consumir;
  • Capacidade de carga: o peso máximo que o cobot precisa manipular.

Ter clareza sobre a tarefa desde o início mantém o custo sob controle e acelera o ROI.

É a variedade de formas de implementar o robô que multiplica seu valor. Com a garra, o sistema de visão, os módulos de software ou os sensores certos, o mesmo cobot atende a fluxos de trabalho bem diferentes. Só o ecossistema UR+ reúne mais de 340 kits e acessórios certificados. E, por ocuparem pouco espaço e serem rápidos de configurar, os cobots podem ser realocados para onde forem necessários sem parar a produção.

Como saber se o cobot faz sentido para o negócio?

Escolher bem não é só uma questão técnica, é também uma conta que precisa fechar.

Muita gente ainda acha que robô colaborativo é caro e difícil de manter. Na prática, a implementação costuma ser mais simples do que se supõe, e o equipamento começa a gerar valor com treinamento mínimo.

Ou seja: o cobot rapidamente deixa de ser custo e vira gerador de valor. Uma vez configurado, ele repete a mesma tarefa com o mesmo grau de precisão e qualidade indefinidamente, o que costuma derrubar a taxa de erro logo nas primeiras semanas. E mesmo depois de atingir o ROI, a equipe segue otimizando processos e automatizando novas etapas da operação. No fim, isso significa clientes mais satisfeitos, equipe mais engajada, produtos melhores e crescimento.

Automatizar com o cobot certo: o próximo passo

Com robótica colaborativa, uma PME faz muito mais com os recursos que já tem, e começa a colher resultado cedo. Para quem sente o aperto da falta de mão de obra ou das margens espremidas, um cobot pode agregar valor já no dia em que sai da caixa.

O ponto central é esse: automação não substitui o conhecimento da sua equipe, ela potencializa. E as opções são muitas:

  • O braço robótico em si, com diferentes alcances e capacidades de carga;
  • Os kits de aplicação, voltados a tarefas específicas;
  • As customizações de software, garras e sensores.

Estamos aqui para ajudar você a escolher a combinação certa.

Fale com nossos especialistas e conte o que você precisa do seu cobot hoje.

Perguntas frequentes

O que é um robô colaborativo (cobot)?

É um braço robótico projetado para trabalhar ao lado de pessoas, sem a necessidade das grades e células de segurança exigidas por robôs industriais tradicionais, desde que a avaliação de riscos da aplicação permita. É mais leve, ocupa menos espaço e tem programação simplificada.

Robôs colaborativos valem a pena para pequenas e médias empresas?

Sim, especialmente em operações com margens apertadas, alto mix de produtos ou dificuldade para contratar. Como o cobot é rápido de configurar e pode ser realocado entre tarefas, o investimento não fica preso a uma única aplicação.

Quais tarefas um cobot consegue automatizar?

Montagem, embalagem, rotulagem, paletização, alimentação de máquinas, inspeção visual, colagem, polimento e soldagem, entre outras. A tarefa define a configuração: garra, sistema de visão, sensores e módulos de software.

O que avaliar antes de escolher um robô colaborativo?

Quatro critérios: a tarefa específica a ser automatizada, o alcance necessário, a capacidade de carga e o espaço disponível na linha. A partir daí se define a combinação de acessórios e o cálculo de retorno.

É preciso ter equipe especializada em robótica para operar um cobot?

Não. A programação é simplificada o suficiente para que operadores sem experiência prévia em robótica aprendam a controlar o equipamento com treinamento básico e apoio de um parceiro integrador.

Entre em contato para mais informações