A robótica utilizada em Marte, e em outras missões espaciais, contribui direta e indiretamente para o avanço da robótica industrial. Listamos abaixo algumas das contribuições mais significativos:
AVANÇOS EM MATERIAIS E RESISTÊNCIA
Como já mencionado anteriormente, os robôs espaciais, como o Curiosity, são construídos com materiais capazes de suportar condições extremas de temperatura, radiação e pressões atmosféricas adversas.
Essas inovações têm sido aplicadas na fabricação de robôs industriais mais resistentes e duráveis, capazes de operar em ambientes industriais severos, como fábricas com alta temperatura ou ambientes químicos, por exemplo.
PRECISÃO E CONTROLE DE MOVIMENTOS
A precisão é essencial em robôs enviados a Marte, já que eles precisam coletar amostras de rochas e solo com extrema exatidão. O braço mecânico do Curiosity, por exemplo, permite a coleta e armazenamento de sedimentos para uma série de análises.
Nos últimos anos vimos que os robôs industriais também precisaram se qualificar nesse quesito e agora são capazes de realizar operações delicadas, como montagem de eletrônicos ou manipulação de peças minúsculas.
AUTONOMIA
Os robôs enviados a Marte são autônomos e precisam tomar decisões com base em dados coletados em tempo real, uma vez que o controle remoto em tempo integral é inviável devido à distância.
Da mesma forma, robôs industriais modernos, como os cobots, são programados para tomar decisões com base em sensores e inteligência artificial, otimizando a produção sem a necessidade de intervenção humana constante.
INTEGRAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL