Remoção de materiais na indústria: 5 vantagens de adotar cobots

Os robôs colaborativos (cobots) permitem automatizar a remoção de materiais com flexibilidade, precisão e segurança, operando lado a lado com os operadores humanos e se adaptando a diferentes realidades no chão de fábrica.

Remoção de materiais na indústria
Remoção de materiais na indústria

A remoção de materiais na indústria é uma tarefa frequente e crítica em diversos processos produtivos, especialmente em operações de usinagem, moldagem, fundição e acabamento. Atividades como de polimento e limpeza de peças são essenciais para garantir qualidade e padronização no processo produtivo, mas elas envolvem tarefas repetitivas, esforço físico elevado e riscos operacionais.

Os robôs colaborativos (cobots) permitem automatizar a remoção de materiais com flexibilidade, precisão e segurança, operando lado a lado com os operadores humanos e se adaptando a diferentes realidades no chão de fábrica.

O que é a remoção de materiais na indústria

A remoção de material é uma etapa crítica na fabricação, pois transforma componentes brutos em unidades precisas e de alta qualidade que se integram perfeitamente em sistemas complexos.

Seja para se concentrar em refinar um novo produto, para atender a padrões rigorosos de desempenho e segurança ou restaurar itens desgastados e defeituosos, a remoção de material requer precisão excepcional, além de  processamento cuidadoso do material para atender às especificações exatas e, ao mesmo tempo, otimizar o gerenciamento de resíduos.

No entanto, a tarefa está longe de ser simples. A remoção de materiais exige operadores qualificados e envolve altos riscos, principalmente por ter que lidar com materiais resistentes, completar longos tempos de ciclo e ainda gerenciar riscos potenciais, como ferramentas de corte e altas temperaturas.

Como os cobots atuam na remoção de materiais

Os cobots com sensoriamento de força e torque fornecem a solução perfeita para otimizar tarefas de remoção de materiais. Eles garantem alta precisão, minimizam o desperdício e agilizam todo o processo, desde a moagem até a perfuração.

Os robôs colaborativos são capazes de exercer força controlada, manter movimentos consistentes e se adaptar a pequenas variações nas peças.

Além disso, os cobots podem ser facilmente reprogramados para novas aplicações, o que os torna ideais para ambientes industriais com alto mix de produtos ou lotes menores.

Veja a seguir cinco vantagens de implementar cobots na sua linha de produção.

1. Padronização da qualidade e do acabamento

Uma das principais vantagens de usar cobots na remoção de materiais é a repetibilidade do processo. Enquanto operações manuais estão sujeitas a variações humanas, o cobot executa o mesmo movimento, com a mesma força e velocidade, em todas as peças.

Isso resulta em:

  • Acabamento superficial uniforme.
  • Redução de retrabalho.
  • Menor variabilidade dimensional.
  • Maior previsibilidade da qualidade final.

Para indústrias que atendem mercados exigentes, essa padronização é um diferencial competitivo relevante.

2. Aumento da segurança operacional

A remoção de materiais costuma envolver ferramentas abrasivas, partículas soltas, vibração e risco ergonômico. Ao transferir essas tarefas para cobots, a indústria reduz a exposição dos operadores a condições potencialmente perigosas.

Os cobots da Universal Robots contam com sensores de força e sistemas de parada automática, o que possibilita que eles operem de forma segura em ambientes compartilhados. Dessa forma, é possível melhorar indicadores de segurança sem a necessidade de grandes alterações no layout da fábrica.

3. Redução de esforço físico e ganhos ergonômicos

Atividades de lixamento, polimento e rebarbação exigem esforço repetitivo e posturas inadequadas quando realizadas manualmente. Ao automatizar essas etapas com cobots, os operadores deixam de executar tarefas fisicamente desgastantes e passam a atuar em funções de supervisão, ajuste e controle do processo.

Esse ganho ergonômico contribui para que haja um menor afastamento por lesões e ainda para um melhor aproveitamento da mão de obra qualificada e aumento da satisfação dos colaboradores.

*Confira: *Custos e benefícios da implantação de um braço robótico industrial

4. Flexibilidade para diferentes peças e processos

Ao contrário dos robôs industriais tradicionais, os cobots oferecem alta flexibilidade. Isto é, eles podem ser rapidamente reprogramados para trabalhar com diferentes peças, ferramentas e trajetórias, o que é especialmente vantajoso em linhas com produção variável.

Essa característica permite:

  • Troca rápida de produto.
  • Uso do mesmo cobot em múltiplas aplicações.
  • Adaptação a novos projetos sem grandes investimentos adicionais.

Para indústrias que lidam com personalização ou lotes pequenos, essa flexibilidade é um fator decisivo.

5. Melhor custo-benefício e retorno sobre o investimento

A adoção de cobots na remoção de materiais apresenta um custo inicial menor quando comparada a células robotizadas tradicionais. A instalação é simples, a programação é intuitiva e o tempo de parada para implementação é reduzido.

Além disso, os ganhos de produtividade, qualidade e segurança contribuem para um retorno sobre o investimento mais rápido, tornando a automação acessível também para pequenas e médias indústrias.

Quando faz sentido automatizar a remoção de materiais com cobots

A automação colaborativa é indicada quando o processo industrial apresenta:

  • Alta repetitividade.
  • Risco ergonômico ou de segurança.
  • Necessidade de acabamento consistente.
  • Variação frequente de peças ou produtos.
  • Dificuldade de manter mão de obra especializada.

Nesses cenários, os cobots atuam como aliados estratégicos, complementando o trabalho humano e elevando o nível de eficiência operacional.

- Leia também: Capacidade ociosa: entenda o que é e como a métrica afeta as indústrias

Perguntas frequentes sobre remoção de materiais com cobots

O que é remoção de materiais na indústria?

É o conjunto de processos que retiram excesso de material de uma peça para garantir dimensões corretas, acabamento e qualidade.

Cobots podem ser usados para rebarbação e polimento?

Sim. Cobots são amplamente utilizados em rebarbação, desbaste, polimento e limpeza de peças industriais.

Cobots substituem operadores nessas tarefas?

Não. Eles assumem tarefas repetitivas e pesadas, enquanto os operadores atuam no controle, ajuste e supervisão do processo.

É possível usar cobots com diferentes ferramentas abrasivas?

Sim. Os cobots da Universal Robots podem ser integrados a diversas ferramentas, como lixadeiras, escovas e esmerilhadeiras.

A automação da remoção de materiais é segura?

Sim. Os cobots contam com sistemas de segurança integrados, permitindo operação colaborativa conforme normas internacionais.

Esse tipo de automação é indicado para pequenas indústrias?

Sim. O baixo custo de implementação e a flexibilidade tornam os cobots viáveis para empresas de diferentes portes.

Quer entender como aplicar cobots na remoção de materiais na sua indústria? Fale com os especialistas da Universal Robots e descubra como automatizar seus processos com mais segurança, qualidade e eficiência.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442