Programação de cobots simplificada: Como aumentar o ROI, reduzir custos e ganhar produtividade

Veja a seguir 6 vantagens de implementar um cobot com programação simplificada na sua indústria

Programação de cobots simplificada
Programação de cobots simplificada

As implantações de robôs colaborativos costumam ganhar destaque em diferentes áreas de uma organização, seja na manufatura, na embalagem ou na pesquisa. Mas, além do robô em si, outro fator rapidamente entra em evidência: a facilidade de aprender a programá-lo, operá-lo no dia a dia e recolocá-lo em funcionamento quando surgem imprevistos.

Portanto, fica claro que uma programação e manutenção simples trazem vantagens para o negócio. O que nem sempre fica tão claro, porém, é o quanto isso pode impactar diretamente os resultados da operação.

Veja a seguir 6 vantagens de implementar um cobot com programação simplificada na sua indústria

1. Retorno sobre o investimento

Este talvez seja o benefício mais evidente. O tempo de implementação pode elevar rapidamente o custo inicial de uma nova aplicação robótica.

Mesmo quando um robô tradicional é reaproveitado em outras tarefas, cada nova aplicação exige investimento de tempo, além do hardware envolvido.

Portanto, quanto menor esse tempo, maior tende a ser a flexibilidade da plataforma e melhor o retorno sobre o investimento.

2. Escala e capacidade de implantação

Dependendo do porte da operação e dos objetivos por trás da implementação dos robôs, nem sempre é viável que uma única pessoa avalie todas as suas possibilidades e programe cada aplicação.

Quando o nível técnico exigido para implantar e monitorar esses sistemas é menor, cresce a chance de que os próprios colaboradores envolvidos nas tarefas automatizadas também possam assumir a implantação dos robôs.

Na prática, um sistema fácil de programar pode atuar como um multiplicador de mão de obra.

3. Valorização da força de trabalho

É cada vez mais comum vermos fabricantes enfrentando dificuldade para encontrar profissionais dispostos a executar tarefas repetitivas, insalubres ou perigosas.

Nesse contexto, uma plataforma de automação com curva de aprendizado mais acessível permite redefinir funções tradicionais da linha de produção com um investimento adicional muito menor.

O reaproveitamento estratégico de trabalhadores menos qualificados fortalece a organização e, ao mesmo tempo, amplia as habilidades desses profissionais. Em muitos casos, isso até justifica aumentos salariais compatíveis com o valor agregado da função, além de elevar a satisfação no trabalho.

Portanto, podemos concluir que essa é uma situação vantajosa para ambos os lados: o colaborador desenvolve novas competências e cresce profissionalmente, enquanto a organização se torna mais competitiva como empregadora e reduz a rotatividade.

4. Tempo de inatividade e recuperação

Com o passar do tempo, qualquer sistema mais sofisticado vai precisar de diagnóstico, ajustes ou reparos. A perda de produção causada por esse tempo de inatividade pode comprometer o ROI e a produtividade, além de gerar impactos menos tangíveis, como a frustração da equipe técnica, por exemplo.

Por isso, é importante que a plataforma não apenas seja rápida e simples de manter, mas também conte com uma estrutura de suporte robusta para ajudar o usuário final quando necessário.

Leia também*: Robôs industriais da UR: Guia completo sobre nossos robôs e suas principais características*

5. Otimização de recursos

Como o tempo e recursos são limitados, todo projeto carrega um custo de oportunidade, seja na fase de implementação ou na manutenção. Tornar a programação e o suporte mais acessíveis ajuda a reduzir esse custo e melhora ainda mais o retorno sobre o investimento de uma aplicação específica.

6. Redução do custo total de propriedade (TCO)

Os custos com treinamentos, tanto de programação quanto de manutenção, podem facilmente representar vários dias de dedicação, além de serem muito custosos.

Uma plataforma intuitiva e de manutenção simples reduz, ou até elimina, esse tempo de adaptação, diminuindo de forma significativa o custo total de propriedade do sistema.

Como você pode alcançar esses benefícios?

Uma das formas de lidar com a curva de aprendizado é investir em um sistema pensado para ser fácil de programar. Em alguns casos, isso acontece com a integração da interface de ensino ao braço do robô, permitindo que o programador defina pontos diretamente ao pressionar botões em um painel.

Na plataforma da Universal Robots, a facilidade de programação é um dos princípios centrais da interface PolyScope.

Embora alguma experiência em programação sempre seja útil em aplicações industriais, o tempo médio de treinamento em um robô UR é de cerca de 1,5 dia, com espaço para desenvolver aplicações muito mais complexas para quem já tem mais familiaridade.

O ecossistema UR+ oferece uma lista certificada de acessórios, como garras, visão, software e outros recursos, que garantem integração simples com o robô.

A facilidade de manutenção também é uma prioridade, com operação sem necessidade de manutenção frequente e módulos de juntas que podem ser substituídos de forma rápida e prática para reduzir o tempo de parada.

Leia também: Os benefícios de um ecossistema robótico

FAQ: Perguntas frequentes sobre programação de cobots

Quanto tempo leva para aprender a programar um cobot?
Na maioria dos casos, o aprendizado básico pode ser feito em poucos dias, especialmente em plataformas com interfaces intuitivas. A evolução para aplicações mais avançadas depende da complexidade do projeto e da experiência do usuário.

É necessário ter conhecimento em programação para operar um cobot?
Não necessariamente. Muitos cobots são projetados para serem utilizados por operadores sem experiência prévia em programação, com interfaces visuais e comandos simplificados.

Cobots são indicados apenas para grandes indústrias?
Não. Pequenas e médias empresas também podem se beneficiar da automação com cobots, principalmente pela facilidade de implementação e menor custo comparado a sistemas tradicionais.

É possível integrar cobots com outros sistemas da fábrica?
Sim. A maioria dos cobots modernos permite integração com sistemas industriais, softwares de gestão e outros equipamentos, facilitando a automação de processos mais completos.

Quais tipos de tarefas podem ser automatizadas com cobots?
Cobots são versáteis e podem ser utilizados em tarefas como montagem, inspeção, movimentação de materiais, paletização, entre outras atividades repetitivas.

Como garantir que a automação com cobots continue eficiente ao longo do tempo?
Acompanhar o desempenho das aplicações, realizar ajustes quando necessário e capacitar a equipe são fatores essenciais para manter a eficiência da automação.

Confira:* *Guia completo para implementação de cobots UR

Conclusão

Adquirir um robô colaborativo é uma proposta muito interessante, e é natural que a facilidade de programação e suporte seja vista como um diferencial importante. Além dos benefícios mais evidentes, como implementações mais rápidas e menor tempo de inatividade, um sistema fácil de usar também pode gerar melhor ROI, reduzir custos de oportunidade e tornar a operação mais eficiente para fabricantes e seus colaboradores.

Interessado em aprender mais sobre como programar nossos robôs? Acesse agora mesmo a UR Academy e confira nossos cursos exclusivos.