Produtividade industrial: 5 maneiras pelas quais os cobots podem melhorá-la

Veja como aumentar a produtividade industrial com o uso de cobots em várias tarefas de linha de produção.

Produtividade industrial: 5 maneiras pelas quais os cobots podem melhorá-la
Produtividade industrial: 5 maneiras pelas quais os cobots podem melhorá-la

Principais pontos:

  • Como os cobots aumentam a produtividade? Robôs colaborativos ajudam de diversas maneiras, desde serem capazes de começar a funcionar com pouco downtime a ocuparem vagas de trabalho desocupadas
  • Os cobots são flexíveis? Sim. Se você encontrar uma lacuna na sua manufatura ou linha produtiva, você facilmente reprogramar um cobot para focar na nova tarefa.

Estima-se que aproximadamente 2,4 milhões de vagas de trabalho podem ficar sem trabalhadores apenas nos EUA de 2018 a 2028, de acordo com a Deloitte. E essa lacuna não está limitada aos EUA, é vista em todo o mundo conforme os Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964, começam a se aposentar em larga escala.

A saída da força de trabalho não apenas cria mais vagas a serem preenchidas, mas também deixa para trás lacunas de habilidade. Enquanto isso, consumidores estão exigindo cada vez mais dos fabricantes, incluindo disponibilidade em tempo real, maior qualidade e condições justas de trabalho - tudo a preços mais baixos.

Isso por si só seria um imenso desafio para os fabricantes, mas essas condições foram exacerbadas pela volátil e imprevisível economia global. A pandemia piorou as demandas de trabalho e alguns setores enfrentaram a “Grande Demissão” à medida em que muitas pessoas repensavam suas carreiras.

Como as manufaturas enfrentam esses desafios e ainda podem gerar linhas produtivas lucrativas? A resposta não é simples, mas pode começar com a aceleração dos processos de manufatura automatizados. Contudo, isso não significa adotar robôs industriais mais caros, maiores e mais pesados.

A nova geração de robôs colaborativos está desafiando a maneira como as pessoas pensam sobre robótica na manufatura. Ao contrário de robôs tradicionais, os cobots podem ser usados em uma grande variedade de tarefas e não exigem uma infraestrutura de segurança complexa após avaliação de risco.

Hoje, apresentamos 5 maneiras de aumentar a produtividade industrial com cobots.

Aumento de produtividade industrial com cobots

Maior resultado com cobots

Tarefas repetitivas, mundanas e com pouca ergonomia são tediosas e perigosas para os trabalhadores. Isso leva a mais ferimentos no local de trabalho e resulta em falta de mão de obra qualificada, bem como inconsistência na qualidade.

Contudo, essas tarefas são perfeitas para cobots. Em quase qualquer ambiente de produção, os cobots podem aumentar os níveis de produtividade.

E os cobots de hoje são mais capazes que nunca. O UR16e da Universal Robots, por exemplo, pode levantar até 16kg, e aplica a força ideal com sensores de força/torque para aplicações como parafusamento, enquanto também lida facilmente e de maneira segura com operações pesadas, incluindo alimentação de máquinas, paletização e encaixotamento.

Trabalhando ao lado de humanos, os cobots ficam com as tarefas monótonas e repetitivas, reduzem erro humano e permitem que os trabalhadores sejam mais produtivos ao focar em ações valiosas para a linha.

Por exemplo, a empresa de componentes automotivos Hyundae Induction Hardening Heat Treatment (HIHHT) enfrentava erros por fadiga e tarefas repetitivas. Para enfrentar esse problema, instalou dois cobots UR10.

Com isso, suas taxas de falha caíram de 0,03% para 0,01% e a eficiência produtiva aumentou em 31%. Automatizar processos repetitivos também permitiu que a HIHHT contratasse dois empregados adicionais.

Maior lucratividade

Claro, o objetivo de qualquer empresa é ser o mais lucrativo possível. Com cobots em ação, as manufaturas baixam o custo de produção em escala e, em troca, aumentam a lucratividade.

De fato, um estudo de 2019 da empresa de pesquisa britânica Smither Pira viu que uma redução de 1% nos custos de produção levava a 34% de aumento na lucratividade.

Humanos trabalhando com cobots podem reduzir tempos de ciclo e garantir precisão e constância para que a fábrica não enfrente um downtime desnecessário.

Isso significa que os processos produtivos podem entregar produtos de qualidade para os consumidores em custos reduzidos.

Satisfação de empregados

Em um primeiro momento, os trabalhadores podem ser céticos e desconfiados quanto aos robôs na fábrica, mas a adição de cobots às linhas não vai - nem deve - substituir humanos.

Os cobots foram desenvolvidos para trabalhar ao lado de humanos, focando em tarefas monótonas, pouco ergonômicas e passíveis de erro, enquanto os trabalhadores focam em atividades que exigem maior cognição, destreza e razão.

Quando trabalhadores são liberados de atividades perigosas e monótonas, podem assumir tarefas mais satisfatórias, o que aumenta a satisfação no local de trabalho.

Em 2019, um relatório na empresa de bens de consumo embalados McKinsey viu que a automação extensiva ajudava a recrutar e reter melhor os trabalhadores ao criar novos postos técnicos com melhores pagamentos, oportunidades e condições de trabalho.

Maior qualidade

Como mencionado acima, os consumidores estão atrás de maior qualidade com menor preço. Cobots oferecem grandes benefícios no aumento de qualidade ao reduzir o erro humano, garantir constância e precisão, o que aumenta a habilidade de criar bens mais complexos e identificar erros no caminho.

Os robôs não ficam entediados, cansados ou distraídos, então podem completar um turno de trabalho sem mudanças na velocidade ou qualidade de trabalho.

A empresa fabricante de ferramentas RUPES, por exemplo, assumiu um compromisso corajoso de “zero defeitos” em seus produtos e acionou a Universal Robots para uma solução que aumentasse sua excelência na mão de obra, reduzisse desperdícios e trouxesse resultados imediatos.

Ao implementar os cobots para inspeção de qualidade, a RUPES foi capaz de diminuir os erros humanos nas atividades e aplicar medidas mais sustentáveis ao reduzir o desperdício de matéria-bruta. Por fim, a organização alcançou seu comprometimento de “zero defeitos” graças a automação robótica.

Flexibilidade otimizada

Incerteza econômica e comportamento imprevisível de consumo torna mais difícil para os fabricantes saberem o que produzir, quando, onde e em qual quantidade. Cobots oferecem flexibilidade para produção em escala enquanto as demandas sobem e descem.

Eles podem realizar tarefas que vão desde estampagem em materiais à testagem de sangue, inspeção de qualidade e alimentação de máquinas. Os melhores cobots até mesmo automatizam tarefas pesadas e com manuseio de peças distintas sem comprometer a precisão.

Um paletizador robótico, por exemplo, pode transformar um processo produtivo. Se necessário, um único cobot pode ser programado e reinstalado para diversas tarefas.

Eles são compactos e leves e podem trocar de tarefas sem grandes interrupções no desenho da fábrica ou células já existentes.

Nós já passamos da etapa em que os cobots só estão no mercado para early adopters e empresas grandes. Eles já agregam valor a empresas em todo o mundo, de diversos segmentos e tamanhos, há mais de dez anos. A Universal Robots sozinha já implementou mais de 50.000 cobots ao redor do mundo.

Entramos agora em um estágio em que o aumento dos processos produtivos automatizados não é mais um extra nas fábricas, mas uma necessidade.

As organizações precisam trabalhar para garantir que o investimento feito nos cobots os ajude a ficar à frente dos concorrentes locais e em dia com o mercado global.

Caso queira saber mais sobre como gerar benefícios produtivos com os cobots, fale com a nossa equipe hoje mesmo.

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442