Paletização sem dor com a Universal Robots

Veja como a paletização automatizada colaborativa é capaz de aliviar trabalhadores de tarefas não ergonômicas e ainda dá às empresas benefícios na produtividade.

Paletização sem dor com a Universal Robots
Paletização sem dor com a Universal Robots

O argumento para as empresas começarem a fazer a paletização com cobots é forte. Só nos EUA, excesso de força e movimentos repetitivos correspondem a 24% e 8% das lesões de trabalho, respectivamente. A paletização manual não é só pouco ergonômica, é custosa e limita a qualidade e produção total.

A paletização ainda é uma das aplicações mais populares para os robôs colaborativos da Universal Robots por conta de sua performance e benefícios ergonômicos.

Os cobots, outro nome dado aos robôs colaborativos, são perfeitos para essa tarefa por conta de sua flexibilidade, facilidade de uso e custo a longo prazo. Eles também resolvem os problemas relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores ao assumirem as tarefas extenuantes e repetitivas, como é o caso do processo de paletização.

Com isso, os trabalhadores ficam livres para realizarem atividades de maior valor agregado e complexidade.

Combine isso aos softwares de paletização e kits de aplicação no ecossistema UR+, onde é possível encontrar aplicações e ferramentas desenvolvidas por empresas parceiras e autorizadas pela Universal Robots, e existem inúmeras maneiras de se expandir e utilizar a paletização colaborativa automatizada.

Para tornar os processos ainda melhores, a Universal Robots recentemente lançou o UR10e com capacidade de carga de 12,5kg, aumentando o escopo das paletizações para caixas de até 11kg e ritmo de até 10 caixas por minuto.

Problemas da paletização automatizada tradicional

A paletização automatizada tradicional tem diversos problemas: é espaçosa, difícil de programar e não tem a flexibilidade necessária para as linhas de produção modernas.

Robôs de paletização tradicionais também exigem células e equipamentos de segurança (scanner de área, cortina de luz, chave de acesso etc.) custosas para proteger humanos de acidentes, o que adiciona custos à implementação (em hardware e no valor de homem-hora para programar e integrar uma quantidade maior de dispositivos) e afeta o desenho do chão de fábrica.

E mesmo sem contabilizar a manutenção regular e os custos de programação, os investimentos iniciais para robótica tradicional em paletização deixam de fora a maioria das PMEs querendo otimizar suas linhas.

Automação de paletização com a robótica colaborativa

A boa notícia é que, para as empresas buscando uma automação desse processo, é possível realizar a implementação robótica com os cobots da Universal Robots.

Testados e aprovados em fábricas ao redor do mundo, os robôs colaborativos ajudam a melhorar a ergonomia, qualidade da entrega, produtividade e aumentam os ganhos.

Além disso, nos países que se viram com problemas de mão de obra, os cobots foram um investimento inteligente para lidar com esse desafio e muitos outros.

A vantagem dos cobots em geral, e na paletização especificamente, é a flexibilidade. Isso é especialmente importante no mundo da manufatura atual, onde os produtos estão sempre mudando e há aumento na demanda por mais customizações, mais opções, mais cores, mais sabores e por aí vai. A automação precisa ser flexível para lidar com essas mudanças nas práticas de fabricação globais.

NICOLAS LAUZIER, Gerente de Produtos Sênior, Robotiq
Um cobot UR10 da Universal Robots paletiza aproximadamente 1100 caixas a cada turno de oito horas na unidade da Unilever em Katowice, Polônia.A L'Óreal, uma das maiores empresas de cosméticos no mundo, enfrentava problemas em uma fábrica na Índia por conta das operações de fim de linha serem todas manuais, o que oferece enorme risco ergonômico aos trabalhadores. Depois de adotar um UR10 para as operações de paletização, a empresa viu um aumento de 5% no OEE (efetividade média do equipamento) graças ao tempo reduzido nas atividades.Na Rhenus Logistics, na Alemanha, um UR10 pega caixas de um pallet e as dispõe em uma esteira. O robô é capaz de lidar com caixas de diferentes tamanhos e pesos.A empresa alemã Geiselberger Gmbh. chegou à 100% de utilização de máquinas ao implementar um UR10 para paletizar os produtos impressos dobrados por um sistema Cobo-Stack da MBO Postprocess Solutions.

Perguntas importantes na implementação de robôs colaborativos na paletização

Os argumentos para uso dos cobots da Universal Robots na paletização colaborativa são sólidos, mas quais considerações devemos ter em mente quando pensamos sobre a implementação da célula de paletização colaborativa em si? Algumas perguntas podem te ajudar:

  1. Qual tecnologia de paletização é mais adequada para diferentes aplicações?
  2. Devo usar uma base fixa ou guia linear para maior alcance?
  3. Qual a capacidade de carga/payload a ser manipulada?
  4. Que tipo de garra robótica será necessária - vácuo ou pinça?
  5. A UR+ oferece soluções em paletização completas?
  6. Qual o tamanho médio da célula de paletização e quais os impactos no chão de fábrica?
  7. Quais são as considerações de segurança?
  8. Há um software de paletização de fácil uso disponível?
  9. Há um software disponível para identificar facilmente padrões de empilhamento?
  10. Onde encontrar casos reais?

Insights sobre o uso de robôs colaborativos na paletização

Robôs colaborativos são leves, flexíveis, fáceis de implementar e de se programar. Com o treinamento oferecido pela Universal Robots, é possível que colaboradores sem experiência prévia em robótica comecem a operar os cobots em pouco tempo.

Além disso, eles podem ser transferidos e reinstalados em diferentes pontos da fábrica com muita facilidade, sendo que alguns são montados sobre superfícies móveis justamente por isso.

Veja este vídeo de exemplo com um cobot executando tarefas de paletização:

YouTube video player

Dessa forma, os cobots podem ser usados em mais de uma linha de paletização, com a reprogramação podendo ocorrer em poucos minutos, o que reduz o downtime e não deixa a linha produtiva parada por muito tempo.

E mediante uma avaliação prévia de segurança de acordo com a regulamentação brasileira, podem ser usados sem a necessidade de células de segurança, o que reduz os investimentos na implementação e torna toda a operação ainda mais segura.

Contudo, para saber qual a configuração ideal de robôs colaborativos, o ideal é entrar em contato com um especialista e tirar suas dúvidas.

TBD
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442