Paletização com cobots: veja as tarefas que um braço robótico pode realizar

A paletização com cobots é uma solução que ajuda a aumentar a eficiência e a segurança das suas operações. Os braços robóticos podem ser aplicados em várias soluções de paletização.

Paletização com cobots
Paletização com cobots

A paletização com cobots é uma solução que ajuda a aumentar a eficiência e a segurança das suas operações. Os braços robóticos podem ser aplicados em várias soluções de paletização.

Um sistema automatizado de paletização retira das mãos da equipe uma tarefa entediante, potencialmente perigosa, mas fundamental para o negócio. Ao longo deste artigo vamos apresentar algumas das formas mais comuns de usar um cobot para paletização.

COMO OS COBOTS PODEM AJUDAR NA PALETIZAÇÃO

Existe a percepção equivocada de que apenas grandes robôs industriais podem ser usados para soluções de paletização de alta demanda física.

Quando os paletizadores surgiram por volta de 1950, eles eram grandes e pesados, e permaneceram assim até a chegada de novas soluções, como os cobots. Hoje, para pequenas e médias empresas, que lidam com menores volumes ou produtos mais leves, um  cobot pode ser a forma ideal de automatizar o processo de paletização.

Cobots são menores, mais leves e mais fáceis de integrar à sua linha de produção. Em muitos casos, avaliações de risco determinam que eles são seguros para operar sem barreiras, permitindo que trabalhem na mesma área que humanos.

Além disso, são mais acessíveis e com ótimo custo-benefício, com empresas geralmente recuperando o investimento em até 12 meses.

Leia também: Como melhor personalizar seu cobot paletizador para o trabalho?

3 TAREFAS DE PALETIZAÇÃO QUE UM COBOT PODE REALIZAR

Um cobot pode executar diversas tarefas de paletização, como montagem de caixas, empacotamento, empilhamento e despaletização.

A escolha da solução completa, ou de um end effector/EOAT e software específicos, definirá as funções do cobot. Por exemplo, você pode optar por uma garra a vácuo para itens frágeis ou com superfície maior para levantar mais peso.

Para tarefas mais pesadas, componentes adicionais como o Cobot Lift aumentam a carga útil mantendo a leveza e compacidade.

Veja a seguir a três tarefas principais de um sistema de paletização com cobot:

1. PALETIZAÇÃO POR CAMADA

Através da paletização por camada, itens são empilhados e movidos mais rapidamente que no método pick-and-place. Uma garra movimenta uma camada completa de produtos para o pallet de uma vez. Soluções como o OmniPack automatizam a disposição ideal de cada camada.

2. EMPILHAMENTO DE PALLETS

Apesar de simples no papel, o empilhamento de pallets exige esforço físico e pode levar a erros perigosos. Cobots mantêm o padrão de empilhamento programado, evitando desperdício de espaço e risco de queda da carga.

3. PALETIZAÇÃO DE CARGAS MISTAS

Em operações menores, pallets recebem produtos de diferentes formatos e tamanhos. Softwares de planejamento permitem definir previamente o arranjo seguro e eficiente, que o cobot executa com rapidez, especialmente com garras versáteis como as a vácuo.

SOLUÇÕES DE PALETIZAÇÃO COM COBOTS PARA TODOS OS NEGÓCIOS

O grande atrativo da paletização com robôs colaborativos é a simplicidade e versatilidade. Existem opções turnkey ("chave na mão") prontas para instalação rápida, ou configurações personalizadas para produtos de formatos desafiadores. Em qualquer caso, o resultado é o mesmo: cobots assumem tarefas cansativas e perigosas, liberando sua equipe para funções mais agradáveis e produtivas.

SOLUÇÃO DE PALETIZAÇÃO COM COBOTS NA MINITÜB

A Minitüb, um dos principais fornecedores de tecnologia de reprodução em fazendas de animais, precisava de uma solução para automatizar a embalagem de sacos, o que poderia liberar os empregados para outras tarefas mais desafiadoras.

Eles optaram pela instalação de um cobot na linha de produção, que passou a embalar uma média de 40 sacos por minuto.

O robô está disposto em frente da esteira transportadora, no final da máquina seladora de sacos, e pega os produtos recém ensacados que caem na esteira transportadora. Para permitir um processo ininterrupto, foi desenvolvida uma ferramenta de fixação equipada com cinco vezes dois cones de sução. Estas são ideais para o levantamento do saco, mesmo com sua superfície lisa e suave.

O robô também controla o fluxo de caixas de papelão. Quando uma caixa estiver completa, o robô a liberará e uma caixa de papelão nova e vazia será disposta. Simplificando mais ainda o processo para os empregados da Minitube.

Leia também: Automação de pequenas indústrias: por que a paletização deve ser prioridade?

FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE PALETIZAÇÃO COM COBOTS

Como a paletização com cobots ajuda a aumentar a segurança na indústria?

A paletização robótica também é uma opção mais segura para seus trabalhadores. Como os cobots fazem o levantamento e empilhamento pesado, o risco de lesão ou esforço excessivo de seus operadores é menor.

Qual cobot é mais adequado para paletização?

Os cobots UR10e e UR20 são os mais adequados para aplicações de paletização de fim de linha devido ao seu alcance e capacidade de carga útil.

Posso reprogramar o cobot para outras tarefas além da paletização?

Sim, cobots são altamente flexíveis e podem ser transferidos para outras tarefas com facilidade.

Qual o peso máximo que um cobot pode levantar para paletização?

Depende do modelo, mas a carga máxima é de 20kg.

Fale com um de nossos especialistas hoje mesmo para descobrir como um cobot pode melhorar suas operações de paletização.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442