Confira as aplicações de cobots na área da saúde, desde as salas de cirurgia aos laboratórios de análises clínicas.

A automação chega para tornar mais ágil e precisa diversas atividades extenuantes, repetitivas e com prejuízo à ergonomia do trabalho executadas por profissionais humanos. Se hoje a utilização de tecnologia já é consolidada em indústrias, como a automotiva e a de manufatura, agora esse tipo de tecnologia tem expandido a área de atuação para incontáveis outras atividades. Veja a seguir a aplicação de cobots na área da saúde.
Um dos principais desafios enfrentados pelo setor da saúde é a ineficiência na parte burocrática, sujeita ao alto risco de erro humano em um ambiente não automatizado, seja com entradas de dados duplicadas, ou ainda, extravio de documentos de pacientes. Além disso, uma quantidade substancial de tempo é dedicado às atividades administrativas, restringindo movimentos ou compromissos no local de trabalho.
E-prescrições, faturamento automatizado, prontuário eletrônico e lembretes de compromissos, agendamento avançado, gerenciamento clínico, automação de sinistros de seguros e gerenciamento de estoque são algumas das soluções de TI possibilitadas a partir da automação na área da saúde.

Mas, um enorme passo dado no setor é a utilização de cobots no atendimento aos pacientes. Com os recentes desenvolvimentos tecnológicos, os robôs estão se aventurando no setor de saúde com supervisão manual cuidadosa. Assistentes médicos robóticos monitoram as estatísticas vitais dos pacientes e alertam as enfermeiras quando há a necessidade da presença humana, permitindo que uma enfermeira monitore vários pacientes simultaneamente. Esses assistentes também inserem informações automaticamente no prontuário eletrônico. Carrinhos robóticos podem ser vistos se movendo pelos corredores do hospital carregando suprimentos. Os robôs também passaram a auxiliar os cirurgiões, o que permite a esses profissionais maior precisão e maior índice de sucesso em suas operações.
Além disso, esses robôs também realizam tarefas simples como tirar sangue, verificar os sinais e condições vitais dos pacientes e cuidar da higiene dos pacientes, se necessário. Os robôs também preparam e dispensam medicamentos em laboratórios farmacológicos. E ainda, existem assistentes robóticos “engrenagens e fios” que ajudam os paraplégicos a se mover e administrar fisioterapia.
Para atender a uma demanda de taxas de produção mais altas em uma solução que possibilitasse a interação robô-homem, a Universal Robots lançou o primeiro robô colaborativo comercialmente viável em 2008. A Universal Robots é a fabricante líder de braços robóticos industriais leves e fáceis de usar. Os robôs colaborativos - ou cobots - estão encontrando seu lugar na revolução automatizada Industrial 4.0, que agora impulsiona o setor de saúde.
Um sistema robótico guiado por visão, chamado CBot, foi desenvolvido na parte norte da Espanha, ele pode aplicar vários tipos de fisioterapia automaticamente. Embora a condição do paciente ainda seja diagnosticada por um médico treinado, o sistema robótico emula o papel do fisioterapeuta, aliviando cargas de trabalho em clínicas sobrecarregadas.
Três braços robóticos da Universal Robots foram incorporados a esta tecnologia para que os engenheiros pudessem facilmente adaptar o software às necessidades específicas do paciente e às tarefas exigidas. A fácil programação, instalação e natureza colaborativa dos braços robóticos permitem que cirurgiões, enfermeiras e robôs trabalhem lado a lado e cuidem dos pacientes.
Os robôs colaborativos também têm ajudado em várias outras seções do setor de saúde, como:
O projeto Patient@Home foi desenvolvido pelo Centro de Neuro-reabilitação do Odense University Hospital, em Ringe, e pela Universal Robots para ajudar as pessoas a se reabilitarem de lesões relacionadas a coágulos sanguíneos e derrames. O cobot é chamado de Rainer e foi projetado para ajudar os pacientes com movimentos funcionais repetitivos como parte do processo de reabilitação. Essa tecnologia pode dar suporte aos terapeutas, permitindo-lhes estabelecer programas de treinamento específicos que os pacientes podem realizar com segurança com o robô.
O Hospital da Universidade de Copenhague em Gentofte, Dinamarca, resolveu testar o uso de robôs colaborativos como uma solução econômica que automatizasse a classificação manual de amostras de sangue em quatro diferentes vias para análise posterior.
Além disso, o laboratório do hospital queria que os técnicos fossem capazes de interagir com o robô e intervir facilmente, caso o processo de manipulação exigisse interferência humana. Diante de um aumento de 20% na quantidade de amostras de sangue recebidas no laboratório, a gerência também desejava cumprir a meta do laboratório de analisar 90% de todas as amostras de sangue em menos de uma hora, sem precisar adicionar mais pessoal.
Todas essas metas foram cumpridas. Os robôs permitiram que o laboratório mantivesse seu tempo de resposta sem precisar empregar uma equipe adicional, apesar de um aumento de 20% no número de amostras de sangue exigindo análise. Mais de 90% dos resultados ficam prontos em menos de uma hora após a chegada no laboratório.
A Universal Robots tem trabalhado com a Aurolab, associada aos Arvind Eye Care Systems, e forneceu cobots que aumentaram a acessibilidade, ajudando as pessoas a recuperar a visão a um custo menor, e reduziu consideravelmente o consumo de energia e os problemas de qualidade. Na verdade, a força de trabalho na Aurolab aumentou de 15 para 700 e a produção melhorou de 150 para 10 mil lentes intraoculares (IOL) por dia. Exportam para mais de 130 países devido à qualidade superior de suas lentes. Vale destacar ainda que, a Aurolab viu um aumento de 15% na produção anual do produto.
Leia o case de sucesso completo em: “Como os cobots ajudam a combater a cegueira no mundo”.
Além disso, na situação recente da pandemia do novo Coronavírus a utilização de cobots na área da saúde tem sido mais empregada do que nunca. Para ajudar no combate à doença e manutenção de distanciamento social, os braços robóticos colaborativos vêm sem utilizados desde a realização de exame de SWAB Oral, até a produção de face shields.
Confira no vídeo os cobots em ação na realização de exame de SWAB Oral:
O futuro com automação não está mais tão distante assim. A pandemia teve muitos impactos, sobretudo os negativos, mas, ainda assim, foi um momento de revermos nossos processos produtivos e usar a ciência, a tecnologia e a automação com cobots a serviço das pessoas.
Confira outras aplicações dos cobots na área da saúde em tempos de pandemia em: “Cobots vs. COVID-19” e “Cobots vs. COVID-19 parte 2”.
A automação do setor da saúde tem potencial para levar atendimento médico a regiões onde ainda hoje não existe, aliviar a carga dos profissionais médicos, ajudar no tratamento de pacientes em diversas condições e muito mais!