Normas de segurança para robôs industriais colaborativos

Acha que a robótica industrial é inacessível pela necessidade de grandes e custosos itens segurança adicionais? Conheça os cobots! Solução que vai descomplicar a automação no seu negócio.

Normas de segurança para robôs industriais colaborativos
Normas de segurança para robôs industriais colaborativos

A automação industrial é um importante incremento em produtividade e qualidade, mas os itens de segurança adicionais da automação tradicional representam um custo elevado, além disso, ocupam muito espaço e prejudicam a flexibilidade na produção. Por isso, desde o início, a Universal Robots projetou robôs colaborativos para trabalhar com segurança lado a lado com os profissionais humanos. Veja a seguir como funcionam as normas de segurança para robôs industriais.

Robôs industriais colaborativos 

Desde 2005 a Universal Robots deu início ao objetivo de tornar a automação viável para indústrias de todos os segmentos e portes. Assim, a partir de 2008 colocou à disposição desse mercado os cobots.

Os cobots são braços robóticos colaborativos de seis eixos que podem automatizar quase qualquer coisa. Essa tecnologia pode ser encontrada em 4 diferentes capacidades de carga e, para tornar viável a automação em diversas aplicações, podem ser adicionados aos braços robóticos uma infinidade de acessórios, para proporcionar um uso totalmente versátil.

Além de compactos e versáteis, os braços robóticos colaborativos da Universal Robots são extremamente seguros. Os cobots já vêm de fábrica com mais de 17 funções de segurança. Entre elas: parada automática ao entrar em contato com alguém; limitação de força e delimitação de espaço de trabalho. Dessa forma, o sistema de segurança patenteado da Universal Robots permite que os robôs colaborativos operem sem itens de segurança adicionais em 80% das aplicações instaladas até agora por todo o mundo.

Veja os cobots em ação:

Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho 

Vale lembrar que, as normas regulamentadoras de segurança do trabalho representam um importante passo para indústrias e trabalhadores no Brasil e em todo o mundo, no sentido de resguardar os profissionais humanos, garantindo maior segurança nos ambientes laborais.

A Universal Robots destaca a importância e a necessidade desses parâmetros de segurança, tão caros à fabricação e operação dos cobots. Por isso mesmo, todo projeto que envolva a robótica, seja ela tradicional ou colaborativa, deve passar por apreciação de riscos, conforme a NR 12.

No blog da Universal Robots nossos especialistas já falaram sobre a NR 12 e todas as outras normas nacionais e internacionais de segurança que regulamentam o uso dos cobots. Você pode ler a respeito em: “Segurança com cobots e a NR 12”.

Como os cobots são totalmente flexíveis, ou seja, podem desempenhar mais de uma função na mesma indústria, por isso, é importante frisar que todas essas aplicações devem passar pela apreciação de risco.

Normas de segurança para robôs industriais

Conforme as tecnologias vão se aprimorando para proporcionar melhores entregas à sociedade, as normas e parâmetros de segurança vão sendo atualizados para acompanhar essas novidades. Nesse sentido, além da NR 12, algumas normas complementares foram desenvolvidas para lidar especificamente com a robótica colaborativa. Como é o caso da TS 15066 e ISO 10218, que no Brasil foram incorporadas como ABNT NBR ISO 10218-1, ABNT NBR ISO 10218-2 e ISO/TS 15066. Todas elas já foram esmiuçadas por nossos especialistas em outro artigo. Veja aqui.

O nosso Diretor de Conformidade Global da Universal Robots, Lasse Kieffer, fez parte do comitê ISO que trabalhou na proposição dessas novas especificações e parâmetros.  Vale lembrar que, a ISO / TS 15066 foi o consenso alcançado pelos países membros do comitê ISO. Os limites de desempenho do robô versus segurança são conservadores e baseados em pesquisas que continuarão a evoluir à medida que liberamos todo o potencial dos robôs colaborativos.

A ISO / TS 15066 descreve os diferentes conceitos colaborativos e detalha os requisitos para alcançá-los. Além dos requisitos de design e avaliação de risco, ele também apresenta um estudo de pesquisa sobre limiares de dor vs. velocidade, pressão e impacto do robô em partes específicas do corpo.

Cases de sucesso 

Já são mais de 46 mil cobots instalados em todo o mundo. A Universal Robots conta com diversos cases de sucesso de cobots em variados setores da indústria de cosméticos, química e farmacêutica, automobilística, de chão de fábrica e muito mais! Nesses cases, os cobots desempenham funções diversas entre paletização, parafusamento, alimentação de máquinas, entre outras.

Conheça os Cases de Sucesso da Universal Robots.

Assista também o Case de Sucesso da Sanofi, empresa de assistência médica, que integrou os cobots da Universal Robots em sua linha de empacotamento e conseguiu aumentar sua produção e reduzir os problemas de ergonomia do trabalho de seus operadores.

Viabilidade dos cobots para o seu negócio

Agora que você já entendeu como funcionam as normas de segurança para robôs industriais e descobriu que os cobots podem ser integrados à rotina produtiva sem necessidade de itens de segurança adicional, deve estar se perguntando sobre a viabilidade financeira dos cobots.

A missão da Universal Robots é democratizar o acesso de indústrias de todos os portes à automação industrial. Para isso, conta com um sistema de financiamento em parceria com o DLL Group.

Nesse módulo de financiamento é possível utilizar a verba OpEx (Operational Expenditure) ao invés de CapEx (Capital Expenditure) e contar com a força produtiva do cobot o mais breve possível no seu negócio.

Vamos fazer um comparativo sobre a viabilidade dessa tecnologia paraa sua empresa?

O custo mensal de um operador, com salário médio de R$ 1.500 com carteira assinada é na ordem de R$ 5 mil, com impostos (dados do estudo da FGV em 2019). Portanto, o financiamento em 60x de uma unidade de cobot custa o mesmo que o break-even de um operador.

Ter um cobot no seu negócio é possível! Quer saber mais? Conheça aqui o serviço de Leasing da Universal Robots e marque abaixo uma reunião gratuita com um de nossos especialistas.

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

A Universal Robots oferece automação colaborativa de nível industrial, projetada para entregar desempenho, escalar e durar. Ao combinar hardware leve e de alto desempenho com o software intuitivo PolyScope, segurança certificada, cibersegurança e interfaces abertas, a Universal Robots permite que fabricantes e integradores implementem automação mais rapidamente, reduzam riscos e evoluam para uma produção apoiada por IA — em diferentes aplicações, unidades e setores.

Automatize com confiança.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442