Skip to main content

Indústria têxtil: características e o uso de cobots nas aplicações

A indústria têxtil desempenha um papel importante na economia global, especialmente em países com forte tradição na fabricação de tecidos e vestuário. Nesse contexto, os robôs colaborativos surgem como aliados estratégicos para transformar a produção têxtil, ajudando a reduzir falhas, ampliar a produtividade e agregar maior precisão às tarefas repetitivas.

Indústria têxtil: características e o uso de cobots nas aplicações
Indústria têxtil: características e o uso de cobots nas aplicações

A indústria têxtil desempenha um papel importante na economia global, especialmente em países com forte tradição na fabricação de tecidos e vestuário. No entanto, é comum que esse setor enfrente desafios relacionados à eficiência operacional, à flexibilidade da produção e à manutenção da qualidade em grande escala.

Nesse contexto, os robôs colaborativos surgem como aliados estratégicos para transformar a produção têxtil, ajudando a reduzir falhas, ampliar a produtividade e agregar maior precisão às tarefas repetitivas.

PANORAMA DA INDÚSTRIA TÊXTIL 

A indústria têxtil é uma das mais antigas e relevantes cadeias produtivas do mundo. No Brasil, ela emprega cerca de 1,36 milhão de profissionais diretamente e tem um potencial de 8 milhões quando se contabilizam os empregos indiretos e efeito renda.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), a indústria têxtil e de confecção faturou R$ 203,9 bilhões em 2024.

Em relação à produção, o segmento têxtil registrou crescimento de 4% entre janeiro e novembro de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, enquanto o vestuário avançou 3,8%.

DESAFIOS OPERACIONAIS

Entre os principais desafios operacionais da indústria têxtil estão o alto custo da mão de obra, a dificuldade em manter a qualidade padronizada em grandes volumes, o desperdício de material e a necessidade crescente de atender a demandas customizadas.

Por exemplo, a sazonalidade do mercado de moda e a rápida rotatividade de coleções exigem respostas ágeis, o que muitas vezes entra em conflito com processos produtivos engessados e pouco automatizados.

Outro fator crítico é a diversidade de materiais, que exige manuseio delicado e cuidadoso. Em fábricas têxteis e armazéns de tecidos, a manipulação de rolos de diferentes tamanhos, pesos e texturas é frequente, o que representa riscos ergonômicos para os trabalhadores e desafios logísticos para a operação.

Além disso, o uso intensivo de trabalho manual em tarefas repetitivas e fisicamente exigentes contribui para afastamentos, baixa produtividade e perda de talentos qualificados. O ambiente fabril, em muitos casos, ainda é marcado por pouca digitalização e escassa integração entre os sistemas de produção e gestão.

Esse cenário reforça a necessidade de soluções inteligentes que tragam maior flexibilidade, rastreabilidade e eficiência para a cadeia têxtil. É justamente nesse ponto que os robôs colaborativos ganham protagonismo. Falaremos mais sobre eles ao longo do artigo.

O PAPEL DOS COBOTS NA AUTOMAÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL

Os cobots são projetados para operar lado a lado com humanos, de forma segura e intuitiva. Diferentemente dos robôs industriais tradicionais, eles são compactos, fáceis de programar e adaptáveis a diferentes tarefas. Isso permite que sejam inseridos em linhas de produção têxteis sem necessidade de grandes modificações estruturais.

Na indústria de tecelagem, os cobots podem atuar no abastecimento de máquinas, na inspeção visual automatizada de tecidos, na aplicação de etiquetas, no empacotamento e na organização de rolos em paletes. Também são eficazes em processos repetitivos de corte, separação e montagem, sem perder a delicadeza exigida pelo manuseio têxtil.

Veja como os cobots resolvem os principais desafios do setor:

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Os cobots da Universal Robots são compatíveis com os principais softwares do mercado e o sistema PolyScope opera usando as principais redes industriais disponíveis. Assim, a conectividade na fábrica se mantém intacta e a coleta de dados produtivos é ampliada.

ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA

Cobots estão sendo empregados ao redor do mundo para solucionar os problemas de escassez de mão de obra qualificada justamente por se adequarem às tarefas que os novos trabalhadores não querem executar. Também auxiliam a reter bons trabalhadores nas fábricas ao assumir ações desagradáveis e podem qualificar os funcionários com treinamentos para sua manipulação.

BENEFÍCIOS DOS ROBÔS COLABORATIVOS PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL

A integração de cobots em empresas têxteis gera ganhos mensuráveis. Um dos principais é o aumento da eficiência produtiva. Como os cobots mantêm um ritmo constante e não sofrem com fadiga, é possível padronizar o tempo de ciclo e reduzir o retrabalho.

Outro ponto é a melhoria da qualidade. Em processos como inspeção e corte, o uso de robôs colaborativos minimiza a ocorrência de defeitos e garante maior precisão nas medidas e acabamentos.

A flexibilidade também é um diferencial importante. Com uma interface simples e intuitiva, os cobots da Universal Robots podem ser reprogramados rapidamente para atender a mudanças na produção, como variação de modelos, tamanhos ou materiais. Isso torna viável a produção sob demanda ou personalizada, sem impactar os custos operacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indústria têxtil está em um momento de transição, buscando se reinventar para atender às novas demandas do mercado com maior agilidade, qualidade e responsabilidade. Os cobots surgem como uma resposta concreta para esse desafio, oferecendo uma automação flexível, segura e acessível a empresas de todos os portes.

Na Universal Robots, desenvolvemos robôs colaborativos que já estão presentes em diversos segmentos da indústria global. Se você deseja entender como aplicar essa tecnologia na sua fábrica ou armazém têxtil, fale com um de nossos especialistas através desse link.