Robótica colaborativa na indústria química farmacêutica

Os robôs colaborativos são a solução ideal para enfrentar os crescentes desafios da indústria química farmacêutica, pois eles ajudam a atender a esses requisitos, além de garantir a satisfação dos colaboradores.

5 razões pelas quais grandes empresas estão recorrendo aos cobots
5 razões pelas quais grandes empresas estão recorrendo aos cobots

A indústria química farmacêutica é complexa e demanda exatidão, precisão e qualidade. Existem muitos processos que exigem um alto grau de repetibilidade, o que dificulta o trabalho diário dos profissionais. Sendo assim, a automação da produção é importante para os fabricantes aliviarem os trabalhadores e ainda permanecerem competitivos.

Os robôs colaborativos são a solução ideal para enfrentar os crescentes desafios da indústria, pois eles ajudam a atender a esses requisitos, além de garantir a satisfação dos colaboradores.

Benefícios de usar os cobots na indústria química farmacêutica

Os robôs colaborativos ou cobots oferecem oportunidades de automação muito atraentes para uma extensa gama de aplicações na indústria química e farmacêutica. Saiba mais a seguir.

Tempo de implementação e programação

Os cobots da Universal Robots se destacam por terem uma operação simples e intuitiva. Nossos braços robóticos são rápidos e fáceis de se instalar internamente quando demandados para novas requisições. Esse processo leva, em média, metade de um dia para instalar e configurar um braço robótico e colocá-lo para operar uma nova tarefa.

Aumento de produtividade e custo benefício

Os robôs colaborativos cortam custos de produção e aumentam a produtividade por manterem os processos constantemente em execução. Os cobots são fáceis de reprogramar e reimplementar para diferentes tarefas sem mudar o layout da produção. Essa flexibilidade ajuda a entregar mais rápido o ROI (retorno sobre o investimento).

Em geral, os custos com os cobots costumam se pagar entre seis a doze meses.

Precisão e qualidade

Os cobots possuem altos níveis de repetibilidade, com um apuro de mais ou menos 0,03 milímetros, mesmo operando 24 horas por dia, 7 dias da semana sem parar. A vantagem é que isso diminui o ciclo de tempo e reduz o desperdício com materiais.

Além das tarefas de produção, os braços robóticos equipados com sistema de visão podem executar tarefas de controle de qualidade, tais como medições e testes 3D. A identificação de peças com defeito antes do processamento adicional também reduz o desperdício.

Eficiência e otimização da força de trabalho

Os robôs colaborativos poupam os funcionários de tarefas monótonas e que consomem demais seu horário e dão a eles mais tempo para focar em atividades com mais valor agregado.

Enquanto os trabalhadores humanos executam tarefas ideais para suas habilidades, os cobots podem executar demandas que exigem mais do físico e que são mais perigosas, protegendo os trabalhadores de possíveis riscos à saúde devido à falta de ergonomia, estresse repetitivo ou ferimentos por peças pesadas ou afiadas.

Segurança e colaboração

Nossos cobots são equipados com sistemas de segurança certificados para desligarem-se imediatamente no caso de uma colisão ou obstrução. Isso significa que os cobots podem trabalhar perfeitamente ao lado dos empregados sem a necessidade de proteção após avaliação de riscos.

Leia também: Robôs colaborativos na automação de laboratórios

Importância da colaboração humano-robô na indústria química farmacêutica

Os cobots podem ser implementados com extrema rapidez e podem ser facilmente adaptados a diferentes processos. Além disso, eles fornecem uma variedade de soluções de automação para o setor:

Análise e testes de laboratório

Os robôs colaborativos ajudam a automatizar projetos de pesquisa complexos. Além disso, eles trabalham 24 horas, 7 dias da semana, maximizando a eficiência no espaço disponível.

A integração perfeita com os periféricos de laboratório aumenta rapidamente a repetibilidade na análise de teste, garantindo uma alta qualidade de forma consistente.

Empacotamento

A fabricação de lotes menores com um ciclo de entrega curto é um desafio para qualquer linha de embalagem. Os cobots podem aumentar a flexibilidade e a eficiência nesse sentido.

Paletização

Qualquer revendedor deseja ter a possibilidade de produzir seus itens em diferentes tamanhos e padrões. Os cobots UR agora fornecem dezenas de soluções flexíveis de paletização no 7º eixo, com capacidade de paletizar em dois locais diferentes para otimizar as operações.

Pick and Place

Os cobots aumentam a precisão do processo de pegar e colocar e reduzem o desperdício. Além disso, eles permitem que a automação completa nos processos de coletar e colocar objetos continue após o horário de fechamento.

O design leve e a pegada reduzida significam que os braços robóticos são adequados para a operação e o reequipamento em vários processos com espaços restritos.

Alimentação de máquinas

Os cobots aumentam as taxas de produção nessa atividade monótona, enquanto aliviam os funcionários da tarefa de alimentação de máquina, que é pouco ergonômica.

O cobot ideal para a solução que você precisa

O ecossistema da Universal Robots+ (UR+) garante uma integração suave de produtos e software periféricos inovadores de terceiros, a fim de atender aos mais diversos requisitos para aplicativos de robôs altamente específicos.

As soluções UR+ são certificadas para nossos cobots e oferecem uma compatibilidade de serem plugadas e ligadas de forma imediata na implementação.

Clique aqui e confira nossas soluções disponíveis

Casos de sucesso de cobots na indústria química farmacêutica

Hospital Universitário de Copenhague

O Hospital Universitário de Copenhague, localizado na cidade de Gentofte, usa braços robóticos colaborativos para um fluxo de trabalho suave e uma resposta rápida no atendimento ao paciente.

O desafio

O número crescente de amostras de sangue provou ser um desafio para o Hospital. Isso porque 90% das amostras precisam estar prontas para análise dentro de uma hora e a tarefa requer a classificação manual em quatro categorias prévias.

A atividade repetitiva custa à equipe um tempo muito valioso de trabalho. Por isso, encontrar uma solução de automação econômica, que economiza espaço, além de permitir a interação com os técnicos do laboratório seria o cenário ideal.

A solução

O hospital implantou dois cobots do modelo UR5 para lidar com o alto número de amostras. O suporte à interação direta com seres humanos, bem como a rápida implementação e facilidade de uso, selaram o acordo. O primeiro cobot foi implantado no laboratório classificando as amostras em suas respectivas prateleiras de acordo com a cor, usando um sistema de reconhecimento acionado por câmera.

Os dois braços pegam o tubo de ensaio e o colocam em um dispositivo para centrifugação e análise. Equipados com diversos recursos de segurança, os cobots podem trabalhar em conjunto com a equipe do laboratório sem a necessidade de uma cerca de segurança.

O resultado

Os dois cobots UR5 classificam de sete a oito amostras por minuto e três mil tubos de ensaio por dia. O laboratório do Hospital Universitário alcançou seus objetivos sem pessoal adicional com a ajuda de seus braços robóticos, apesar do crescente número de amostras de sangue. Os dois cobots UR5 completam mais de 90% dos resultados em menos de uma hora depois que as amostras de sangue chegam ao laboratório, além de aliviar a equipe de laboratório qualificada dessa tarefa repetitiva e demorada.

"Esses robôs foram super bem recebidos pela equipe. Eles percebem que toda amostra de sangue ainda não testada em laboratório significa um paciente em espera. Ser capaz de realizar praticamente todos os exames de sangue em uma hora significa que nossos pacientes ambulatoriais podem poupar uma viagem ao hospital - seus resultados agora chegam aos médicos em uma hora. Para pacientes internados, isso significa que os resultados das amostras coletadas pela manhã estão de volta antes das rodadas matinais dos médicos. ” Steen Stender, médico chefe do Hospital Universitário de Gentofte

MARKA

A MARKA é uma empresa do setor químico, fabricante de produtos de limpeza, localizada na Itália. Anteriormente, a empresa atuava principalmente produzindo para outras empresas contratantes, mas depois optou por atuar com uma marca própria.

O desafio

A decisão da empresa de fabricar seus próprios bens de consumo para o varejo representou um desafio para o departamento de produção, já que eles precisavam agora de trabalhar com lotes menores, mantendo os mesmos padrões de desempenho e qualidade da produção em massa.

Dessa forma, a empresa optou por implantar robôs que atendessem a esses requisitos. A MARKA tinha uma condição focada na produção na automação: o robô deveria ser capaz de fechar uma garrafa. Essa era uma tarefa complexa, uma vez que o formato da tampa dificulta a sua compressão para um posicionamento preciso enquanto sofre pressão constante durante a tarefa de girar a tampa.

A solução

A empresa optou pelo nosso robô colaborativo como uma solução de automação. O UR3 enfrenta o desafio de posicionamento preciso graças ao seu movimento de seis eixos e sensores de torque integrados. O rápido tempo de implementação do cobot, em apenas quatro horas, também foi outro fator decisivo para a empresa. O programa de arrastar e soltar objetos na linha de produção pré-instalado permitiu à MARKA conectar o UR3 diretamente em seus processos de produção.

O resultado

O UR3 simplificou o ciclo de produção, pois mesmo os operadores que não são qualificados podem parar, resetar e reiniciar a produção sem a necessidade de ficar perto da máquina. A interface de usuário intuitiva do cobot fornece à equipe de produção suporte seguro e confiável.

"Aumentamos a qualidade geral do produto final graças ao robô da Universal Robots, e também recuperamos nosso custo de investimento em um ano." Giorgio Belotti, Gerente de Produção.

RNB Cosméticos

A RNB Cosméticos é um laboratório de cosméticos e fornecedor intermediário dedicado à pesquisa, desenvolvimento e fabricação de cosméticos, com produtos para o rosto e corpo, protetor solar e perfume.

O desafio

A empresa precisava substituir seus robôs obsoletos por uma solução de automação mais versátil. A solução ideal era ser amigável ao usuário e fácil de programar. O objetivo dos novos robôs seria aliviar os funcionários de tarefas repetitivas e ergonomicamente desagradáveis ​​e dar a eles mais tempo para lidar com atividades mais exigentes, como a operação da máquina.

A solução

A RNB Cosméticos optou por nossos cobots graças à sua rápida implementação e adequação ao uso em espaços restritos, juntamente com seus colegas humanos. A Sinterpack forneceu células de paletização de fim de linha prontas para uso, equipadas com vários cobots UR10 e pinças compatíveis. Atualmente, os braços robóticos da RNB Cosméticos lidam com pacotes a seis ciclos por minuto.

O resultado

A implantação dos cobots resultou em um aumento das qualificações profissionais entre os funcionários. Os profissionais agora são especializados na operação dos robôs colaborativos e também são responsáveis ​​pelo monitoramento das operações e da linha de produção. Os cobots não apenas garantiram os empregos existentes, mas também levaram novos funcionários a serem contratados para atender ao aumento da produção.

"Não contratamos especialistas para operar um robô de alta tecnologia. Treinamos nossos funcionários como especialistas com qualificações cada vez maiores.” Aurelio Tornero, Gerente Industrial Geral da RNB Cosméticos

Quer saber mais sobre nossos robôs colaborativos? Entre em contato com a Universal Robots agora mesmo e descubra como nossas soluções podem transformar o seu chão de fábrica.