Neste artigo, você vai conhecer 5 ferramentas da qualidade fundamentais para a indústria, entender como aplicá-las na prática e descobrir como elas se conectam com a automação industrial.

Para ser bem sucedido em um mercado cada vez mais competitivo, gestores de indústrias devem utilizar ferramentas de qualidade que prezam pela eficiência, padronização e melhoria contínua dos processos.
A aplicação dessas metodologias na rotina industrial ajudam na redução de erros, uma vez que elas permitem a identificação de causas raízes, além da otimização dos processos e garantia de que os produtos sigam um padrão de qualidade.
Mas afinal, você sabe como escolher a ferramenta mais adequada para o seu negócio? Neste artigo, você vai conhecer 5 ferramentas da qualidade fundamentais para a indústria, entender como aplicá-las na prática e descobrir como elas se conectam com a automação industrial.
As ferramentas da qualidade são métodos estruturados que servem para analisar, controlar e melhorar processos produtivos. Elas ajudam na estruturação de uma gestão de qualidade estratégica e padronizada, com foco tanto na eficiência operacional, quanto na redução de desperdícios.
Na prática, essas ferramentas ajudam a responder perguntas críticas como:
Além disso, essas ferramentas podem estar alinhadas com os processos automatizados na indústria, o que ajuda a tornar as análises em tempo real e tomadas de decisões mais rápidas e estratégicas.
O Diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas da qualidade mais conhecidas e utilizadas na indústria. Seu principal objetivo é ajudar as empresas na identificação das causas raízes dos problemas.
O diagrama organiza possíveis causas de um problema em categorias distintas como:
Essa estrutura visual ajuda a facilitar a análise sistêmica dos problemas. Dessa forma, as equipes conseguem identificar mais rapidamente fatores críticos que impactam a qualidade.
Sua indústria pode combinar o Diagrama de Ishikawa com dados coletados por cobots (como força aplicada, tempo de ciclo e repetibilidade). Dessa forma é possível fazer uma análise mais precisa e menos subjetiva.
A folha de verificação é uma ferramenta simples, mas muito eficaz para coleta de dados.
Também conhecida como checklist, a folha de verificação consiste em um formulário que deve ser utilizado para coletar informações sobre o processo produtivo. Nessa folha, devem ser listadas todas as etapas do fluxo de trabalho e marcadas em seguida como concluídas.
Esse acompanhamento via checklist ajuda os gestores no acompanhamento do processo, uma vez que eles podem entender rapidamente o que já foi cumprido e o que está em andamento.
Baseado no princípio 80/20, o Gráfico de Pareto ajuda a identificar quais problemas têm maior impacto no processo.
O Diagrama de Pareto utiliza a proporção 80/20 (80% dos problemas são provenientes de 20% das causas). Seu intuito é organizar as causas de falhas em ordem decrescente de frequência ou impacto, destacando as mais relevantes.
Seus resultados demonstram quais são as principais causas de falhar para priorização de esforços e melhoria dos resultados.
Você pode utilizar essa metodologia para cruzar dados de produção com registros automatizados de defeitos. Dessa forma, é possível gerar gráficos de Pareto em tempo real e agir de forma proativa.
- Leia também: Eliminando gargalos de produção por meio da automação robótica
O CEP é uma das ferramentas de gestão de qualidade mais robustas para monitoramento contínuo.
O CEP funciona por meio de medições feitas em etapas específicas da produção, como peso, temperatura, dimensão, pressão ou tempo de ciclo. Esses dados são registrados em gráficos de controle com limites aceitáveis de variação.
Quando os indicadores começam a sair do padrão, mesmo que o produto ainda não tenha apresentado defeito, a equipe consegue identificar um sinal de alerta e agir antes que a falha afete a qualidade final.
Cobots, com sua alta repetibilidade, são ideais para ambientes onde o CEP é aplicado. Eles ajudam a reduzir variações humanas e tornam os dados mais consistentes.
O método dos 5 Porquês é uma técnica simples, porém poderosa, para análise de causa raiz.
Funciona como uma investigação em camadas: você parte do problema observado e pergunta “por quê?” para encontrar a causa imediata. Em seguida, repete a pergunta sobre a resposta obtida, aprofundando a análise a cada etapa até chegar à causa raiz.
Por exemplo: houve um defeito na peça. Por quê? A máquina parou. Por quê? Houve sobrecarga. Por quê? A manutenção não foi feita no prazo. Por quê? Não há controle de manutenção preventiva. Assim, o método conduz a decisões mais assertivas, focadas na origem do problema, e não apenas nos sintomas.
Quando combinado com dados objetivos coletados automaticamente, o método evita conclusões baseadas apenas em suposições.
- Leia também: Indicadores de produção industrial: conheça os 7 principais
Agora que você já conhece algumas das ferramentas de qualidade mais utilizadas nas indústrias, chegou a hora de escolher qual utilizar no seu negócio.
É importante que essa escolha seja feita com base nas necessidades do seu negócio, ou seja, você deve considerar considerar o tipo de problema que você quer resolver e o nível de controle que o seu processo exige.
Na prática, isso significa avaliar alguns critérios, como por exemplo:
Na indústria, muitas ferramentas da qualidade ainda são aplicadas de forma manual, com coleta de dados em planilhas, inspeções visuais e análise feita apenas depois que a falha já aconteceu. Com a automação, esse cenário muda.
Por exemplo, o uso de robôs colaborativos, sensores e sistemas inteligentes permitem acompanhar o processo em tempo real, além de reduzir erros operacionais, aumentar a rastreabilidade e automatizar etapas de inspeção.
Na prática, isso torna a gestão da qualidade mais rápida, confiável e preventiva, já que os desvios podem ser identificados antes de gerar retrabalho, desperdício ou parada de produção.
- Leia também: Just in time (JIT): o que é e como a metodologia pode auxiliar na produtividade industrial?
São métodos utilizados para analisar, controlar e melhorar processos produtivos, garantindo eficiência e redução de falhas.
Elas ajudam a reduzir desperdícios, melhorar processos e garantir produtos com maior padrão de qualidade.
Sempre que houver necessidade de melhorar processos, investigar falhas ou aumentar a eficiência operacional.
Sim. Elas se tornam ainda mais eficazes quando integradas a tecnologias como sensores e robôs colaborativos.
O Diagrama de Ishikawa e os 5 Porquês são ideais para identificar causas raízes.
É o Controle Estatístico de Processo, usado para monitorar variações e garantir estabilidade na produção.
Eles ajudam a padronizar processos, reduzir variabilidade e coletar dados precisos para análises de qualidade.
Entre em contato com nossos consultores e veja como nossos robôs colaborativos podem ajudar na otimização do seu processo industrial.