Como reduzir o consumo de energia na indústria? Veja como a automação pode ajudar

O consumo de energia na indústria impacta diretamente os custos operacionais e a competitividade das empresas.

consumo de energia na indústria
consumo de energia na indústria

O consumo de energia na indústria impacta diretamente os custos operacionais e a competitividade das empresas. Logo, é fundamental a busca por soluções que possam otimizar a produção nesse sentido. A automação através da robótica colaborativa é uma alternativa que traz benefícios na redução de consumo.

Ao longo deste artigo vamos detalhar como os robôs colaborativos da Universal Robots impactam no consumo energético industrial.

Impacto do consumo de energia nas indústrias

De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN 2024), divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME), 64,8% do total do consumo de energia no Brasil foram utilizados pelos setores de transporte e industrial, em 2023.

A energia é um recurso vital para a manufatura e tem impacto direto em todas as etapas do processo produtivo e também da logística. Afinal, estamos falando de um setor que lida diariamente com maquinários pesados, além de iluminação de grande porte para manter o chão de fábrica operando.

Otimizar recursos elétricos na indústria significa reduzir significativamente os custos operacionais, impactando diretamente a competitividade do negócio.

Como os cobots impactam no consumo de energia na indústria?

Ao observar os robôs industriais tradicionais em comparação com os cobots, o tamanho físico é uma diferença óbvia. Os cobots são projetados para trabalhar ao lado de humanos e, por essa razão, são muito menores e mais leves do que os robôs tradicionais típicos. Como resultado, nossos cobots usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais, que normalmente utilizam energia trifásica.

Os cobots usam tanta energia quanto um liquidificador doméstico

Um cobot utiliza a maior parte do seu consumo de energia para se sustentar. Você sabia que nossos cobots precisam apenas da mesma quantidade de energia que os seus eletrodomésticos do dia a dia?

O UR3e consome apenas 100W em média, o que é a mesma quantidade de energia que um computador de mesa médio ou o que uma pessoa pode produzir ao pedalar uma bicicleta. 
Um UR5e e a geração mais recente de consoles de videogame usam aproximadamente 200W. Com um consumo médio de energia de 350W, a mesma quantidade de energia que um liquidificador doméstico básico, o UR10e e o UR16e podem carregar 10 e 16 quilos, respectivamente. O UR20 pode carregar uma carga útil de 20 quilos usando 500W, a mesma quantidade de energia que as máquinas de lavar mais eficientes.

Otimização da produção evitando o desperdício de energia

Depois que os cobots são implantados, como garantir que eles estejam sendo usados em seu máximo potencial e sem desperdício de energia?

Os cobots da Universal Robots já são projetados para oferecer alta eficiência energética, com tempos de execução otimizados. Ainda assim, ao criar um novo programa, vale a pena avaliar a velocidade de aceleração do robô e ajustá-la para que ele se mova apenas tão rápido quanto realmente for necessário.

O ecossistema UR+ conta com uma ampla variedade de soluções de monitoramento remoto, que permitem acompanhar e otimizar o desempenho dos cobots sem a necessidade de visitas frequentes ao local. E embora o consumo de energia dos cobots seja naturalmente baixo, é possível programar funções simples, como o botão “liga/desliga”, para períodos em que os robôs não estão em uso.

Além disso, quando os cobots operam sozinhos durante a noite, as salas de produção não precisam permanecer iluminadas ou aquecidas, o que representa uma economia adicional de energia.

Pegadas mais sustentáveis

A automação tradicional costuma ocupar muito espaço e, muitas vezes, exige mudanças significativas no layout da linha de produção. Em alguns casos, é até necessário construir uma nova área para acomodar o robô.

Já os cobots leves da Universal Robots têm uma pegada reduzida e, dependendo da avaliação de risco, na maioria das vezes nem precisam de barreiras de segurança. Isso os torna fáceis de mover entre diferentes aplicações, evitando redesenhos caros das instalações.

Dicas para alcançar mais eficiência energética com cobots

Como mencionado anteriormente, os cobots são mais acessíveis e consomem menos energia do que robôs industriais tradicionais. Ainda assim, existem algumas medidas simples que ajudam a reduzir ainda mais o consumo:

  1. Sempre que possível, opere o cobot entre 70% e 80% da sua velocidade e carga máxima. Isso diminui o gasto de energia e prolonga a vida útil do equipamento;
  2. Durante o desenvolvimento da aplicação, avalie estratégias de otimização de trajetória, que também contribuem para um funcionamento mais eficiente em termos de eletricidade.

Reduzindo o desperdício com cobots

Comprometida em eliminar defeitos e desperdícios no processo de manufatura, a fabricante italiana de ferramentas elétricas RUPES implementou robôs colaborativos da Universal Robots para trabalhar lado a lado com seus colaboradores na linha de montagem.

O resultado? Menos desperdício, menores custos operacionais, melhores condições de trabalho, realocação de funcionários para tarefas de maior valor e um aumento expressivo na produtividade.

O caso da RUPES mostra bem como uma das formas mais eficazes de reduzir desperdícios é investir na qualidade dos processos de manufatura.

Os cobots UR não são apenas produzidos seguindo os mais altos padrões de qualidade: eles também se provaram ferramentas poderosas para reduzir desperdícios e elevar a eficiência energética em diferentes setores industriais.

Quer saber como implantar automação de forma vantajosa para o seu negócio? Converse com um especialista da Universal Robots e descubra como tornar seus processos mais eficientes, econômicos e ecológicos.

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442