<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Como os Cobots estão contribuindo para a alta qualidade na manufaura

Veja como os cobots estão sendo usados nas fábricas para alcançar alta qualidade na manufatura e veja como a sua empresa também pode se beneficiar.

Como os Cobts estão contribuindo para a alta qualidade na manufaura
Como os Cobts estão contribuindo para a alta qualidade na manufaura

A produção com alta qualidade na manufatura é um dos fatores mais importantes para os fabricantes que querem se manter competitivos no mercado atual. Basta um pequeno exemplo para ver isso.

Se um produto seu passasse pelos processos de garantia de qualidade com um defeito e chegasse às mãos de um consumidor, como você se sentiria? Se isso ocorresse com centenas ou milhares de produtos ao longo dos meses, o que custaria ao seu negócio?

Tempo, devolução de produtos, estresse, perda de clientes são os prejuízos mais imediatos desse tipo de situação e que podem gerar aumento do custo operacional.

Pensando nisso, uma empresa buscou uma solução para esse problema. Em 2005, foi fundada a 3D Infotech, empresa de soluções em software da Califórnia que introduziu ao mundo a Universal Metrology Automation ®.

A integração de robôs, impressoras 3D e software de inspeção criaram uma solução de metrologia de automação configurável que resolve muitos desafios enfrentados por fabricantes hoje em dia.

O software de automação Streamline pode ser usado para criar uma solução de metrologia escalável desenhada para aplicações específicas. Ele é compatível com todos os robôs colaborativos da Universal Robots, qualquer impressora 3D e vai automatizar o escaneamento 3D para capturar dados sensíveis e de alta qualidade para análise em Polyworks.

O presidente da 3D Infotech, Rohit Khanna, disse que começou a parceria com a Universal Robots por conta de sua oferta de produtos únicos, pensamento vanguardista e força industrial, com destaque para o robô colaborativo UR3 tendo uma avaliação IP64.

A Universal Metrology Automation ® foi certificada pela UR e está disponível na UR+,site onde é possível encontrar acessórios periféricos da UR, plug and play.

Todo o processo de inspeção, incluindo escaneamento, análise e relatório é completamente automatizado em questão de minutos, salvando tempo nos negócios, aumentando a produtividade e aumentando abruptamente os KPI's (key indicator point) de qualidade.

A posição do robô, configurações de exposição do scanner e posições da mesa rotatória podem ser configurados simultaneamente com o Streamline.

A interface amigável e intuitiva oferece ao operador a capacidade de instalar o sistema automatizado de maneira simples, permitindo implementação em massa de uma variedade de famílias de produtos.

O feedback visual e instantâneo do sensor durante a programação permite ao usuário otimizar o caminho dos robôs e escanear configurações de exposição.

O Streamline também pode ser integrado com processos de back-end, como Banco de Dados Corporativo, Gerenciamento de Vida Útil de Produtos (Product Lifecycle Management - PLM) e Sistemas de Gestão de Qualidade (quality management systems - QMS).

Integrações avançadas permitem aplicações de maquinário, como o pós-processamento CNC para corrigir uma parte ou objeto defeituoso.

A Automação de Metrologia Universal é para qualquer um que esteja fabricando de maneira precisa, como peças fundidas, forjadas, plásticos e peças usinadas. Esses segmentos amplos tendem a usar essas tecnologias. Fabricação complexa é uma boa combinação

Rohit Khanna, Presidente da 3D Infotech
Scanner de qualidade com braço robótico colaborativo.
Scanner de qualidade com braço robótico colaborativo.

Resolução de problemas de qualidade na manufatura

Uma grande variedade de soluções de controle de qualidade são usadas hoje por negócios, o que pode criar riscos.

“Fabricantes começaram a usar scanners 3D nos últimos 10 anos, mas eles não possuem as ferramentas para trabalhar com os scanners. Não é uma solução completa.

Nos últimos anos, também vimos negócios tentarem automatizar a metrologia, e isso toma muito tempo - entre seis meses e um ano para implementar - e esse período de tempo pode impactar negativamente um negócio. Nossos scanners e softwares podem ser implementados e usados em apenas uma semana”, disse Rhohit Khanna, presidente da 3D Infotech.

Muitos fabricantes estão usando ferramentas manuais como fitas métricas ou medidores de altura, o que causa problemas de consistência nos dados.

“Um grande desafio para os fabricantes é a repetibilidade. Quando existem operadores trabalhando na manhã e há uma mudança de turnos na tarde, os resultados podem ser bem diferentes”, explica o presidente da empresa.

“Com ferramentas de medição tradicionais, você só pode medir o que toca do produto, o que corresponde a menos de 10% dele, então os problemas podem passar despercebidos pelos processos de qualidade. Nossa tecnologia mede até 100% do produto de maneira repetível."

Como tudo na vida, você deve dar o primeiro passo e foi o que a 3D Infotech fez.

“Uma das maneiras que permitimos aos consumidores experimentar a Universal Metrology Automation ® é ao conduzir um estudo de engenharia colaborativa ou piloto projetado que nos permite validar o que estamos dizendo que funcionará para o negócio deles. Isso permite ao consumidor ver o valor e as oportunidades que esse tipo de tecnologia leva aos negócios deles.”

Esses são alguns dos benefícios da Universal Metrology Automation ®:

  • Interface amigável;
  • Redução do tempo do ciclo de inspeção;
  • Relatório automatizado;
  • Controle Estatístico dos Processos (SPC);
  • Integração com toda a empresa.

Análise de dados dA qualidade

Uma das muitas características que faz dessa solução única é a análise de dados e relatórios em PolyWorks, o que oferece inspeções de Dimensionamento e Tolerância Geométrica (GD&T), garantindo que as partes fabricadas sigam as especificações oferecidas pela engenharia.

“Dentro dos relatórios, você pode ver características e tendências de certas partes, então os problemas potenciais podem ser identificados rapidamente antes que se tornem falhas. Por exemplo, o Controle Estatístico de Processos em PolyWorks identifica tendências no processo de fabricação e pode alertar os fabricantes de questões que talvez demandem investigações mais sérias. Fabricantes podem responder rapidamente a essas métricas e permitir decisões orientadas por dados. Nós chamamos isso de manutenção preditiva, e tem imenso valor para todos os negócios”, disse Khanna.

Conforme aumenta a demanda e as expectativas dos consumidores, é esperado que os fabricantes excedam os padrões de qualidade e foquem na entrega dos produtos de maneira eficiente com alto custo-benefício. Tudo isso sem sacrificar a qualidade e a logística de entrega.

Se você tem interesse em aprender mais sobre a Universal Metrology Automation ®, ela está disponível na página de exibição da Universal Robots+.

Se deseja colocar um cobot na sua empresa, clique aqui e fale conosco.

Benefícios dos robôs colaborativosAutomação com robôs colaborativos, os cobots.

Entre em contato para mais informações