Veja neste artigo as melhores práticas para gerar resultados contínuos na indústria eletrônica mesmo com crescimento acelerado do setor.

O pioneiro da indústria de semicondutores e eletrônica Andrew Grove disse certa vez que “apenas os paranóicos” sobrevivem. Em setores definidos por mudanças constantes, fabricantes capazes de se adaptar rapidamente às novas realidades econômicas e tecnológicas podem tanto evitar estagnação em bons períodos quanto sobreviver em épocas ruins. Hoje em dia, essas empresas estão fazendo isso com a ajuda da robótica colaborativa.

O aumento da demanda por produtos eletrônicos vem junto com a queda nos preços dos eletrônicos e seus componentes. Falta de mão de obra qualificada em outros países, junto com restrições pelo distanciamento social e viagens, também ocorreram em 2020.
Fabricantes são obrigados a se adaptar a essas mudanças aceleradas da maneira mais eficiente possível sem sofrer quedas na produtividade e na qualidade.
Não é surpresa então que a indústria de eletrônicos tenha abraçado de maneira entusiástica a tecnologia dos robôs colaborativos.
Em um relatório de 2021, da empresa de análises Interact Analysis, previu-se crescimento nas vendas dos robôs colaborativos a uma taxa de 15-20% por ano até 2028. No mesmo relatório, apontam os setores automotivos e eletrônicos como os maiores participantes na adoção de tecnologias de robótica industrial colaborativa.
Enquanto o setor eletrônico se adapta às mudanças, adotando progressivamente camadas de customização mais especializadas e a transição para uma linha de produção de high mix/lox volume (alta variedade, baixo volume), a automação flexível ajuda os fabricantes a manter o ritmo constante.
Robôs colaborativos são flexíveis e fáceis de implementar e re-implementar nos processos de fabricação como inspeção de qualidade, manuseio de materiais, testes, parafusamento, empacotamento e paletização.
Isso faz dos robôs colaborativos da Universal Robots perfeitos para os fabricantes de eletrônicos.
Nossos robôs colaborativos garantem aos fabricantes uma plataforma de automação flexível que pode ser programada para assumir uma grande variedade de tarefas, de corte à solda, passando por manuseio PCB, testes de touchscreen, inserção de partes e inspeção.
Através da plataforma UR+, o ecossistema mais completo de aplicações, kits e periféricos certificados para integração facilitada com os robôs colaborativos da Universal Robots, oferecemos sistemas desenvolvidos especificamente para fabricantes de eletrônicos.

Nossos robôs colaborativos pequenos e leves possuem são flexíveis no chão de fábrica, o que significa que você pode inserir os robôs em sua fábrica com o mínimo de downtime e sem precisar modificar suas linhas produtivas.
Os nossos robôs colaborativos amigáveis podem ser instalados nas paredes, tetos, ou dispostos sobre plataformas móveis, aumentando ainda mais as possibilidades de uso no espaço da fábrica.

Nossos robôs colaborativos já provaram sua repetibilidade em processos em centenas de aplicações de fabricação de eletrônicos ao redor do mundo, incluindo soldagem, aplicação de silicone e montagem de luz à parafusamento e a aplicação dos toques finais a equipamento de áudio com tinta em spray.
Nós nos inspiramos na atenção a detalhes de um relojoeiro suíço, por isso, redobramos a atenção às nossas próprias operações de fabricação, rodando testes constantes para garantir que nossos robôs ofereçam a repetibilidade desejada por nossos clientes.
Os robôs colaborativos UR3e e UR5e, por exemplo, são capazes de realizar operações de ± 0,03mm (30 mícrons), permitindo uma aplicação em tarefas de precisão na indústria eletrônica, livre de erros.
Além disso, nosso robô colaborativo UR16e pode lidar com capacidades de carga de até 16kg, com repetibilidade e precisão de aproximadamente 0,05mm (50 mícrons), tornando-o uma excelente solução para fim de linha produtiva em operações de embalagem e paletização.

Além de aumentarem a saúde e segurança dos trabalhadores, liberando-os de tarefas entediantes, tóxicas e perigosas, os robôs colaborativos ajudam a aumentar a lucratividade dos fabricantes de eletrônicos.
Ao aumentar a produtividade e o volume de produção, além de melhorar a qualidade e os processos de inspeção, os robôs colaborativos podem ajudar fabricantes de eletrônicos de todos os tamanhos a utilizarem o melhor de seus recursos humanos e robóticos.
Além disso, os cobots impactam positivamente na ergonomia, aliviando trabalhadores de tarefas desconfortáveis e desgastantes, liberando-os para atividades de maior valor agregado em posições analíticas e gerenciais. Os impactos em ergonomia também reduzem os custos por doenças ocupacionais e lesões.
Entender os desafios da indústria eletrônica a nível global e local, os pontos problemáticos do dia-a-dia informados em nossas conversas sobre P&D e o desenvolvimento de produtos permite que a Universal Robots continue fornecendo ao setor de eletrônica e tecnologia as ferramentas robóticas necessárias.
Baixe agora mesmo nosso guia gratuito de aplicações eletrônicas para saber como você pode continuar competitivo no setor de eletrônicos com os robôs colaborativos.