A cobertura jornalística de eventos ao vivo é desafiadora, mas, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro os jornalistas puderam contar com a eficiência dos cobots para fazer imagens incríveis. Confira!

A cobertura jornalística de eventos ao vivo é desafiadora. Como dar conta de captar cada segundo eletrizante para que o espectador sinta a emoção de ser parte do que assiste? Pensando em tudo isso, o canal francês FTV usou os nossos robôs para na cobertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Assim, além de seus experientes jornalistas e cinegrafistas, uma “mãozinha” extra: o robô colaborativo da Universal Robots, UR10 fez parte da equipe.
O cobot foi utilizado para trabalhar principalmente em espaços fechados, ou para executar operações precisas e movimentos repetitivos da câmera. Para que o UR 10 desempenhasse essa função, instalou-se no braço robótico um software da empresa Augmented Robotics, AR +, para que a câmera funcionasse sem operador, montada em um sistema de pórtico ou dolly track.
Para que todo o sistema fosse desenvolvido a televisão francesa recorreu a Integradora de Sistemas, X-D Motion, que fez essa fusão com a assistência do CEO do AR +, Pascal Gautier.
O moderno sistema de câmera foi muito utilizado nas competições de natação e de atletismo.
“O UR10 é o único braço que usamos, pois pode transportar qualquer câmera com peso de até 8 kg. É perfeito para tirar fotos amplas, simples ou complexas, pois o robô é muito preciso. É silencioso o suficiente para operações de transmissão. Adicionamos mangas de couro ao braço do robô para permitir a aplicação de um acabamento preto fosco no ambiente de transmissão ”, disse Gautier.
O braço é compacto e por meio de seu software foi possível programar e controlar diversos movimentos, mantendo a qualidade das imagens transmitidas até mesmo no modo loop.
Vale destacar que, na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 o UR 10 era o cobot com mais payload. Atualmente já vou desenvolvido o UR16e, com capacidade de até 16 kg.
Ainda em 2016 o AR + começou a trabalhar com operações de câmera assistida pela UR com a Riot Games, nos EUA; RenTV, na Rússia; Markiza, na Eslováquia e com as emissoras de TV iTélé e LCI, na França.
O produto também foi exposto na maior feira mundial de equipamentos antivírus, a International Broadcast Convention (IBC) em Amsterdã, no mesmo ano. O IBC foi a plataforma de lançamento do primeiro protótipo da solução de câmera do AR + em 2014.
“O que torna a colaboração com a AR + tão interessante é como ela exemplifica a maneira como nossos robôs realmente permitem o uso da robótica industrial além do setor de fabricação. Isso cria consciência das soluções de automação em novos setores da indústria que agora podem ter considerado o uso de robôs no passado. ”, destaca o Gerente Geral da Universal Robots no sul da Europa, Jacob Pape Pascual, sobre essa parceria com o AR + e os técnicos da estação de TV francesa, que começaram a trabalhar na solução em 2013.
Vale destacar que o uso de robôs na cobertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro não foi a primeira aparição de um dos cobots com o trabalho de câmera. Ainda em 2014, o Metropolitan Musem, em Nova York, usou robôs UR para uma exibição interativa girando uma câmera focada em vestidos de moda, projetando simultaneamente as imagens nas paredes da galeria.
Com esse exemplo de sucesso de robôs colaborativos na cobertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro é possível exemplificar como os cobots têm a capacidade de ampliar o uso da robótica industrial para além do setor de fabricação.
Se a ideia de utilizar robôs na rotina era um sonho do passado sobre o que se esperar do futuro, agora essa realidade é palpável com os cobots da Universal Robots.
A solução de integrar uma câmera a um braço robótico colaborativo se consolidou de tal forma que atualmente a Panasonic passou a comercializar o produto unindo as soluções da Universal Robots e do Augmented Robotics.
Os cobots são braços robóticos de seis eixos com capacidade de desenvolver tarefas repetitivas por meio de programação. Esse tipo de tecnologia colaborativa é compacta e pode ser facilmente integrada ao trabalho com humanos.
Com a programação de seu software, simples e intuitivo, os cobots podem automatizar tarefas e tornar a mão de obra dos profissionais mais estratégica e produtiva.
A Universal Robots dispõe de cobots em quatro diferentes modelos, variando suas capacidades de carga de 3, 5, 10 e 16 kg. Os cobots já vêm ganhando o chão de fábrica por todo o mundo e agora expandem suas funcionalidades para outros setores, como é o caso dos robôs na cobertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Entre em contato com a nossa equipe para conhecer as soluções em robótica colaborativa da Universal Robots.