Automação de fim de linha diz respeito ao uso de tecnologias como a robótica para automatizar processos de fim de produção, como embalagem, montagem e paletização.

Automação de fim de linha diz respeito ao uso de tecnologias como a robótica para automatizar processos de fim de produção, como embalagem, montagem e paletização. Ao adotar essas soluções, as indústrias conquistam maior eficiência, produtividade e segurança no processo produtivo.
Com os robôs colaborativos (cobots) da Universal Robots, é possível automatizar suas tarefas de fim de linha em apenas alguns dias, sem interromper suas operações e entregando ganhos imediatos de eficiência. Continue lendo e confira todas as vantagens de adotar essa tecnologia na sua linha de produção.
Os robôs colaborativos da UR são flexíveis e se encaixam facilmente em linhas de produção existentes.
Eles ajudam a eliminar gargalos e acelerar envios de produtos, de modo que seja possível atender às demandas dos clientes de forma mais rápida e eficiente.
Confira as possibilidades de aplicações de cobots em tarefas de final de linha:
Como sabemos, tarefas de fim de linha são repetitivas e fisicamente exigentes. Além disso, são trabalhos difíceis de preencher, com alta rotatividade e elevado risco de lesões. Isso pode levar a paradas, erros no processo e atrasos nos envios, além de custos maiores com horas extras e entregas urgentes.
Os cobots oferecem trocas rápidas e fáceis, sem necessidade de experiência em programação, para uma ampla gama de tarefas.
Quando as demandas de fim de linha deixam de ser um gargalo, você pode aumentar a capacidade e enviar produtos de forma mais eficiente e precisa.
Leia também: Como será a indústria do futuro? Pensando na fábrica de 2035
Cobots podem operar sem interrupções, aumentando produção e capacidade, ao mesmo tempo que reduzem paradas custosas.
Com maior capacidade e volumes de produção, cobots reduzem custos operacionais e geram retorno sobre investimento em tempo recorde – normalmente em menos de um ano.
Além disso, nossos cobots possuem compatibilidade integrada com sistemas ERP, MES ou WMS existentes e mais de 500 opções plug-and-play, o que ajuda a agilizar a configuração.
Ao automatizar tarefas repetitivas e perigosas, você protege a saúde e segurança dos trabalhadores, aumenta a satisfação no trabalho e ainda reduz a rotatividade.
Ao automatizar tarefas de fim de linha com cobots, você pode ganhar até 20% em produtividade e +0% em eficiência geral dos equipamentos (OEE).
Além disso, cobots podem operar por mais de 85.000 horas sem falhas. Dessa forma, você pode minimizar o tempo de inatividade e ter mais ganhos com seus recursos atuais.
Espaço reduzido, fácil adaptação em linhas existentes ou novas linhas de embalagem.
O tamanho compacto dos cobots permite adaptações fáceis em linhas existentes, assim como novas linhas de embalagem. Após uma avaliação de risco, os cobots podem ser implantados em conjunto com operadores qualificados.
Com configuração e trocas rápidas, cobots podem ser rapidamente implantados e realocados para atender demandas de alto mix e mudanças de produtos.
Alcance ciclos até 24% mais rápidos com nossa automação avançada. Graças ao nosso software PolyScope X, você pode facilmente ajustar a solução quando sua produção mudar e houver troca de SKUs.
A Coty Cosmetics melhorou a segurança dos trabalhadores e a produtividade e economizou US$ 500.000 por ano com cobots de embalagem primária projetados para trocas rápidas.
A Darex superou a escassez de mão de obra e aumentou a eficiência em 30% com um cobot de de formação de caixas e encaixotamento com pequena área ocupada.
“Estamos operando cerca de 30% mais eficientes. Tenho mais flexibilidade, pois é necessário menos pessoal para rodar essa linha, então posso direcionar pessoas para diferentes áreas e produzir diferentes produtos. Antes, produzíamos apenas dois produtos por semana. Agora podemos produzir quatro produtos por semana.”
John Griffin, Diretor de Operações, Darex
Leia mais sobre essa história aqui.
A Orkla Foods melhorou a segurança dos operadores e obteve ROI em 6 meses com um cobot de encaixotamento que funciona perfeitamente com outros sistemas de final de linha.
A Prysm Industries aumentou a qualidade, a produção e a satisfação no trabalho com um cobot de rotulagem facilmente adaptável.
“Observamos melhor consistência do produto, especificamente no rótulo, e isso também liberou nossos operadores para operar mais máquinas. Ao fazer isso, estamos economizando cerca de US$ 500 por dia, o que fez com que o robô se pagasse em 12 meses.” Matt Murphy, Gerente de Operações, Prysm Industries
O UR Marketplace está repleto de soluções prontas para aplicações comuns em operações de fim de linha. Seja uma solução 100% pronta pra uso ou um kit de aplicação, você terá cobots UR em operação em uma fração do tempo da automação tradicional. E como as soluções e kits do UR Marketplace são pré-projetados por nossos parceiros, o custo e o tempo de implantação ficam sob controle rigoroso.
Seus benefícios:
Trabalhar com um orçamento acordado, no qual cada elemento foi calculado, garante tranquilidade e acelera o período de retorno de investimento.
Entregas ágeis e implantação acelerada significam que sua solução estará pronta em semanas, não meses.
Parceiros UR oferecem softwares muito intuitivos e ao mesmo tempo avançados, que simplificam ainda mais a programação de peças.
Leia também: Os benefícios de um ecossistema robótico
Comece sua automação de fim de linha agora mesmo com cobots e ganhe mais eficiência, segurança e produtividade na sua empresa. Fale com nossos consultores para mais informações.