Automação de pequenas indústrias: por que a paletização deve ser prioridade?

A paletização é o melhor investimento de automação de pequenas indústrias. Neste artigo, explicamos porque isso é uma realidade para diversas manufaturas ao redor do mundo.

Automação de pequenas indústrias: por que a paletização deve ser prioridade?
Automação de pequenas indústrias: por que a paletização deve ser prioridade?

Ao redor do mundo e em todos os setores, soluções de automação para negócios estão liberando trabalhadores de tarefas repetitivas e mundanas que anteriormente tomavam grande parte de seus dias.

Para os times financeiros, as soluções digitais agora tornam tarefas as que antes levavam dias em atividades de poucos minutos ou horas. Além disso, times de atendimento ao consumidor encontraram na automação uma forma de economizar tempo e reduzir o estresse do trabalho.

No mundo da manufatura e logística, os sistemas de paletização automatizada estão criando muito valor para pequenas indústrias.

Principais pontos do artigo

Por que a paletização é uma boa área para introduzir automação em pequenas indústrias?

A paletização é uma tarefa que demanda esforço extenuante e repetitivo por horas a fio. Automatizar esse processo não apenas permite que você utilize melhor sua força de trabalho, mas também aumente a produtividade e reduza os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais como LER e lesões por excesso de carga.

Quais são os principais benefícios da implementação de um sistema de paletização automatizado?

O impacto da implementação de um cobot como solução de paletização para pequenas indústrias pode variar entre maior qualidade, maior produtividade, redução de custos e maiores níveis de sustentabilidade.

Por que a paletização deve ser uma prioridade?

A paletização é a epítome do tipo de tarefa com alto desgaste físico e trabalho repetitivo que aumenta a chance de uma lesão no trabalho quando feita por horas a fio.

Usar um robô colaborativo (cobot) para assumir a tarefa de mover cargas pesadas é um exemplo de como uma solução de automação para pequenas indústrias pode ter um enorme impacto positivo em um negócio.

Em nossa experiência de suporte a pequenas e médias empresas ao redor do mundo, introduzindo a automação em seus processos produtivos, é melhor focar nas pequenas vitórias e nos objetivos mais simples no começo.

Sistemas de paletização automáticos são relativamente simples de começar a operar em pequenas indústrias, o que aumenta a velocidade com que os benefícios são sentidos.

Abaixo, exemplos de como a robótica colaborativa na paletização para pequenas indústrias pode funcionar.

Mão de obra

Para empresas ao redor do mundo, não há escapatória da grande crise de força de trabalho de qualidade para manufaturas e operações de produção.

Pequenos e médios negócios possuem menos capacidade de manobra quando comparados a grandes corporações para conseguir atrair e reter trabalhadores de todas as categorias.

Os millennials e a geração Z não estão entrando no mercado de manufatura no ritmo adequado para suprir a saída dos trabalhadores mais velhos que estão saindo. De maneira bem clara, os negócios precisam de uma solução a longo prazo para esse dilema.

É aí que entra a paletização automatizada com cobots. Com treinamento mínimo através da Universal Robots Academy, que oferece cursos online e gratuitos, sua força de trabalho pré-existente pode desenhar, implementar e monitorar sua solução de paletização automatizada.

Para sua empresa, isso oferece um uso muito melhor dos recursos limitados. Você sai de um pequeno grupo de pessoas tentando cobrir todas as funções de maneira manual sempre pegos em “calças curtas” para um grupo de profissionais treinados e capazes de levar seu negócio adiante.

TBD

Produtividade

Quando a maioria das pessoas pensam em automação para pequenas indústrias, elas pensam em ganhos de produtividade e aumento de produção. É certamente verdade que um cobot paletizador com os padrões de empilhamento correto, ferramentas e eixos pode cortar as despesas gerais de produção.

Nossos cobots possuem baixo custo de aquisição total e geram grandes economias.Um de nossos clientes, uma empresa produtora de componentes de motores, viu uma economia anual na casa dos 150 mil dólares.

Sem a necessidade de pausas e um alto grau de repetibilidade, seu cobot é desenhado para trabalhar até que você ordene que pare.

É a capacidade de customizar seu cobot que realmente adiciona valor e produtividade. Por exemplo, ao usar o Robotiz Palletizing Solution para manuseio de materiais com copiloto permite que você automaticamente gere e otimize seus movimentos de paletização.

Outros softwares de paletização especializados, como o kit de aplicação de paletização avançada da Rocketfarm, oferecem planejamentos de caminhos otimizados para maior velocidade e longevidade aumentada do robô.

Inovação

O mundo da manufatura e das operações industriais está mudando. Para pequenas e médias empresas buscando aumentar sua vantagem competitiva e fazer melhor uso de recursos limitados, explorar a automação de processos é uma necessidade.

Sem isso, esses players arriscam ficar para trás enquanto os concorrentes usam soluções de automação para trabalhar de maneira mais rápida, inteligente e com melhor custo-benefício.

Nossos cobots foram desenvolvidos para ajudar os negócios a continuarem competitivos localmente e a nível global. Eles são altamente adaptativos e relativamente simples de usar (quando comparados a soluções tradicionais). Isso os torna uma maneira excelente de introduzir automação industrial e inovação a seus processos.

E, ao contrário de soluções mais custosas como robôs industriais tradicionais, não é necessário instalar células de segurança que ocupam ainda mais espaço no chão de fábrica após uma apreciação de risco.

Sistemas de paletização automática possuem um pequeno impacto no chão de fábrica, mas oferecem uma grande variedade de opções para seu negócio conforme você cresce.

Por exemplo, não é necessário contratar trabalhadores adicionais para picos sazonais e seus padrões de empilhamento podem ser redesenhados em minutos para enquadrar novos produtos.

Sustentabilidade

Estamos todos pensando mais em nosso impacto no planeta, e os negócios estão sendo exigidos por lei a demonstrar como estão cortando emissões de carbono e reduzindo desperdício.

A automação para pequenas indústrias oferece uma forma de otimizar sua sustentabilidade através de redução de desperdício, uso mais eficiente de energia e reshoring de operações.

O trabalho humano é excelente, mas não pode competir com a cadência e precisão de um paletizador robótico. Por isso, os trabalhadores devem ser relocados para operações que usem melhor suas capacidades cognitivas para tomada de decisões e ações criativas. Isso traz menos erros e menor desperdício.

Novamente, a capacidade de customizar seu cobot com ferramentas especializadas e kits de aplicação do ecossistema de produtores certificados UR+ torna mais fácil garantir operações de paletização altamente eficientes.

Pode parecer contraintuitivo, mas seu cobot também te ajuda a reduzir seu consumo de energia. O UR+ tem uma grande variedade de soluções de acesso e monitoramento remoto que permite aos usuários acompanhar a performance do cobot de qualquer lugar que tenha uma conexão de internet.

Um operador pode acessar os dados relativos a cada aspecto da atividade do cobot e realizar os ajustes necessários, o que aumenta a eficiência e reduz o uso ineficiente de energia.

TBD

A solução certa de automação para pequenas indústrias

A paletização é uma área de fácil introduçãoda automação para pequenas indústrias porque oferece impactos positivos duradouros com baixa dificuldade de implementação.

Um dos erros mais comuns que encontramos ao falarmos com empresas é a ideia de que as operações são pequenas demais para permitir automação.

Nós não acreditamos nisso, e sabemos inclusive que os impactos da automação nas pequenas indústrias pode ser significativo o suficiente para garantir um crescimento no mercado local e global.

Quer saber mais sobre como implementar um cobot nas suas operações de paletização industrial? Fale com nossos especialistas hoje mesmo.

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442