As 3 Leis da Robótica: uma análise da relevância e aplicabilidade na robótica industrial moderna

Em 1950, Isaac Asimov lançou o livro "Eu, Robô", que introduziu as famosas Três Leis da Robótica. Ao longo deste artigo, exploraremos a relevância dessas leis na era moderna da robótica

As 3 Leis da Robótica: uma análise da relevância e aplicabilidade na robótica industrial moderna
As 3 Leis da Robótica: uma análise da relevância e aplicabilidade na robótica industrial moderna

Em 1950, Isaac Asimov lançou o livro "Eu, Robô", que introduziu as famosas Três Leis da Robótica. Essas regras, formuladas há mais de sete décadas, ainda são um ponto de referência na discussão sobre a ética e a segurança da inteligência artificial (IA).

Ao longo deste artigo, exploraremos a relevância dessas leis na era moderna da robótica, especialmente no contexto dos robôs colaborativos (cobots) que estão revolucionando a indústria.

Continue a leitura e confira em detalhes:

  • Quais são as as Três Leis da Robótica de Isaac Asimov?
  • Relevância das Três Leis na Robótica Moderna
  • Cobots e as Leis da Robótica

Quais são as as Três Leis da Robótica de Isaac Asimov? 

  • Lei 1: Um robô não pode ferir um ser humano ou permitir, por inação, que um ser humano sofra algum mal;
  • Lei 2: Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a Primeira Lei;
  • Lei 3: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a Primeira ou a Segunda Lei.

Em 1985, no livro "Robôs e Império”, Asimov cria uma quarta lei: a “Lei Zero”. A lei diz que “um robô não pode fazer mal à humanidade e nem, por inação, permitir que a humanidade sofra algum mal”.

Portanto, essas leis foram criadas para estabelecer uma estrutura que garantisse a segurança e o bem-estar dos seres humanos na interação com robôs. Elas abordam preocupações éticas e morais sobre o poder crescente da tecnologia robótica e sua integração na sociedade humana.

Relevância das Três Leis na robótica moderna

Apesar de Asimov ter escrito suas leis com uma perspectiva futurista e ficcional, muitos dos seus princípios ainda são relevantes na robótica e na inteligência artificialde hoje.

Preparamos uma análise para entender melhor como cada uma das leis podem ser aplicadas na robótica moderna. Confira a seguir:

Lei 1: Proteção do humano

A Primeira Lei de Asimov estabelece que os robôs não devem causar dano a seres humanos. Na robótica industrial, esta lei se traduz na importância da criação de sistemas e regulamentos seguros e confiáveis. Ou seja, fabricantes de robôs devem ter como uma de suas prioridades o desenvolvimento de mecanismos que garantirão a segurança das pessoas que atuarão em conjunto com a tecnologia.

Robôs colaborativos, como os da Universal Robots, por exemplo, são projetados com sensores robóticos e mecanismos de segurança que garantem uma interação segura com os operadores humanos. Eles têm a capacidade de detectar e parar imediatamente quando detectam uma possível colisão, protegendo os trabalhadores de possíveis ferimentos.

*- Leia também: *Normas de segurança para robôs industriais colaborativos

Lei 2: Obediência as ordens humanas

A Segunda Lei afirma que os robôs devem obedecer às ordens humanas, desde que isso não entre em conflito com a Primeira Lei.

Na prática industrial, isso se reflete na capacidade dos robôs de realizar tarefas específicas conforme programado pelos operadores humanos. Ou seja, deve-se haver uma hierarquização onde os humanos definem as tarefas a serem executadas.

Os cobots, por exemplo, são robôs altamente adaptáveis, logo, podem ser programados para executar uma ampla gama de funções enquanto respeitam as diretrizes de segurança.

Lei 3: Autoproteção

A Terceira Lei, que prioriza a autoproteção dos robôs, deve ser considerada em termos de manutenção e operação na robótica industrial atual.

Os cobots, por exemplo, são fabricados com tecnologia robusta e durável, contudo, sua manutenção é fundamental para garantir um funcionamento contínuo e eficiente.

Os fabricantes de cobots, como a Universal Robots, projetam seus robôs com sistemas de monitoramento que identificam problemas antes que se tornem sérios, promovendo a longevidade e a operação segura dos robôs.

Lei Zero: O bem da humanidade

A Lei Zero, introduzida em "Robôs e Império", amplia o conceito das leis anteriores para incluir a proteção da humanidade como um todo.

Na prática da robótica moderna, podemos traduzir esta lei para a consideração de impactos ambientais e sociais. Ou seja, fabricantes de robôs devem desenvolver tecnologias que possam otimizar as operações industriais, mas sem deixar de lado a preocupação com o impacto ambiental gerado.

- Leia também: Robótica sustentável: pensando o meio ambiente e a sustentabilidade na área

Cobots e as leis da robótica

Como já mencionado anteriormente, os robôs colaborativos são projetados para trabalhar ao lado de seres humanos, combinando a precisão e a eficiência das máquinas com a flexibilidade e o julgamento humano.

Esse conceito de colaboração é particularmente relevante quando se considera as Três Leis da Robótica. A seguir destacamos alguns dos diferenciais dos cobots para a robótica moderna:

1. Segurança

A colaboração entre humanos e robôs exige que os cobots sejam projetados com a máxima segurança, protegendo os trabalhadores de qualquer dano.

Você pode dar as tarefas DDD (dirty, dangerous and dull - sujas, perigosas e monótonas) aos cobots para reduzir lesões por esforço repetitivo e ferimentos acidentais em humanos. O sistema de segurança nos cobots conta com 17 configurações nativas e é certificado mundialmente.

- Leia também: Segurança industrial: entenda a importância para o trabalho na indústria

2. Adaptação

Diferentemente dos robôs industriais que só podem realizar uma tarefa, os cobots podem ser facilmente transferidos para realizar tarefas distintas.

Os cobots UR são leves, ocupam pouco espaço e fáceis de reutilizar em múltiplas aplicações sem mudar seu layout de produção. Ou seja, mover um cobot para um novo processo na linha é fácil e rápido, o que proporciona às indústrias a agilidade para automatizar mesmo pequenos ciclos de produção e mudanças de linha frequentes.

  1. Fácil programação

Cobots são desenvolvidos para serem mais diretos que robôs industriais tradicionais. Portanto, com essa tecnologia você consegue liberar seus trabalhadores de operações rotineiras e deixar que se tornem operadores robóticos com mais tempo disponível para tarefas importantes.

Com uma visualização intuitiva em 3D, é possível mover o braço robótico aos pontos desejados ou tocar as setas no tablet de controle.

4. Implementação rápida

A Universal Robots revolucionou a implementação de robôs ao reduzir significativamente o tempo de instalação. Muitos processos comuns de cobots podem ser programados e operados após nosso treinamento básico online e gratuito.

Módulos com instrutores também estão disponíveis para tarefas mais avançadas. Além disso, a assistência de especialistas está disponível através de distribuidores, parceiros de treinamento certificados e integradores.

- Leia também: Implementação de automação robótica: como começar?

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442