Aplicações comuns de alimentação de máquinas com robôs

A alimentação de máquinas, ou seja, o carregamento e descarregamento de máquinas industriais, historicamente tem sido uma das aplicações mais comuns de robôs industriais.

Aplicações comuns de alimentação de máquinas com robôs
Aplicações comuns de alimentação de máquinas com robôs

A alimentação de máquinas, ou seja, o carregamento e descarregamento de máquinas industriais, historicamente tem sido uma das aplicações mais comuns de robôs industriais. Essa tendência continua até hoje, já que a Federação Internacional de Robótica relatou que 44% de todos os robôs vendidos em 2022 foram utilizados em aplicações de manuseio de peças, mais do que qualquer outra categoria.

O carregamento e descarregamento de máquinas é considerado uma das aplicações DDD – Dull, Dirty, Dangerous (Tediosas, Sujas e Perigosas).

Por que automatizar a alimentação de máquinas?

Automatizar essas tarefas traz valor real para operações de manufatura de qualquer porte, incluindo:

  • Aumento da produtividade e do volume de produção
  • Maior utilização e eficiência das máquinas
  • Melhoria da qualidade e do rendimento
  • Aumento da segurança dos trabalhadores
  • Maior satisfação no trabalho, menor rotatividade e contratações mais eficientes

Praticamente qualquer máquina que seja carregada e descarregada manualmente pode ser automatizada, mas os robôs colaborativos (cobots) estão mudando a forma como os engenheiros de manufatura e produção pensam sobre automação.

As abordagens tradicionais no passado incluíam robôs de pórtico, robôs industriais tradicionais (não colaborativos) e dispositivos dedicados a máquinas específicas. Todas tinham suas limitações:

  • Espaço no chão de fábrica – as proteções de segurança exigidas pela automação tradicional consomem grandes áreas e podem exigir a realocação de máquinas
  • Complexidade – robôs tradicionais são difíceis de programar, operar e manter
  • Tempo de implementação – normalmente entre 3 e 5 meses
  • Flexibilidade limitada – difícil adaptação para novas peças e processos
  • Custo total – investimento alto e difícil de justificar

A automação colaborativa oferece uma abordagem diferente. Com uma avaliação de risco adequada, não é necessário utilizar grandes estruturas de proteção, a programação é mais simples, a operação é flexível e o custo total é significativamente menor.

Leia também: Guia completo sobre alimentação de máquinas com com robôs

O objetivo central da automação

Quando analisamos as aplicações, o objetivo comum é manter a máquina funcionando, produzindo peças, o máximo de tempo possível.

Seja medindo o tempo de eixo-árvore ativo (spindle) na usinagem CNC ou o tempo de molde fechado na moldagem por injeção, o foco é sempre aumentar produtividade e volume de produção (throughput). Benefícios como melhoria da qualidade e maior satisfação dos colaboradores acabam sendo consequência direta disso.

“Com base na nossa experiência, estamos falando de 12 a 18 meses, o que é um período muito curto.”

CEO da EMI, Joshua Ulmer

Principais aplicações de alimentação de máquinas com cobots

Máquinas CNC

A alimentação de máquinas CNC é uma aplicação popular e em crescimento para cobots, e a configuração mais comum envolve um robô atendendo uma única máquina.

O ciclo é simples: a peça finalizada é retirada do mandril e uma nova peça bruta é inserida.

Em aplicações com uma única garra, o cobot retira a peça finalizada da máquina e a posiciona em suportes ou de forma organizada em uma mesa. Em seguida, pega uma nova peça e a carrega na máquina.

Já em aplicações com garra dupla, o robô consegue carregar uma peça nova enquanto remove a peça finalizada, realizando as duas ações em um único movimento. Isso aumenta a eficiência, pois elimina movimentos desnecessários.

Com a introdução de cobots maiores, como o UR20, um único robô pode atender duas ou até três máquinas, dependendo do tempo de ciclo, peso das peças e layout.

Moldagem por Injeção

Cobots são comuns em três aplicações nesse processo.

A primeira é a remoção da peça finalizada do molde. Diferente do método tradicional, onde a peça simplesmente cai em uma esteira, o robô permite um manuseio mais cuidadoso, preservando acabamento e orientação.

A segunda é a inserção de componentes metálicos no plástico durante a moldagem. Dependendo da complexidade, isso pode ser feito pelo mesmo robô ou por um segundo.

A terceira envolve processos secundários, como remoção de rebarbas, gravação, polimento, montagem e embalagem.

Nesse contexto, a eficiência é medida pelo tempo de molde fechado, então a automação precisa ser rápida e precisa.

Testadores In-Circuit (ICT)

Na indústria eletrônica, onde há grande volume de produção e alta exigência de qualidade, a alimentação de máquinas também se aplica.

O carregamento manual de testadores ICT é repetitivo e sujeito a erros, o que pode gerar alto custo com retrabalho.

Cobots resolvem isso com um fluxo simples:

  • Retiram uma placa testada
  • Inserem uma nova placa
  • Direcionam automaticamente a placa testada conforme aprovação ou reprovação

Outras aplicações

Qualquer processo com carregamento e descarregamento manual pode ser automatizado, como:

  • Dobradeiras de chapa
  • Manufatura aditiva
  • Máquinas de medição (metrologia)
Cobots em ação em tarefa de alimentação de máquina

Integração com máquinas

Um dos pontos-chave em qualquer solução de alimentação de máquinas é a comunicação entre robô e máquina.

Dependendo da aplicação, isso pode variar:

  • Interfaces específicas por fabricante (como em CNC)
  • Interfaces padronizadas (como na moldagem por injeção)
  • Protocolos industriais como Ethernet/IP, PROFINET e Modbus TCP

O ecossistema UR+ ajuda nesse processo, oferecendo integrações já desenvolvidas por parceiros.

FAQ – Alimentação de Máquinas com Cobots

O que é alimentação de máquinas?

É o processo de automatizar o carregamento e descarregamento de máquinas industriais.

Quais máquinas podem ser automatizadas?

Praticamente qualquer máquina que hoje exige operação manual pode ser automatizada.

Qual a principal vantagem dos cobots?

Facilidade de uso, flexibilidade e menor custo em comparação com robôs tradicionais.

Qual o tempo de retorno?

Em muitos casos, entre 12 e 18 meses.

Preciso mudar o layout da fábrica?

Na maioria dos casos, não. Cobots exigem menos espaço e adaptação.

Isso funciona para pequenas empresas?

Sim. A automação colaborativa tornou a alimentação de máquinas mais acessível para diferentes portes de indústria.

Confira:* Robôs industriais da UR: Guia completo sobre nossos robôs e suas principais características*

Alimentação de máquinas com cobots UR

Soluções de alimentação de máquinas com cobots oferecem baixo risco, rápida implementação e impacto direto na produtividade.

Se o objetivo é produzir mais, com mais qualidade e menos dependência de tarefas repetitivas, a automação colaborativa se torna um caminho natural.

Entre em contato com nossos especialistas e veja como nossos cobots podem se adaptar às necessidades da sua indústria.